全 53645 件が検索されました。(6921 - 6940件を表示)
- マニュアル
...形NSJ5-SQ□□(B)-M3D CJ1-H CPUユニット CSシリーズ 形NSJ8-TV□□(B)-M3D 形CS1D-CPU□□H CS1D(CPU単独システム用) CPUユニット形CS1D-CPU□□S 形CJ1H-CPU□□H-R CS1DプロセスCPUユニット 形CJ1H-CPU□□H 形CS1D-CPU□□P 形CJ1G-CPU□□H 形CJ1G -CPU□□P (ループCPUユニット) CS1 CPUユニット形CS1H-CPU□□(-V) CJ1M CPUユニット 形...
- マニュアル
... ENO In Out InputTimeStamp OffsetTimeStamp State WORD#16#1 + EN ENO In1 Out In2 SetOutputTimeStamp UINT#1 MOVE EN ENO In Out Error MOVE EN ENO In Out S ErrorCode SetOutputTimeStamp MOVE EN ENO In Out N2_Output_Bit_00 ...
- マニュアル
...タ...................................................................3-2 NX バスのリフレッシュ周期.......................................5-2, 5-3 NX ユニット電源...................................................................4-9 NX ユニット電源追加供給ユニット................................. 4-10 ...
- マニュアル
...れている • 出力電圧がユニット電源の電源電圧範囲内である次の電源を推奨します。 CPU ラックでの推奨電源: 形 S8VK-S シリーズ(オムロン製) スレーブターミナルでの推奨電源: 形 S8VK-S シリーズまたは形 S8JX シリーズ(オムロン製) • 1 つの CPU ラッ...
- マニュアル
...2018 年 4 月 • 温度調節ユニットの、ユニットバージョン Ver.1.1 へのバージョンアップに伴う改訂 • 誤記訂正 20 S 2018 年 4 月 NX シリーズ 形 NX102 CPU ユニットの追加に伴う改訂 T 2018 年 5 月 高速アナログ入力ユニット追加による改訂 U 2018 年 7 月 V...
- マニュアル
...ート機能に関する記述の追記 の Ver.1.23 以降のサポート機能に関する記述の追記 28 • • • • R 2020 年 12 月 S 2021 年 7 月 T 2021 年 10 月 形 NX701-££20 のハードウェアリビジョン A に関する記述の追記 U 2022 年 4 月 誤記修正 V 2022 年 6 月 イベントの追加に伴う...
- マニュアル
...のサーボシステムは、下図のような軌跡により単軸位置決めする動作をします。 位置 移動量: 100 mm 最大速度: 50 mm/s (最大加速度: 185 mm/s2) 時間機械系の構成は以下のとおりです。 サーボモータ テーブル 項目サーボモータ 機構 仕様 定格回転数...
- マニュアル
...N 2022 年 6 月 P 2022 年 7 月 • • • • • R 2023 年 1 月 CPU ユニット Ver.1.32 へのバージョンアップに伴う改訂 S 2023 年 10 月 T 2025 年 7 月 ハードウェアリビジョン A に関する記述の追加ハードウェアリビジョン B に関する記述の追加内蔵時計の精度に関す...
- マニュアル
...ト................................................ 1-4 NX バスコネクタ.......................................................... 3-2, 3-4 NX ユニット..................................................................1-4, 1-6 推定原因...................................................................... 9-6 – 9-8 スレーブターミナル..............................................................1-5 ...
- マニュアル
...Dir AxisPara Profile Velocity AccTime DecTime SCurve Dir LREAL UINT UINT UINT UINT ARRAY[0..3] OF sCMD_PARA_AXIS ARRAY[0..3] OF sCMD_PARA_PROFILE 指令速度 (unit/s) 加速時間 (ms) 減速時間 (ms) S 字カーブ指定回転方向指定軸パラメータ LREAL UINT UINT UINT UINT 指令速度 (unit/...
- マニュアル
...ルス分解能 1(ms) あたりの MPG 最大移動量 : 本 FB が実行されるタスク周期 設定値 2000(pulse /回転) 0.001(回転/ ms)=1(回転/ s) 10(ms) 最小リングカウンタサイズ = 2000(pulse /回転)×0.001(回転/ ms)×10(ms)×2 = 40(pulse) 34 Sysmac Library ユーザーズマニュアル MC 試運転ライブラリ編 (SBCA-424) MPGFilter...
- マニュアル
...入力値に従って PID フィードフォワード演算を再開します。 30 SetValue 20 ActualValue Enable 10 0 0 10 20 30 時間[s] Sysmac Library ユーザーズマニュアル MC ツールボックスライブラリ編 (SBCA-425) 35 PIDFeedFwd P(比例)演算、I(積分)演算、D(微分)演算 PID 演算部では、設定したパラメータテ...
- マニュアル
...ョン V2.10 以降 G5 シリーズサーボモータ ( 絶対値エンコーダ付き) 型 R88M-KT(-) 型 R88M-KS(-) 型 R88M-KC(-) - Sysmac Library ユーザーズマニュアル EtherCAT G5 シリーズライブラリ編(SBCA-426) InitEncoder_G5 変数名称 Execute 入 / 出力 起動 入力 NodeAdr スレ...
- マニュアル
...ズマニュアル 制振制御ライブラリ編 (SBCA-428) 31 VSMoveParam1 VSMoveParam1 単軸の位置決め動作時に発生する振動を抑制するための S 字カーブ(速度、加速度、ジャーク)のパラメータを計算します。 FB 名 FB/ FUN 共振周波数指 FB 定制振パラメータ算出 1 名称 VSMoveParam1 グラフ...
- マニュアル
..._Toolbox\sMV_STEP_PARAMS です。 仕様は、次のとおりです。 変数 MVStepParams 名称データ型有効範囲ステップ実行 OmronLib\T パラメータ C_Toolbox\s − MV_STEP_P ARAMS ステップ有効 BOOL FALSE/TR フラグ UE 単位 説明 − − StepMV ステップ操作 REAL 量 -320.0 ∼ +320.0 % StepTime ステップ時間 TIME データ型に従う StepEnable − − LowPVCondi tion ステ...
- マニュアル
...り側動作経過時間 PullSD PullElapsedTime Sysmac Library ユーザーズマニュアル 機器動作監視ライブラリ編 (SBCA-430) データ型 OmronLib\BC_D eviceMonitor\s MeasuredStatus 有効範囲 単位 初期値 - - - UINT 0 - 65535 0.01s - UINT 0 - 65535 0.01s - UINT 0 - 65535 0.01s - UINT 0 - 65535 0.01s - UINT 0 - 65535 0.01s - UINT 0 - 65535 0.01s - UINT UINT 0 - 65535 0.01s 0 - 65535 0.01s - UINT 0 - 65535 0.01s -...
- マニュアル
...3 Ensure that all items are present. B Additional Information E Refer to 5-1-2 Items Supplied with the Product for the items supplied. 5 G 5-1-1 Unpack Procedure C 5-3 NY-series User's Manual (W555) H F 注:このページは、説明用の見本です。 実際の内容とは異なります。 項目 説明 項目 説明 A 章タイトル E 注記、補足 B 節タイトル F マニュア...
- マニュアル
...3 Ensure that all items are present. B Additional Information E Refer to 5-1-2 Items Supplied with the Product for the items supplied. 5 G 5-1-1 Unpack Procedure C 5-3 NY-series User's Manual (W555) H F 注:このページは、説明用の見本です。 実際の内容とは異なります。 項目 8 説明 項目 説明 A 章タイトル E 注記、補足 B 節タイトル F マニュ...
- マニュアル
...3 Ensure that all items are present. B Additional Information E Refer to 5-1-2 Items Supplied with the Product for the items supplied. 5 G 5-1-1 Unpack Procedure C 5-3 NY-series User's Manual (W555) H F 注:このページは、説明用の見本です。 実際の内容とは異なります。 項目 説明 項目 説明 A 章タイトル E 注記、補足 B 節タイトル F マニュア...
- マニュアル
...3 Ensure that all items are present. B Additional Information E Refer to 5-1-2 Items Supplied with the Product for the items supplied. 5 G 5-1-1 Unpack Procedure C 5-3 NY-series User's Manual (W555) H F 注:このページは、説明用の見本です。 実際の内容とは異なります。 項目 説明 項目 説明 A 章タイトル E 注記、補足 B 節タイトル F マニュア...