全 53645 件が検索されました。(6941 - 6960件を表示)

  • マニュアル

    ...3 Ensure that all items are present. B Additional Information E Refer to 5-1-2 Items Supplied with the Product for the items supplied. 5 G 5-1-1 Unpack Procedure C 5-3 NY-series User's Manual (W555) H F 注:このページは、説明用の見本です。 実際の内容とは異なります。 項目 説明 項目 説明 A 章タイトル E 注記、補足 B 節タイトル F マニュア...

  • マニュアル

    ...ーズ ロードセル入力ユニット ユーザーズマニュアル (SBCA-439) 2 仕様と使用手順 回路構成 SIG+ AD変換回路 SIG− S+ S− EXC+ EXC+ 電源回路 2-1 仕様 端子台 EXC− EXC− 2 SHLD SHLD 2-1-2 個別仕様 DINレール接触プレート (ユニット背面) NXバス I/O電源+ コネクタ I/O...

  • マニュアル

    .../ユニット 0.1°C 以下*1 02 10ms/ユニット 0.01°C 以下 ¡ ― 04 60ms/ユニット 0.001°C 以下 ¡ ― *1. 入力種別が R、S、W のときは 0.2°C 以下となります。 1-4-2 温度入力ユニット温度入力ユニットの一覧を示します。 各ユニットの仕様の詳細については、「A-...

  • マニュアル

    ...3 Ensure that all items are present. B Additional Information E Refer to 5-1-2 Items Supplied with the Product for the items supplied. 5 G 5-1-1 Unpack Procedure C 5-3 NY-series User's Manual (W555) H F 注:このページは、説明用の見本です。 実際の内容とは異なります。 項目 4 説明 項目 説明 A 章タイトル E 注記、補足 B 節タイトル F マニュ...

  • マニュアル

    ...1.0 データ型に従う 任意 *1 定量の設定値 定量切り出し制御設定 OmronLi b\WC_T oolbox\ sFIXED_ WEIGHT _CTRL_ PARAM S ー ー ー 定量切り出し制御の、各種設定値 Execute 起動 BOOL FALSE WeightVal 測定値 REAL 0.0 Stable Trigger 安定トリガ BOOL FALSE Abort 中断 BOOL Sign Inversion 切り出し方法 FixedWeight SetVal FixedWeight CtrlParams 有効範囲データ型...

  • マニュアル

    ...のマークに合わせて、ワークを切断します。 各寸法は下図のとおりにします。 ModuloMaximumPosition=169.56mm Dimensions SlaveWaitPosition =100mm Mark Sensor Velocity=1000mm/s SlaveSyncPosition =155mm Work SlaveEndPosition = 10mm ModuloMinimumPosition=0(Origin) DistanceToMarkSensor=130mm Circumference of Conveyer=360mm Work travel distance per rotation=100mm  機器構成設定本システムの機器構成設定は下表のとおりです。 108 名称マシンオート...

  • マニュアル

    ...頭から何番目かを示す番号 SingleCmd ProfileNo 単軸コマンドプロファイル番号 USINT 0 0 ∼ 50 0 ∼ 255 0 ∼ 10 指令単位 /s 荷重単位 制御対象の現在速度モニタ入力 *1. 本 FB では、荷重の単位は指定していません。 「N(ニュートン)」や、トルク換算値としての「%」など、 本 FB を...

  • マニュアル

    ...数 Input に割り当てます。 しきい値範囲を設定します。 OmronLib\D − CalcPointMeasurement の入力変 IM_Measure 数 Threshold に割り当てます。 ment\sThre sholdParam s Sysmac Library ユーザーズマニュアル 寸法計測ライブラリ編 (SBCA-446) 初期値 FALSE 43 CalcPointMeasurement 44 変数 CalcPointMeasurement_ Hold 名称出力値保持 データ型 BOOL 初期値 FALSE _EC_InDataInvalid 入力デー...

  • マニュアル

    ...最大減速度に対する百分率)を設定します。 加減速度プロファイルを指定します。 0: 台形動作プロファイル 1 ∼ 4: S 字動作プロファイル最大軸速度(ロボットコントローラに設定したロボット動作最大軸速度に対する百分率)を設定しま...

  • マニュアル

    ...ーズにユニット電源、I/O 電源として接続する DC 電源は、SELV 仕様の電源を使用してください。 オムロン製 DC 電源の S8VK-S シリーズで EMC 規格の適合性を確認しています。 • NX シリーズの EU 指令適合商品は、EMI に関して共通エミッション規格に...

  • マニュアル

    ...、「フィードバック現在速度」機能へ割り付けた場合はこの値を表示しています。 速度の単位速度の単位は、 「指令単位/ s」です。 指令単位は位置の表示単位と電子ギアで単位変換された値です。 速度に関する軸パラメータパラメータ名称最...

  • マニュアル

    ...3 Ensure that all items are present. B Additional Information E Refer to 5-1-2 Items Supplied with the Product for the items supplied. 5 G 5-1-1 Unpack Procedure C 5-3 NY-series User's Manual (W555) H F 注:このページは、説明用の見本です。 実際の内容とは異なります。 項目 8 説明 項目 説明 A 章タイトル E 注記、補足 B 節タイトル F マニュ...

  • マニュアル

    ...Sysmac Studio プロジェクトバージョン管理機能 オペレーションマニュアル (SBCA-460) I-1 索引 索引 G Git.................................................................................. 1-2, 2-5 S Sysmac Diff ダイアログボックス...........................2-12, 4-8 詳細照合画面コントローラ............................................................... 4-12 デバイス共通................................................................. 4-9 ドライブ.......................................................................4-15 表示器...........................................................................4-13 プロジェクトの比...

  • マニュアル

    ...ニュアルを参照してください。 スレーブターミナルで高速アナログ入力ユニットを接続する場合は、オムロン製 S8VK-S シリーズの電源を推奨します。 • NX シリーズの EU 指令適合商品は、EMI に関して共通エミッション規格(EN 61131-2)に適合して...

  • マニュアル

    ...ーズにユニット電源、I/O 電源として接続する DC 電源は、SELV 仕様の電源を使用してください。 オムロン製 DC 電源の S8VK-S シリーズで EMC 規格の適合性を確認しています。 • NX シリーズの EU 指令適合商品は、EMI に関して共通エミッション規格に...

  • マニュアル

    ...信ライブラリ編 (SBCA-465) I 索引 I Sysmac Library ユーザーズマニュアル SLMP 通信ライブラリ編 (SBCA-465) I-1 索引 索引 S SLMP_DeviceRead.............................................................4-2 SLMP_DeviceRead_UDP................................................4-38 SLMP_DeviceWriteBool................................................. 4-20 SLMP_DeviceWriteBool_UDP....................................... 4-56 SLMP_DeviceWriteWord................................................ 4-11 SLMP_DeviceWriteWord_UDP......................................4-47 SLMP_SendCmd.............................................................. 4-28 SLMP_SendCmd_UDP.................................................... 4-64 I-2 Sysmac Library ユーザーズマニュアル SLMP 通信ライブラ...

  • マニュアル

    ...テスト FB/ FUN FB グラフィック表現 ST 表現 LimitTest_instanc e( Execute, TestData, MasterData, Pos1, Pos2, LimitBand, CycleNum, Done, Busy, Pass, FirstOutOfLimitPo s, Error, ErrorID, ErrorIDEx ); LimitTest_instance \\OmronLib\DataRecorder\LimitTest Execute Done TestData TestData MasterData MasterData Pos1 Busy Pos2 Pass LimitBand FirstOutOfLimitPos CycleNum Error ErrorID ErrorIDEx ライブラリ情報項目 内容 ライブラリファイル名 OmronLib_DataRecorder_Vx_x.slr(x はバージョンを示す) 名前空間 OmronLib\DataRecorder FB/FUN ...

  • マニュアル

    ..._Alignment \sCALCVIRTUALMOV E_PARAMS ― 仮想 XYθ ステージでの軸位置・速度計算用パラメータを設定します。 ― CalcCurve Params OmronLib \VF_Alignment \sCALCURVE_PARAM S 5 次軌道計算パラメータを設定します。 ― ― ImagingPa rams OmronLib \VF_Alignment \sIMAGING_PARAMS 撮像パラメータを設定します。 ― ― JudgePar ams OmronLib \VF_Alignment \sJUDGE_PARAMS 完了判定パラメータを設定します。 ― ―...

  • マニュアル

    ...3 Ensure that all items are present. B Additional Information E Refer to 5-1-2 Items Supplied with the Product for the items supplied. 5 G 5-1-1 Unpack Procedure C 5-3 NY-series User's Manual (W555) H F 注:このページは、説明用の見本です。 実際の内容とは異なります。 項目 説明 項目 説明 A 章タイトル E 注記、補足 B 節タイトル F マニュア...

  • マニュアル

    ...設定します。 BOOL 型のグローバル変数 - エアシリンダ: シリンダの移動時間 円柱の移動時間を設定します。 (単位: s) 0.0~100.0 0.5 エアシリンダ: シリンダの長さ 対応変数の ON/OFF が変化したときの移動量を設定します。 (単位: mm) 0~35,000,000,000,000 100 エ...