全 7847 件が検索されました。(4521 - 4540件を表示)

  • マニュアル

    ...Receive buffer Receive data storage area (stores the receive buffer data) ●Send/Receive messages *Send message 56 52 V R Command 0D [CR] Terminator *Receive message (at normal process) 5A Z 57 W 56 V 65 e 32 2 30 0 2D 43 C Product type 31 1 35 5 20 [SP] Blank 20 [SP] Blank 72 r 31 2E 1 . Version 30 0 30 0 30 0 20 [SP] Blank 31 1 32 2 2F 30 32 / 0 2 Release data 2F / 30 0 39 9 0D [CR] Terminator 37 9.Program *Receive message (at error process) 45 52...

  • マニュアル

    ...(stores the receive buffer data) Receive buffer 40 9. Program ●Send/Receive messages *Send message 56 52 V R Command 0D [CR] Terminator *Receive message (at normal process) 5A Z 57 W 56 V 65 e 32 2 30 0 2D 43 C Product type 31 1 35 5 20 [SP] Blank 20 [SP] Blank 72 r 31 2E 1 . Version 30 0 30 0 30 0 20 [SP] Blank 31 1 32 2 2F 30 32 / 0 2 Release data 2F / 30 0 39 9 0D [CR] Terminator *Receive message (at error process) 45 52 E R Error ...

  • マニュアル

    ... the tag data links of Destination Device. ■Definition of the data type to access the signals (Unions) This data type is used to access the control signals and status signals. Data type name Data type U_EIPFlag UNION F BOOL[32] ...

  • マニュアル

    ...ップ時間初期値の目安にしてください(バッテリの点検をする際も同様です) 。 1. 接続機器の総容量(消費電力)を、W(ワット)に統一します。 表示方法としては、A(アンペア)表示、W(ワット)表示があります。 例 1:DC24V、145W 例 2:DC24V、1.8A A と表記されてい...

  • マニュアル

    ...-V3 (RFID) Controller The V700-CD1D-V3/V700-CD2D-V3 incorporates an RS-232C interface, thus connecting to personal computers and Programmable Controllers (PCs) over RS-232C to process large amounts of data flexibly with simple commands. V700-H01 and V700-H02 (RFID) R/...

  • マニュアル

    ...l m n z - - ! END Ins. ENT:Select Key. SECTION 6 Backing Up Data in Memory Cards 50 E F GH I J S T U VWX e f g h i j s t u v w x 4 5 6 7 8 9 ( ) ^ ` BS INS ← → Characters that can be input (A period (.) cannot be input.) SPC Inserts a space. DEL Deletes one character to the right of the cursor. BS Deletes one character to the left of the cursor. INS Switches between insert (default) and overwrite modes. ← Moves the cursor left. → Moves the cursor right. A confirmation screen ...

  • マニュアル

    ... an external device. UVWR parameter (Enabled only when the stage type is UVW or UVWR.) For details, see below. R1 to R4, θ1 to θ4 R1 to R4 are distances from the rotation center of the stage to the actuator pins of U/V/...

  • マニュアル

    ...-HS01LA-JP-WP 円偏波 直線偏波 使用周波数 952~954MHz ア ン テナ利得 8.0dBi 以下 入力イ ン ピーダ ン ス 公称50Ω V.S.W.R < 1.5 : 1 最大入力電力 1W ■ ア ン テ ナケーブ ル(形V740-A01 3M/10M/20M) 項目 仕様形V740-A01 3M ケーブル損失ケーブルサイ ズ 形V740-A01 10M 約 1.5dB 3D-2V(Φ5.5mm)...

  • マニュアル

    ...-HS01LA-JP-WP 円偏波 直線偏波 使用周波数 952~954MHz ア ン テナ利得 8.0dBi 以下 入力イ ン ピーダ ン ス 公称50Ω V.S.W.R < 1.5 : 1 最大入力電力 1W ■ ア ン テナケーブル(形V740-A01 3M/10M/20M) 項目 仕様形V740-A01 3M ケーブル損失ケーブルサイ ズ 形V740-A01 10M 約 1.5dB 3D-2V(Φ5.5mm)...

  • マニュアル

    ... / Conditions de montage normales HINWEIS Fig.2 ■ Montage • Um die Betriebssicherheit des Gerätes über eine lange Zeit zu gewährleisten, installieren S i e d a s N e t z t e i l s o, d a ß d i e W ä r m e wirkungsvoll abgeleitet wird. • Wenn Schraubenlöcher an dem Rahmen vorgesehen sind, dürfen die Schrauben nicht tiefer als S82J-010 □□□ , 025 □□□ , 050 □□□ :4mm, S82J-100 □□□ ,15024 □ :6mm in das Netzteil eindringen. Befestigungsschrauben-Anzugsmoment (empfohlener Wert) S82J-010□□□, 025□□□, 050□□□: 0.54 N•m S82J-100 □□□ ,15024 □ : 1.2 N•m • R ü ck s ...

  • マニュアル

    ... l'utiliser en toute sécurité et correctement. Garder ce manuel à portée de main lors des opérations. 0646113-6D Nomenclature Suitability for Use Safety standards EN Fig 1 1. DC output terminals (q) are galvanically separated from input terminals (...

  • マニュアル

    ...(約 23VDC)、バックアップ運ずにバッテリホルダのスイッチを ON または Fig.15 のS 転に切り替わります。 ■絶縁抵抗試験 Wを ON してください。 S8TS-06024 □の出力電圧は、出力電圧調整トリマにより 絶縁抵抗試験を実施する場合は、DC 絶縁抵抗計・ バッテ...

  • マニュアル

    ...offenen Zustand): Hinweise: 1. Transistor Ausgang: Offener Sammler 30VDC max. 50mA max. Restspannung bei Ein: bis 2V Leckstrom bei Aus: bis 0.1mA 2. D i e s e F u n k t i o n ü b e r w a c h t d i e S p a n n u n g a n d e n Ausgangsklemmen der Leistungseinheit. Wenn Sie die aktuelle Spannung überprüfen wollen, dann messen Sie bitte die Spannung an der Lastseite. Einstellbereich 22 bis 28V innerhalb ± 10 % der angegebenen Ausgangsspannung Hinweise: 1. Liegt die eingestellte Ausgangsspannung bei weniger als –10% ...

  • マニュアル

    ...offenen Zustand): Hinweise: 1. Transistor Ausgang: Offener Sammler 30VDC max. 50mA max. Restspannung bei Ein: bis 2V Leckstrom bei Aus: bis 0.1mA 2. D i e s e F u n k t i o n ü b e r w a c h t d i e S p a n n u n g a n d e n Ausgangsklemmen der Leistungseinheit. Wenn Sie die aktuelle Spannung überprüfen wollen, dann messen Sie bitte die Spannung an der Lastseite. ■ Trimmen des Ausgangsspannungs Einstellung: Einstellbar über “V. ADJ” auf der Stirnseite des Produktes. Rechtsdrehend erhöht sich die Ausgangsspannung und ...

  • マニュアル

    ...下で長時間使用される場合は、上記ディレーティング曲線よりさらに 80% 以下に負荷を軽減し てください / Se i modelli 150-W sono di essere usati per un periodo lungo con una tensione in ingresso di 90 VCA o più basso, riduca il carico a 80% o di meno di suddette curve riducenti le imposte / Si los modelos 150-...

  • マニュアル

    ...) or more • Mounting screw tightening torque (recommended value) M4: 1,27(N•m) Note: The screws must not protrude more than 6mm inside the power supply. ■ Panel Mounting Holes Fig.7 Fig.8 ■ Derating Curve Note: 1.If 1500-...

  • マニュアル

    ...仕様 仕様 ■コントローラ定格項 目 形 TP401-SRM02 電源電圧 DC 24 V 許容電源電圧消費電力 DC 20.4 ∼ 26.4 V 3.5 W 以下(DC 24 V 時) 突入電流耐ノイズ性 最大 5 A(パルス幅 15 ms 以下) 1500 Vp-p パルス幅 0.1 ∼ 1 μ s 耐振動 立ち上がり 1 ns のパルス(ノイズシ...

  • マニュアル

    ... と CP1E ではリンクリレーの割付が変わっていますが、CX-Programmer では変換されません。 以下のとおり、CP1E では内部補助リレー(W)に変換されます。 CP1E でシリアルリンクを使用される場合は、CP1E のシリアル PLC リンクリレーに修正ください。 CPM1A のリン...

  • マニュアル

    ... と CP1E ではリンクリレーの割付が変わっていますが、CX-Programmer では変換されません。 以下のとおり、CP1E では内部補助リレー(W)に変換されます。 CP1E でシリアルリンクを使用される場合は、CP1E のシリアル PLC リンクリレーに修正ください。 CPM2A のリン...

  • マニュアル

    ...ー:9600 点内部補助リレー 136 点(1000~1807) CIO エリア:3200 点(200CH) ただし、高速カウンタ命令 (FUN98)使用時は、1807 は高速 37504 点(2344CH) W リレー:8192 点(512CH) ○ ○ カウンタ(ソフトリセット)専用になります。 保持リレー 160 点(HR000~915) 8192 点(512CH) 特殊補助リレー 16 点(1808~1907) 読出可/書込不可:31744 ...