全 7222 件が検索されました。(3581 - 3600件を表示)
- マニュアル
... ohm min. (at 500 V DC) Insulation resistance 1,000 V AC at 50 / 60 Hz 1 min Dielectric strength Degree of protection IEC60529 IP40 Vibration resistance 10 to 150 Hz, 0.75-mm max. single amplitude or 100 m/...
- マニュアル
...と計測物の大きさが合わないときに使用します。 カメラ単品には一般のCCTVレンズと照明が必要になります。 形F160-S2 ●F150共通カメラインテリジェント照明付きカメラ形F150-SLC20(視野20mm) 形F150-SLC50(視野50mm) 照明付きカメラ形F150-SL20A(視野20mm) 形F150-SL50A(視野...
- マニュアル
...ードを変更する場合計測物の移動速度が速く画像がぶれるときは、 シャッタスピードを変更してください。 形F160-S2カメラの場合 形F150-S1Aカメラの場合移動速度 シャッタスピード 遅い 1/100s 1/500s 1/2000s 1/10000s 第2章 速い 設定操作を理解する...
- マニュアル
...-S1Aカメラの場合移動速度 シャッタスピード 遅い 1/100s 1/500s 1/2000s 1/10000s 速い に設入定るモード 形F160-S2カメラの場合シャッタスピード 移動速度 1/120s 1/200s 1/500s 1/1000s 1/2000s 1/4000s 1/8000s 1/20000s 遅い (工場出荷時:1/2000s) 速い step2 画像調整 step3 位置修正 (工場...
- マニュアル
...must belong to the same series, i.e., they must have the same model number prefix SECTION 2 (F150 or F160). Camera with Intelligent Lighting F160-SLC20 (20 mm field of vision) F160-SLC50 (50 mm field of vision) Camera Only F160-...
- マニュアル
...。 第 2章 倍速カ メ ラ形F160-SLC20 (視野20mm) 基本構成について イ ン テ リ ジ ェ ン ト 照明付き カ メ ラ カ メ ラ単品形F160-S2 形F160-SLC50 (視野50mm) 照明付 き カ メ ラ の視野 と 計測物の大 き さ が合わない と き に使用 し ます。 カ メ ラ単品には一般のCCTVレ ンズ と 照明...
- マニュアル
...-line random mode, the maximum SECTION 2 number of cameras that can be used for each line will be limited to 2. Camera with Intelligent Lighting F160-SLC20 (20 mm field of vision) F160-SLC50 (50 mm field of vision) Camera Only F160-...
- マニュアル
...す。 2章 倍速カ メ ラ形F160-SLC20 (視野20mm) カ メ ラ 単品 基本構成について イ ン テ リ ジ ェ ン ト 照明付き カ メ ラ 形F160-S2 形F160-SLC50 (視野50mm) 照明付 き カ メ ラ の視野 と 計測物の大 き さ が合わない と き に使用 し ます。 カ メ ラ 単品には一般のCCTVレ ンズ と 照明が...
- マニュアル
.... If F150- F F F or F160- F F F Cameras are being used, the connected Cameras must belong to the same series, i.e., they must have the same model number prefix (F150 or F160). SECTION 2 Double-speed Cameras Camera Only F160-...
- マニュアル
...分が異な っ ていて も 、 2台ま で接続する こ と がで き ま 第 す。 2章 倍速カ メ ラ形F160-SLC20 (視野20mm) カ メ ラ 単品形F160-S2 形F160-SLC50 (視野50mm) 照明付き カ メ ラ の視野 と 計測物の大き さ 基本構成について イ ン テ リ ジ ェ ン ト 照明付き カ メ ラ が合わない と き ...
- マニュアル
...と計測物の大きさが合わないときに使用します。 カメラ単品には一般のCCTVレンズと照明が必要になります。 形F160-S2 ●F150共通カメラインテリジェント照明付きカメラ形F150-SLC20(視野20mm) 形F150-SLC50(視野50mm) 照明付きカメラ形F150-SL20A(視野20mm) 形F150-SL50A(視野...
- マニュアル
...らくするとカメラ設定画面が表示されます 5. 接続するカメラの種類を選びます カメラ設定 使用カメラ : F160-S2▼ インテリ照明カメラ0:使用しない▼ インテリ照明カメラ1:使用しない▼ 終了 6. インテリジェント照明を使用する場合は、 第2...
- マニュアル
...操作の基礎知識 1. 設定したい項目にカーソルを置きます (使用カメラについて選択します) 使用カメラ : F160-S2 ▼ インテリ照明カメラ0:使用しない▼ インテリ照明カメラ1:使用しない▼ 終了 2. ENT を押します 選択肢が表示されます 3. 4. で移動...
- マニュアル
...像度カ メ ラ を使用する ときの照明は、 従来よ り 光量の多い ものが必要なのですか? 感度特性の初期値は、 形F160-S1、 形F160-S2カ メ ラの約半分に設定 されています。 計測環境や設置条件が同 じ であれば、 約2倍の光量の照明が必要です。 (感度特性...
- マニュアル
... yellow connector) for video signal connection. SECTION 5 Troubleshooting and Maintenance Peripheral Device Related Questions Answers When using a high-resolution camera, is a light with larger light density required? The default sensitivity is approximately half of that of F160-...
- マニュアル
...高解像度カ メ ラ を使用する ときの照明は、 従来よ り 光量の多い ものが必要なのですか? 感度特性の初期値は、 形F160-S2カ メ ラ の約半分に設定 さ れてい ます。 計測環境や設置条件が同 じ であれば、 約2倍の光量の照明が必要です。 (感度特性は、 ...
- マニュアル
...給) 消費電流 約200mA 耐電圧 AC1000V 50Hz/60Hz 1分間 振動 (耐久) 10~150Hz 片振幅0.35mm X/Y/Z 方向各8分10回 衝撃 (耐久) 150m/s2 6方向(上下、 左右、 前後)各3回 周囲温度 動作時 : 0~+40℃ 保存時 : -20~+65℃(ただ し 氷結、 結露 し ない こ と ) 周囲湿度 動作時 ・ 保存時 : 各35~85%RH (ただ し 、 結露 ...
- マニュアル
... built-in surge absorber is removed) Leakage current 10mA max. Noise Resistance 2,000V; pulse width: 50ns; rise time: 5ns (pulse) Burst continuation time: 15ms; Period: 300ms Vibration resistance 10 to 150Hz at a single-amplitude of 0.1mm (maximum acceleration: 15 m/...
- マニュアル
... ノ イ ズ性 2kV、 パルス立上が り : 5ns パルス幅 : 50ns バース ト 継続時間 : 15ms 周期 : 300ms 耐振動 10~150Hz 片振幅0.1mm(加速度最大 15m/s2)3方向 各8分 10回 周囲温度範囲 動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+65℃(ただ し 氷結 ・ 結露 し ない こ と ) 周囲湿度範囲 動作時 ・ 保存時:各35~85%RH (...
- マニュアル
... ど、 発熱量の高い機器の真上には取付けないで くだ さ い。 ・使用周囲温度は40℃以下に し て く だ さ い。 ■ 倍速カ メ ラ形F160-S2を取付けるカ メ ラ のケースは内部回路の0Vラ イ ン に接続 し ています。 ノ イ ズの侵入を防ぐ ため以下の内容を守 っ て ...