全 5560 件が検索されました。(3401 - 3420件を表示)

  • マニュアル

    ...) 項目 内容 入力形式 絶縁方式 アナログ電圧 20・50・100・200・500mV/F.S.、1・2・5・10・20・50・100・200・ 500V/F.S.、1-5V 熱電対 K・J・E・T・R・S・B・N・W(WRe5-26) A/D分解能 16bit フィルタ Off、Line、5、50、500Hz ZR-RX70 ユーザーズマニュアル アナログ入力端子の接続方法 25 ZR-RX70_UM_J.book...

  • マニュアル

    ...を加算/減算します。 演算式には、各タスクで得られた計測結果を代入することもできます。 Calc 設定できる演算式:K+mX+nY ・Kの設定範囲:-999.99999∼999.99999 (初期値:0.00000) ・m/nの設定範囲:-10.0∼10.0(初期値:1.0) ・X/Yの設定範囲:OFF(初期値:OFF) 、 タスク1∼タスク...

  • マニュアル

    ...d. - () e. SHL の設定 () f. 保護ガラスの () 汚れ検出機能 g. エッジ検出方式の設定 () h. i. j. k. l. m n - - - STB 長の設定入力ソフトフィルタの設定プリセット、マスタリングの適用範囲通信出力書式の設定 () () () () () () () 設定内容 □:シングルラン測定入力 □:期間連続測定入...

  • マニュアル

    ...されていた内容は削除されます POWER MODE PNSPO F3ZP-M1N-FLK F3ZN CONTROLLER RUN / ERROR TCH NC BANK 2 BANK 1 RESET BANK IN EDI 容 K内 N A B 反 映 ② が BANK 1 BANKはコントローラ内に保存されています BANK 2 BANK 3 BANK 4 注意 BANK が反映されると、今までエリアスキャナに設定されていた設定内...

  • マニュアル

    ...対して垂直に侵入する場合、安全距離は次に示す考え方によって計算されます。 安全距離(S)=検出領域への侵入速度(K)×機械とセンサの合計応答時間(T) +センサの最小検出物体直径から計算される追加距離(C) ・・・(1)式安全距離は各国の規...

  • マニュアル

    ... the machine means the time duration necessary for the hazardous part of the machine to stop after the machine receives the stop signal from the F3SX. Response time p.1-13 Single-beam Safety Sensor Input Module Safety distances (S) = Approaching speed to the detection zone (...

  • マニュアル

    ...間です。 応答時間 p.1-13 シ ン グルビーム セー フ テ ィ セ ンサ入力モ ジ ュ ール 安全距離(S) = 検出領域への侵入速度(K) × 機械 と セ ンサの合計応答時間(T) 機械の最大停止時間は、 実機によって測定してください。 また、 機械の停止時間に変化が...

  • マニュアル

    ... (EN 999-1998) に よ る、 危険エ リ アか ら防御エ リ アの外側の境界線ま での最小安全距離Sは、 以下のよ う に計算 さ れます。 S = (K x T) + C + Z 第 4章 こ こ で、 S = 危険領域か ら 防護エ リ アの外側の境界線ま での最小安全距離 (mm) ...

  • マニュアル

    ...的な要素を組み込んでいる ためです。 ラ イ ト カ ーテ ンへの通常ア プ ローチに対するANSI計算式は次の通 り です。 Ds = K x (Ts + Tc + Tr + Tbm) + Dpf こ こ で各記号の意味は次の通 り です。 Ds : MS4800の検出エ リ ア と 機械におけ る最 も近い危険ポ イ ン ト と の最短...

  • マニュアル

    ...F3SR-B User’s Manual 16 Wiring/Installation  How to calculate the safety distance specified by International Standard ISO 13855 (European standard EN 999) (Reference) In case of perpendicular approach of a human body to F3SR-B's detection zone S = ...

  • マニュアル

    ...る安全距離の計算方法(参考) 人体がF3SR-Bの検出エ リ アに対 し て垂直に侵入する場合 S=K×T+C・・・(1)式 ・S:安全距離 ・K:検出エ リ アへの侵入速度 ・T:機械 と F3SR-Bの合計応答時間 ・C:F3SR-B の最小検出物体直径か ら 計算 さ れる追加距離 ቟ో〒㔌5 ෂ㒾...

  • マニュアル

    ... を計算/照合 し ます。 p.81 書換え回数管理 EEP-ROM タ イ プのデー タ キ ャ リ アの書換え回数を管理 し ます。 p.82 MDC/K MDS 48 名称 RFID シ ス テムユーザーズマニ ュ アル 第3章コマン ド ■ 交信サブ コ マ ン ドコ マ ン ド 実行を打切る際に使用する コ マ ン ...

  • マニュアル

    ... ド の計算 と 書込み、 お よび照合を行います。 CRC コ ー ドは、 生成多項式 『X16+X12+X5+1』 に よ り 計算 さ れます。 @ ˜ ˜ M D C/K 1 ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ 第 ಣℂᜰቯ ̌C̍㧦ᾖว‫̌ޔ‬K̍㧦⸘▚ ࡝࡯࠼࡜ࠗ࠻ࡋ࠶࠼࡮࠴ࡖࡦࡀ࡞ 1࿕ቯ ࠴ࠚ࠶ࠢࡉࡠ࠶ࠢవ㗡ࠕ࠼࡟ࠬ 0000H㨪03E5H FCS 㧖 CR ࠴ࠚ࠶ࠢࡉ...

  • マニュアル

    ... ス テムユーザーズマニ ュ アル 第4章機能 デー タ キ ャ リ アの メ モ リ チ ェ ッ ク 機能デー タ チ ェ ッ ク コ マ ン ド (MD C/K) にて、 メ モ リ チ ェ ッ ク を行 う こ と が可能です。 ユーザが指定する チ ェ ッ クブ ロ ッ ク 単位で、 CRC(Cyclic Redundancy Check) コ ー ド の計算 と 書...

  • マニュアル

    ...$CPM $CPM $CPM $CPM $CPM $CPM $CPM $CPM $ M 6GCEJKPI 'FKV 5GV7UG$CPM %QR[ &GNGVG 'ZKV 'ZRQUWTG6KOG 5GCTEJ4GIKQP (KNVGT .KIJV%JCPPGN %QFG6[RG 5JCRG 5K\G .GPIVJ /K VKPI 6GCEJKPI 'FKV 5GV7UG$CPM %QR[ &GNGVG 'ZKV 選択 し たバン クの内容が削除 さ れ工場出荷時の状態の戻 り ます。 40 TRIG EXECUTE DOWN &Q[QWFGNGVG $CPMFCVC! 1%CPEGN Z 5OQQ TKIJ &CVC 5SWC Z 0 V400F-J.book 41 ページ 2018年11月15日 木曜日 午前10...

  • マニュアル

    ...軽微修正 J ① 2013年1月 形V680-D1KP58HTNに関する項目を追加、 その他軽微修正 J WEB版1 2013年2月 軽微修正 K ① 2013年10月 軽微修正 K WEB版1 2014年8月 軽微修正 L ① 2014年8月 軽微修正 M ① 2015年9月 軽微修正 N ① 2018年10月 「ご承諾事項」 を改定 P --- 2025年11月 形V680-HS61...

  • マニュアル

    ...2011年10月13日 木曜日 午後7時33分 第4章設定方法 メ ニ ュ ーシー ト One-Shot時間: 40ms コマン ド [X*J _X*J_ [X*K One-Shot時間: 50ms _X*K_ One-Shot時間: 60ms [X*L _X*L_ One-Shot時間: 70ms [X*M 第 _X*M_ 4章 [X*N One-Shot時間: 80ms One-Shot時間: 90ms [X*O _X*O_ One-Shot時間: 100ms [X*P _X*P_ 形V400-R1CF/...

  • マニュアル

    ...温抵抗体)となっています。 入力内部のスイッチ切替で、 すべて対応できます。 INPUT \】臼/ る… /⑱←\ 工場出荷時は 2(K)に設定しています。 1300 温1000 度800 レ600 ζ400 ン200 6iOl ) -100 -200 設定番号白金測温抵抗体 JPtlOO ...6.5-0...O-一ーー一一ー- 一,甲, 一99,9 08 Pt100 熱電対 ...

  • マニュアル

    ...:41 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC 付録 仕様 ■電気的仕様項 目 アナログ入力 1 アナログ入力 2 仕 様 種別 R、S、K、J、T、E、B、N、L、U、W、PLII、JPt、Pt 4∼20mA、0∼20mA、0∼10mV、0∼100mV、±10mV、0∼1V、1∼5V、0∼5V、0∼10V 指示精度(*1) 熱電対入力:(指示値の±0.1%または1℃の大きいほう)±1ディジット...

  • マニュアル

    ....10, 4:02 PM PageMaker 5.0J 付録 仕様 ■電気的仕様項 目 アナログ入力 1 アナログ入力 2 仕 様 種別 R、S、K、J、T、E、B、N、L、U、W、PLII、JPt、Pt 4∼20mA、0∼20mA、0∼10mV、0∼100mV、±10mV、0∼1V、1∼5V、0∼5V、0∼10V 指示精度(*1) 熱電対入力:(指示値の±0.1%または1℃の大きいほう)±1ディジット...