全 5560 件が検索されました。(3341 - 3360件を表示)

  • マニュアル

    ...対して垂直に侵入する場合、安全距離は次に示す考え方によって計算されます。 安全距離(S)=検出領域への侵入速度(K)×機械とセンサの合計応答時間(T) +センサの最小検出物体直径から計算される追加距離(C) ・・・(1)式安全距離は各国の規...

  • マニュアル

    ...ートライト(PW)......................................................................... 4-27 4-4-7 コマンド処理打ち切りコマンド(AA)............................................................... 4-29 4-4-8 データチェックコマンド(MD C/...

  • マニュアル

    ...℃の濃塩酸(36wt%)にデータキャリア(形V600- 抽出イオン 浄していないものを使用しています。 析出元素 Si C -、SO42-、Na+、Ca2+、K+、Mg+、NH4+ お願い 「耐薬品性」や「析出物質」についてはあくまで参考です。 実際に使用される際には、必ず事前にテストを実施し問題が...

  • マニュアル

    ...て説明する場合は、アルファベットについては次のように7セグメント表記にしています。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ●数字アルファベットを含む表示については、7セグメント表記としますが、コード...

  • マニュアル

    ...て説明する場合は、アルファベットについては次のように7セグメント表記にしています。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ●数字アルファベットを含む表示については、7セグメント表記としますが、コード...

  • マニュアル

    ...て説明する場合は、アルファベットについては次のように7セグメント表記にしています。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ●数字アルファベットを含む表示については、7セグメント表記としますが、コード...

  • マニュアル

    ...て説明する場合は、アルファベットについては次のように7セグメント表記にしています。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ●数字アルファベットを含む表示については、7セグメント表記としますが、コード...

  • マニュアル

    ...て説明する場合は、アルファベットについては次のように7セグメント表記にしています。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ●数字アルファベットを含む表示については、7セグメント表記としますが、コード...

  • マニュアル

    ...歩同期データ構成 1-2 1.1 通信方式の概要 ■伝送手順 上位コンピュータがコマンドフレームを送信して、形K 3 N シリーズがコマンドの内容に対応するレスポンスフレームを送信します。 つまり、1 個のコマンドフレームに対して1...

  • マニュアル

    ...送信されます。 (5)親局は子局1とのリンク確立を管理端末に伝えます。 stx W M C M D W M L I O K 0 1 etx bcc (6)リンク確立の通知のため、モニター出力に連続ON信号が出力します。 (7)親局は管理端末にON/OFF入力データを伝えます。 stx 0 1...

  • マニュアル

    ...[SCEK-701B] TP100-B 簡易稼働率計 ユーザーズマニュアル DIC182 K 形TP100-B 簡易稼働率計 ●本誌に記載の商品の価格はオープン価格です。 オープン価格商品は標準価格を決めていません。 ● 本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですの...

  • マニュアル

    ...[SCEK-703A] TP100-A 簡易稼働率計 ユーザーズマニュアル K DIC182 K05523 形TP100-A 簡易稼働率計本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載し、ご使用上の注意事項等は掲載しておりません。 ご使用上の注意事項等、 ご使用の際に必要な内容につきま...

  • マニュアル

    ...取りデータはASCI Iコードを送信・NO-READ(読み取りミス)の場合ヘッダ ? フッタ B A A C M N I L K O フッタ ・多段読みの場合※1 (コード毎に識別子[ : ] を加えたフォーマットで送信します。 ) ヘッダ (読み取りデータ1) : データ2 : データ3 FCS※ フッタ ※ I ...

  • マニュアル

    ... starting measurement. (3) SETTING selector Setting Selection Using Setting Keys OFFSET for offset setting SPAN for span adjustment TEACH for set values for SET1/SET2 teaching 4 Z4M-N30V Z4M-N30V Classification ((4)) Setting g UP/SET1 ...

  • マニュアル

    ...UPC-A A UPC-E C JAN/EAN-13 A JAN/EAN-8 B STF(2 of 5 5bar) H ITF I NW-7 N CODE39 M CODE93 L CODE128 K また、IDキャラクタは、各コード体系ごとに任意の1バイトまたは2バイトを設定することができます。 (7-5章参照) ●桁数バーコードデータの桁数を2 バイトで示...

  • マニュアル

    ...A UPC-E C JAN/EAN-13 A JAN/EAN-8 B STF(20f55bar) H バーコード体系・ lD 1TF │ NW-7 N CODE39 M CODE93 L CODE128 K ・桁数:バーコードデータの桁数を2バイトで示します。 ただし、JAN/EAN/UPCコードの場合は省略されます。 {10の位=(0∼3)、1の位(0∼9)} 注意1メニューシートではID、桁...

  • マニュアル

    ...または[ ] BOTTOM LINE SCROLL [5] [XXX] 1. ON 2. OFF [CLR] または[ [0] COUNTRY [XXXXXXX] 1. JAPAN 2. U. S. A 3. U. K. 4. GERMANY 5. FRANCE 6.(NEXT) [6] [0] [XXXXXXX] 0.(BEFORE) 1. ITALY 2. SPAIN 3. SWEDEN 4. NORWAY 5.(NEXT) COUNTRY [5] [0] [XXXXXXX] 0.(BEFORE) 1. DENMARK 2. HOLLAND 3. FINLAND 最下行にカーソルがあるときに改行コード(OAH)が書き込まれたらスクロールアップを行う...

  • マニュアル

    ...一一・・.・一 、' 一「.一 'L 一'...i.・一.一.=.-一一.・一ーーー一 =二一.・一一一 一一・.一一一 ^-・→..一 wD 1山1角(CCD二δインチソ)ll、1∫・) ノk'ド39'43'6u40'lnl〔│:30。 02'5。 ()f =■=一一 、' 二_一 ←令司 90 一5.こ ↓ φ32 !. 3 ---------------------[End of Page 4829]--------------------- 一一・.一一.一 ・、.・・」 ≡=二.. ..・一..一ー一一-一・.・一.『 ..→ 〆 ..一.一 2.接写リングの種類と用途接写...

  • マニュアル

    ...の機能を表します。 パラメータ値を持つ機能においては、そのパラメータ値が最下段の数字表示器に現れます。 ***℃(゚KまたぱF、工場出荷時は℃) 温度計測状態 CHメニューへ INPUTメニューへ OUTPUTメニューへ CHキーを押す↓ INPUTキーを押す↓ OUTPUTキーを...

  • マニュアル

    ... each code is received correctly, operation starts immediately after sending “OK”. When received incorrectly, error codes will be sent. Refer to “Section 5. Error Displays and Error Codes” in page 91. 】 Header: None, Footer: CR+LF 【 e.g. 1】 Set correctly (O)(...