全 2268 件が検索されました。(321 - 340件を表示)

  • カタログ

    ...タイプのためアンプは不要です 8kバイトRFタグ 形V680-D1KP66T 形V680-D1KP66MT 形V680S-D2KF67 形V680S-D2KF67M 形V680S-D8KF67 形V680S-D8KF67M 形V680-D1KP66T-SP 形V680S-D2KF68 形V680S-D2KF68M 形V680S-D8KF68 形V680S-D8KF68M 形V680-D1KP58HTN 形V680-D1KP52M-BT01 形V680-D1KP52M-BT11 形V680-D2KF52M 形V680-D2KF52M-BT01 形V680-D2KF52M-BT11 *使用可能な組み合わせについては、3ページの「アンプ・...

  • カタログ

    ... 64.0 (0.0 to 57.0) metallic surface 0.0 to 25.0 (0.0 to 20.0) 0.0 to 35.0 (0.0 to 30.0) 0.0 to 37.0 (0.0 to 30.0) V680-D1KP66T-SP nonmetallic surface 0.0 to 25.0 (0.0 to 20.0) 0.0 to 42.0 (0.0 to 37.0) 0.0 to 59.0 (0.0 to 52.0) V680-D1KP58HTN nonmetallic surface * 7.5 to 75.0 (7.5 to 75.0) 10.0 to 90.0 (10.0 to 80.0) φ20×t2....

  • カタログ

    ...0.0∼64.0 (0.0∼57.0) 金属取り付け 0.0∼25.0 (0.0∼20.0) 0.0∼35.0 (0.0∼30.0) 0.0∼37.0 (0.0∼30.0) 形V680-D1KP66T-SP 非金属取り付け 0.0∼25.0 (0.0∼20.0) 0.0∼42.0 (0.0∼37.0) 0.0∼59.0 (0.0∼52.0) 形V680-D1KP58HTN 非金属取り付け * 7.5∼75.0 (7.5∼75.0) 10.0∼90.0 (10.0∼80.0) φ20×t2....

  • カタログ

    ...Linear current output Control output 2 : None ー RS-485 ー 24 VAC/ DC 2 ー RS-485 ー 100 to 240 VAC Transfer output 1 1 24 VAC/ DC Remote SP Input ーー 2 ー ー ー 2 ー ー ー ーー ー ー E5CC-RX2ABM-002 Provided. E5CC-RX2ABM-006 ー E5CC-RX2DBM-000 ー ー ーーー ー E5CC-RX2DBM-001 ー E5CC-RX2DBM-004 E5CC-RX2DBM-002 Provided. E5CC-RX2DBM-006 ー ー E5CC-QX2ABM-000 ー ー E5CC-QX2ABM-002 ー E5CC-QX2ABM-004 ー Provided. E5CC-QX2ABM-006 ー E5CC-QX2DBM-...

  • カタログ

    ... without the bushing. Anyone... Visual confirmation is possible. ...with no torque management The tightened ti position is clear, so torque tor management is not required. Just six steps to complete mplete wiring with no special ...

  • カタログ

    ... OUT)×1、ECAT RUN×1、ECAT ERR×1 ●オートメーションソフトウェア Sysmac Studio 項目 動作環境 *3 オペレーティングシステム(OS) *1 Windows 7 SP 1 (32bit版/64bit版)/Windows 8.1 (32bit版/64bit版) /Windows 10(32bit版/64bit版)/ Windows 11(64bit版) CPU (1.8GHz) 以上のプロセッサを搭載したDOS/V (IBM AT 互換機) パーソナルコンピ...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...位置 PC 例 ノズル切換開閉器 開 P 内容 43N スイッチ O 内容ノズル センサ 符号 固定子 SP 単独、並列 43SP SU 起動素子 44S-SU 短絡距離継電器起動素子その 他共通事項 お問い合わせ 0120-919-066 最新情報は www.fa.omron.co.jp 38 電力・機器用保護機器 技術解説 変...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...はしないでください。 変調光方式フォト・マイクロセンサについての注意変調光方式のフォト・マイクロセンサ(形EE-SPで始まる機種)をご使用になる際は、電源やコード長の影響に十分留意のうえ設計ください。 直流光方式(形EE-SX、SYで始...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...位置 (Totaltravel Position) TTP mm、 (度) 押ボタンがストッパ止めに到達したときの押ボタンの位置(角度)。 セット位置 (Set Position) SP mm、 (度) オルタネイト動作のスイッチで、自己保持状態の押ボタンの位置。 またはセレクタスイッチでの保持位置(角度)。 動作までの動き (Pretravel)...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...ができます。 計器室制御用計器 センサ、変換器等 セ ーフティ トラブル! スローパルス変換器 肀 肀 形K3FM-SP、形K3FK-SP トラブル! 肀リレ ー 肀 アイソレータ形K3FM-VS、形K3FK-YVなど ロードセル変換器ロードセルでの計量結果を、デジタルパネルメータで...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...って、微分時間が長いほど微分動作による訂正が強いことを示します。 PD動作と微分時間偏差 L 偏差 = 目標値 (SP) −現在値 (PV) 時間 セ ーフティ 0 ランプ状の偏差 P動作操作量 D2動作 リレ ー ●リミットサイクル法 100%と0%の操作量を交互に出力...

  • マニュアル

    ...~ P/+ 4 10V DC power supply (10 mA max.) M V/T2 W/T3 P24 PLC L Multi-function contact output *2 AL2 H 12 O 11 (EDM) OI CM2 SP EA SN AM Multi-function output (2 terminals) Serial communications port (RS485/Modbus) Omron Companies shall not be responsible for conformity with any standards, codes or regulations which apply to the combination of the product in the buyer’s application or use of the product. At buyer’s request, Omron will provide applicable third party certification documents identifying ratings and limitations of use which apply to the product....

  • マニュアル

    ...-166 QX-830 Compact Industrial Scanner User Manual Scanner Parameters Symbol Position Output Scan Status When Enabled, the location of the symbol within the scan line is appended to the symbol data output. The scan position is formatted with a leading identifier of “...

  • マニュアル

    ... User Manual 5-165 I/O Parameters Symbol Position Output Raster Status Scan Status When Enabled, the location of the symbol within the scan line is appended to the symbol data output. The scan position is formatted with a leading identifier of “...

  • マニュアル

    ...畑旺atent〔 ・[thiSma'(ansemme・㎜てr吻㎎},噴出㎎節㎜恨麺㎝㎞㎞gh已〔lmi1A〔ts)la)en・ent betSsumaSliotlxiltandaguirlernustbe]ceptssin血±3㎜ ・Rオ醐s甑由加[岨}岡1h㎎〔therthaithe蛙keyumhtOopaatebesvith ・W㎞q励㎎也eh田id)abe㈱annottoim.㎜』...

  • マニュアル

    ...Operation Manual Section 3 BASIC OPERATION Self trigger hysteresis width p. 71 Display during zero reset 2-sensor operation (See note 3.) p. 92 Settings initialization p. 109 Note 2: Displayed only when ...

  • マニュアル

    ...検出モードにて ボタンと ボタンを3秒以上同時長押しすることで、投光レベルのみを設定することができます。 d sp std しきい値/ 受光量 ファイバユニットの検出面などを拭き取り、 受光量を復帰させ、 再度スマートチューニングしてく...

  • マニュアル

    ... intuitive a microscopic object or and easy to follow fast-moving object display When 11.Output Mode is Differential output modes, (a), (b), (c), (d) and (g) cannot be used. re CH common setting Threshold Received light intensity ratio d ...

  • マニュアル

    ...とはできません。 お使いの環境によっては、投光レベルを低く設定したとき、正しく動作しないことがあります。 d sp std d sp per d sp p-b d sp bar 5. ディレイタイマ機能 出力のタイマ時間を設定したい場合 タイマオフ ボタンにて投光レベ...

  • マニュアル

    ... the distance between emitter and receiver. Points 1 and 2 is (Through-beam model) extremely small. · Move the Fiber Head closer to the sensing object. (Reflection model) Incident light level is too low. Incident light level is too high. d ...