全 1073 件が検索されました。(321 - 340件を表示)
- マニュアル
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q-2 S V440-F Cマウントコードリーダ ユーザーズマニュアル(SDNC-756) S-1 付録 S-1 用語集アーキテクチャ — 高速画像分析用に設計されたビジョンシステムのハードウェア構成のこと。 アクティブ照明 — 画像の取得に合わせて光源を使用...
- マニュアル
...エリアとして確保するチャネル数(n)を[S]CH に設定します。 ([S]CH 自身を含む) n=&0~250 または#0000~00FA が設定可能です。 [S+1]~[S+(n-1)]CH に送信データ(変数に代入するデータ)を格納します。 ダイレクト指定、リンクチャネル指定など、実行するシーケ...
- マニュアル
...位バイトが反転した状態となる (例)要素数 2 の STRING 型配列 s(要素辺りのデータ量=4 バイトに設定)の出力は、 s[0]=“ab”,s[1]=“d”の場合、 単体[0]: D0 00 03 00 61 62 63(Hex) 配列一括: D0 00 62 61 ?? 00 00 64 ?? ??(??は不定値) (Hex) • 多次元配列の扱い多次元配列における要素...
- マニュアル
...計算結果が100mm未満の場合は、S=100mmとします。 計算結果が500mmを越える場合は、K=1,600mm/sとした次の式で再計算します。 S=1,600mm/s×(Tm+Ts)+8×(d−14mm) ・・・(3)式上記(3)式の計算結果が500mm未満の場合は、S=500mmとします。 最小検出物体、光軸ピッチが40mmより大きく...
- マニュアル
....hh :9999 ~ 99999 99999 比較値 0H s?0.h :9999 ~ 99999 99999 比較値 0L s?0.l :9999 ~ 99999 :9999 比較値 0LL s?0.ll :9999 ~ 99999 :9999 比較値 1HH s?1.hh :9999 ~ 99999 99999 比較値 1H s?1.h :9999 ~ 99999 99999 比較値 1L ...
- マニュアル
...ータについて 概 要準 備 入力調整レベル L 1 tmg-h M O N -T : ONタイ ミン グ デ ィレ イ 0 0 ~ 4 9 9 9 m s (1 0 0 m s ) s v .d s p off L LEVEL 1秒 未 満 M D .R E F : 表 示 リフレッシュ周 期 o f f O F F ,0 .5 ...
- マニュアル
...࡞$; ዊᢙὐ⟎ % ࡄࡔ࠲ฬ ࠕ࠼ࠬ ᄌᢙ⒳ ࠬࠤࡦࠣ⸳ቯࡌ࡞ 形 K3HB-R/P コマンド一覧録 録 A-14 s?1.hh * (((($'㨪* (㧔㨪㧕 s?1.h * (((($'㨪* (㧔㨪㧕 s?1.l * (((($'㨪* (㧔㨪㧕 s?1.ll * (((($'㨪* (㧔㨪㧕 Ყセ୯.. Ყセ୯** Ყセ୯* Ყセ୯. % Ყセ୯.. Ყセ୯** Ყセ୯* Ყセ୯. Ყセ୯.. Ყセ୯** Ყセ...
- マニュアル
...式)または T 相(三相 3 線式)を配線してください。 その際、①番、③番端子が S(電源側)、②番、④番端子が L(負荷側)となります。 R S 1 CT 準 備 R L 2 単相 2 線式 ( 単相 3 線式 )S ( 三相 3 線式 )T S 1 L 2 S 3 L 4 CT1 CT2 単相 3 線式三相 3 線式 注 1.専用 CT 端子の...
- マニュアル
...Y(1 の位 ) M(10 の位 ) M(1 の位 ) D(10 の位 ) D(1 の位 ) h(10 の位 ) h(1 の位 ) m(10 の位 ) m(1 の位 ) s(10 の位 ) s(1 の位 ) +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 ・レスポンス応答エリア先頭チャネル コマンドコード +2 +3 +4 9000 0040 +5 ビット 15-12 11-8 7-4 1001 0000 0000 0000 ...
- マニュアル
...(S)+0 完了ステータス 命令完了時の状態が格納されます。 0: 正常、0 以外: 異常(後述の「専用エラーコード」を参照) (S)+1 対象局番号 対象局の局番を指定します。 1~120 (S)+2 アクセスコード/属性コード 読み出しデバイスのアクセスコードと属...
- マニュアル
...IOWR @IOWR C C S S D D Local node Local Master Unit S Command Destination node CPU Unit Remote Master Unit CPU Unit Interpretation1 Interpretation2 1st response word S+1 S+2 Response monitoring time Command data L Response No. of command bytes Response ...... S+3 S+4 Operands C: Control code S: 1st source word D: Destination information Execution Execution ... Response data 1: For commands addressed to Master Unit 2: For commands addressed to CPU Unit Description IOWR transfers n words of data beginning at S (beginning with command code 28 01 Hex) through the local node’s ...
- マニュアル
...Decimal Hexadecimal P*1 IntegerLength MinimumIntegerLength of the user alarm property. Q*1 DecimalLength DecimalLength of the user alarm property. R*1 ShowSeparator ShowSeparator of the user alarm property. Sysmac Studio Selected Not selected TextLength ...
- マニュアル
... first operand (S) will be the indirect beginning destination word, and it will be possible to designate the beginning destination word (rightmost word) of the destination node in BCD with the word designated by the first operand (S). Bit 15 14 S+0 ...
- マニュアル
...; source type (PNP) C200H-OD216 12 pts 0.3 A, 5 to 24 VDC; source type (PNP) C200H-OD217 16 pts 1.0 A, 24 VDC; source type (PNP); with load C200H-OD21A short protection 4 timers 0.1 to 1 s/1 to 10 s/10 to 60 ...
- マニュアル
... the same data area, as must D and D+N. N must be BCD between 0000 and 6144. Description 182 When the execution condition is OFF, XFER(70) is not executed. When the execution condition is ON, XFER(70) copies the contents of S, ...
- マニュアル
... for which data is shared between the PC and a Communications Board. Set wait times for communications processing. Wait times IR, LR, HR, AR, DM, or EM address Receive wait, receive finish, send finish Units of 0.01 s, 0.1 ...
- マニュアル
... ASCII Unit (0 to F). 102 Section 6-5 IOWR/IORD Instruction Specifications CS1-series PCs 15 43 0 S: 0 0 0 Unit No. of the ASCII Unit (0 to F) 15 0 S+1: S: Rightmost 4 digits S+1 : Leftmost 4 digits No. of transfer words (0001 to 0080 Hex from CIO n+8) from the ASCII Unit to the CPU Unit. D: First destination word in CPU Unit's I/O memory from CIO n+8 and CIO n+9. Data Item Detail PC C200HX/HG/HE Operand D IR Area 1 IR 000 to ...
- マニュアル
...D Word address (5th digit) D+1 Word address (1st digit) Word address (2nd digit) Word address (3rd digit) Word address (4th digit) RECV The beginning send word is determined by the contents of the destination node’s S and ...
- マニュアル
... in the following example. Address Specification Address Contents FINS command sent Remote network address (1) Serial communications path network address Example A Remote node address (2) Unit No. for Host Link incremented by 1. ...
- マニュアル
...(for C200HX/HG/HE) or fourth operand (for CS/CJ) of the PMCR instruction. Either the scan mode or interrupt mode can be designated. Receive wait, receive finish, or send finish can be monitored. Setup range: 0.01 to 0.99 s, 0.1 to 9.9 ...