全 5560 件が検索されました。(2301 - 2320件を表示)
- マニュアル
... residential areas it may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures to reduce interference. the filter clogging detection display Intended purpose Dispose in accodance with applicable regulations. * 9 9 0 0 4 8 0 - 5 ...
- マニュアル
... environment. It is used to reduce defectives that are caused by dust in assemble process. It is possible to adjust air volume according to size or clean level of the area that needs to be kept clean. * 2 2 0 4 0 5 6 - 6 ...
- マニュアル
...すると誘導を受け、誤動作あるいは破損の原因になることがあります。 3. 測定導体へのクランプについて・電源側(K) と負荷側(L) の方向を確認後、クランプしてください。 方向を間違えると正しく測定できません。 ・分割 / 固定用フックを開け、...
- マニュアル
..., or may result in serious injury or death. Additionally there may be significant property damage. CAUTION Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury or in property damage. Terminal cover Power supply side (...
- マニュアル
...すると誘導を受け、誤動作あるいは破損の原因になることがあります。 3. 測定導体へのクランプについて・電源側(K) と負荷側(L) の方向を確認後、クランプしてください。 方向を間違えると正しく測定できません。 ・測定導体をクランプした...
- マニュアル
... malfunction or damage. • Make sure that the I/O terminals are inserted or removed with the power turned OFF. Doing this with the power ON may result in a failure. 3. Clamping to measured conductor • Check the direction of the power supply side (...
- マニュアル
...すると誘導を受け、誤動作あるいは破損の原因になることがあります。 3. 測定導体へのクランプについて・電源側(K) と負荷側(L) の方向を確認後、クランプしてください。 方向を間違えると正しく測定できません。 ・分割 / 固定用フックを開け、...
- マニュアル
...と) 保存温湿度範囲 ー30℃∼+65℃ 85%RH以下 (ただし、氷結、結露なきこと) 使用回路電圧 480V以下 ■各部の名称 電源側(K) クランプコア 使用上の注意 1. 下記の設置場所では使用しないでください。 ・周囲温度が定格の範囲を超える場所・温度変化が急激な...
- マニュアル
...コード φ5.1 9 芯 ( 導体断面積:0.09mm2 / 絶縁体径:φ0.7mm) 標準長さ 0.1m A b c d E F G h I J K L m n o P q r S t U v w X Y Z 注意判定出力 φ15.5 13.2 133 44 表示灯 コネクタ OUT2 表示灯 OUT1 表示灯 3 64.3 2.2 4.3 36.8 29 13 4.2 11.7 電源 表示灯レ...
- マニュアル
...方』の項をご参照下さい。 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z メインディスプレイ モード切替SW 切替、 SETボタン 2.【ZN-TH11-S 接続モード】への変更手順まず、本設定を行うために ZN-PD□□-S の【FUN】モード...
- マニュアル
...ZN-THX11-S□ ■ Applicable standards ZN-THX11-S□ ■ Applicable standards ・EN61326-1 ・Electromagnetic environment : Industrial electromagnetic environment (EN/IEC 61326-1 Table 2) * 2 1 5 5 6 0 4 - 6 K * ±10% 2010-2018 この製品はカリフォルニア州法で規制されている過塩素酸塩を含むリチウム電池を内蔵しておりますのでこの州法への対応をしてください。 詳しく...
- マニュアル
... 2) While receiving electromagnetic interference, the voltage/current output might vary within ±3% of full scale. Industrial Automation Company Contact: www.ia.omron.com Regional Headquarters OMRON ELECTRONICS LTD. (FOR UK) Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U....
- マニュアル
.... The I/Q is used for input or output of ON/OFF. You can switch between input/output with the operation buttons or the IO-LINK communications command. OMRON ELECTRONICS LTD. (FOR UK) Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U....
- マニュアル
... INSTALLED FOR THE INTENDED USE WITHIN THE OVERALL EQUIPMENT OR SYSTEM. OMRON Corporation Kyoto, JAPAN Industrial Automation Company Contact: www.ia.omron.com Regional Headquarters OMRON ELECTRONICS LTD. (FOR UK) Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U....
- マニュアル
...paint thinner and alcohol) for cleaning. Otherwise optical properties and protective structure may deteriorate. Installation method (28) 20.5±0.1 3.7 STANDARD SURFACE OMRON ELECTRONICS LTD. (FOR UK) Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U....
- マニュアル
...DIN rail End plate This sensor complies with EN standards as follows: EN61326-1 Electromagnetic environment : Industrial electromagnetic environment (EN/IEC 61326-1 Table 2) OMRON ELECTRONICS LTD. (FOR UK) Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U....
- マニュアル
... INSTALLED FOR THE INTENDED USE WITHIN THE OVERALL EQUIPMENT OR SYSTEM. OMRON Corporation Kyoto, JAPAN Industrial Automation Company Contact: www.ia.omron.com Regional Headquarters OMRON ELECTRONICS LTD. (FOR UK) Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U....
- マニュアル
...トを表示する際は下表となります A b c d E F G h I J H P L LD ON ABL E K L m n o P q r S t (1)CF パワー LED メモリカード(コンパクトフラッシュ)への電源供給状態を表します。 電源 ON 時に点灯、OFF 時に消灯します。 ZER O EN (2)CF アクセ...
- マニュアル
....g. when the received light amount is excessive or insufficient, when the measuring range is exceeded, when the Sensor Head is not connected, or when measurement is not being performed in the FUN mode). (4) Main display The Main Display shows measured values. ...
- マニュアル
...から持ち上げて、DIN レールから外します。 入出力コード側のフック (16) 電圧/電流切替スイッチ (17) 入出力コード K L m n o P q r S t (4) メインデジタル計測値を表示します。 0120-919-066 電話 U v w X Y Z クイック オムロン センサコントロー...