全 50423 件が検索されました。(201 - 220件を表示)

  • カタログ

    ...-digital display when the power of the Sensor Amplifier is turned ON.) 5 RS-232C (9-pin, D-Sub connector) Full duplex Start/stop synchronization ASCII 38,400 (at shipping)/9,600 bps switchable 8 bits None 1 bit ...

  • カタログ

    ...Ambient humidity Insulation resistance Dielectric strength Materials Accessories 5 RS-232C (9-pin, D-Sub connector) Full duplex Start/stop synchronization ASCII 38,400 (at shipping)/9,600 bps switchable 8 bits None 1 bit ...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...い。 電子回路では回路電圧がそれほど高くない場合、電源電圧の2∼3倍程度の逆耐電圧のものでも使用可能です。 CR方式 C * 電源 ダイオード方式 ダイオード + ツェナーダイオード方式 R C、Rの目安としては C:接点電流1Aに対し0.5∼1 (μF)...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...接点溶着 常時動作 接点転移によるロッキング (復帰不良) 粘着物やひっかかりにより復帰せず焼損 焼 損 CR素子ショート・焼け 注1.お客様にて打診される場合は、ケースを開けての打診はご遠慮くださいますようお願いいたします。 2.原...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...ラー)の代表例 ○…適用 ×…不適用 △…条件付適用 適用 回路例 AC C 電源 R * △ ○ 誘導負荷 ○ ○ 誘導負荷 CR方式 電源 C R 特長、その他 DC 素子の選び方 C、Rの目安としては C:接点電流1Aに対し1∼0.5(μF) R:接点電圧1Vに対し0.5∼1(Ω) です。 負荷の性質などによ...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...い。 電子回路では回路電圧がそれほど高くない場合、電源電圧の2∼3倍程度の逆耐電圧のものでも使用可能です。 CR方式 C * 電源 R C、Rの目安としては C:接点電流1Aに対し0.5∼1 (μF) R:接点電圧1Vに対し0.5∼1(Ω) です。 ただし負荷の性質...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...100∼110 95∼105 Ag 5∼15μm 60∼90 85∼100 Cu 10∼20μm 70∼95 95∼105 − 95∼105 Cu(5∼10μm)+ Ni (10∼20μm) 70∼95 − Cu(5∼10μm)+Ni(10μm) +Cr(0.3μm) 75∼95 − Cu 5∼15μm 相互干渉・隣接したセンサの磁気 (あるいは静電容量) の影響を受けて出力が不安定になる状態を相互干渉といいます。 ・近接センサを接近し...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...い。 サージキラーの代表例項目 適用 回路例 分類 * 電源 C R AC 誘導負荷 * △ ○ 誘導負荷 ○ ○ CR方式 C * 電源 R 特長、その他 DC 素子の選定の目安 C、Rの目安としては C:接点電流1Aに対し0.5∼1 (μF) *AC電圧で使用する場合 R:接点電圧1Vに対し0.5∼1 (Ω) 負...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...について・SSR が使用される交流電源にエネルギーの大きいサージ電圧が重畳した場合、SSRのLOAD端子間に挿入された CRスナバ回路 (SSRに内蔵) の抑制効果が能力不足となり、 SSRの過渡尖頭素子電圧を超えて、SSRの過電圧破壊の原因となりま...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...ジ吸収回路は、どうしたらよいですか? SSR 0120-919-066 最新情報は ダイオード+ ツェナーダイオード バリスタ CR ○ ○ △ × + + + + − − − − 参考 ①ダイオードの選定方法耐電圧=VRM≧電源電圧×2 順電流=IF≧負荷電流 ②ツェナーダイオードの選定方法 ツェナー電圧=VZ<(SSRのコレク...

  • マニュアル

    ... Start Position is set to 1 or greater. When Match Start Position is set to 0, no comparison will occur. QX-830 Compact Industrial Scanner User Manual 5-171 Matchcode Wild Card Example: With Wild Card Character defined as the default asterisk, defining ...

  • マニュアル

    ... occur. 5-170 QX-870 Industrial Raster Scanner User Manual Scanner Parameters Wild Card Wild Card allows you to define a wild card character as part of the master symbol. Entering a wild card sequence at the end of the master symbol, as in ...

  • マニュアル

    ... a general contact protection circuit provided for reference. Case example of a general contact protection circuit Applicable current AC DC Circuit example C R Power supply Inductive load See note. Yes Yes Yes ...

  • マニュアル

    ... a general contact protection circuit provided for reference. Case example of a general contact protection circuit Applicable current AC DC Circuit example C R Power supply Inductive load See note. Yes Yes Yes ...

  • マニュアル

    ...囲湿度動作時:35∼85%RH、保存時:35∼95%rh (ただし、結露しないこと) 保護構造 IEC60529規格 IP67 / DIN40050-9規格 IP69K / JEM規格 IP67g *形E3ZM-CT□□Y/-CR□□Yはしゃ光時ON・固定タイプ、形E3ZM-CL□□Xは入光時ONタイプ・固定タイプです。 ①茶 32.2 31 25.4 0.7 2-M3 M8×1 *Only power indicator(green) is on a light source of Separate ...

  • マニュアル

    ...TRIG IN0 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 1 DC24V 内部回路 (25) 20 (108) 32 18 9 20±0.1 締付けトルク:1.2N・m 形FQ-CR□□100F-M/FQ-CR□□100N-M 46 44 光軸ポラライザ 3 1/4-20UNC 深さ6 取付金具 4-M4 深さ6 8 20 38 42 38 (49) 取付穴加工寸法 2-φ4.5 20±0.1 締付けトルク:1.2N・m ご承諾事項当社...

  • マニュアル

    ...Notice: This is a class A product. In residential areas it may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures to reduce interference. © OMRON Corporation 2010-2025 All Rights Reserved. This product incorporates the following batteries: ...

  • マニュアル

    ...ACK BEL BS HT LF DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB 2 SPACE ! “ # $ % & ‘ ( ) * VT FF CR SO SI ESC FS GS RS US + , . / 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : @ A B C D E F G H I J P Q R S T U V W X Y Z ‘ a b c d e f g h i j p q r s t u v w x y z ; < = > ? K L M N O [ \ ] ^ _ k l m n o { | } ~ DEL 193 Index Symbols °C/°...

  • マニュアル

    ... procedure Station Timeout time Note Setting Special protocol communications 8 bits Even 1 bit 19,200 bps When using RS-232C: Normal/RS-232C When using RS-485: RS-485 Yes (select the option) Format 4 (Use ...

  • マニュアル

    ................................ 4-9 4-1 SECTION 4 SYSWAY (E5@J and E5@X Format) Communications Procedures 4.1 Data Format ■ Command Frame Format @ Communi- Header cations unit num- code ber Data code FCS Text Terminator * ...