全 50426 件が検索されました。(2141 - 2160件を表示)
- マニュアル
...記されている部分には、パラメータとしての数値(BCD または 16 進数)や文字列を ASCII 文字列で記述します。 ただし、[ESC]や[CR]など[]が付いている部分は、それぞれが 1 つの制御コード([ESC]コードや、 [...
- マニュアル
...通信速度 115.2 Kbps ※ データビット 8 ストップビット 1 パリティ 偶数 サムチェック あり 終端文字(CR) なし ※CPU 内蔵 PROGRAMMER/SIO ポートに接続される場合は、機種により選択可能な通信速度が異なりますので、適宜設定を変更してください。 メモ:FA-M3 パ...
- マニュアル
...ピュータリンク 通信速度 19200bps データビット 8 ストップビット 1 パリティ 有り・奇数 終端コード CR 始端コード STX 無し ユニット No. 1 モデム接続 接続しない 2-1-1 定 FP-X シリーズ TOOL ポートへ接続 ■PLC と NV の接続構成下図のように FP-X シリ...
- マニュアル
...当者へお問い合わせください。 ●各国の船舶規格各国における船舶規格略称 NK LR DNV RINA BV GL ABS KR CR 国日本の船舶規格イギリスの船級規格ノルウェーの船舶規格イタリアの船舶規格フランスの船舶規格ドイツの船舶規格アメリカの船...
- マニュアル
...場合、サンプリングインデックスは全て 0 となります。 5 列目以降にデータが並びます。 行の終わりに、改行コード CR+LF(0x0D 0x0A)が付きます。 注:サンプリングの容量は 1 ファイルあたり最大 2G バイトです。 5-19 ユニットに接続する SYSMAC SPU 参 5−5 ...
- マニュアル
...、 Rの目安 C:接点電流1Aに対し1∼0.5(μF) R:接点電圧1Vに対し0.5∼1(Ω) 負荷の性質やリレー特性のバラツ CR方式 電源 C R 誘導負荷 ○ ○ 負荷がリレー、 ソレノイドなどの キなどにより必ずしも一致しませ 場合は復帰時間が遅れます。 ん。 電...
- マニュアル
...に設定時→DM6554 0:無 (受信データ数指定) (初期値) (受信データ数) 12-15 1:有 (エンドコード指定) 1に指定時→DM6554 2:CR、LF設定 (エンドコード) 2に指定時→DM6554 (任意) 1-15 1 コミュニケーションボードの取り扱い CH番号 bit 使用モード機能詳細無手順ポート...
- マニュアル
...イオードによって、電流の形でコイルへ流し、誘導負荷の抵 ○ 抗分でジュール熱として消費させます。 この方法は、CR方式よりもさらに復帰時間が遅れます。 バリスタの定電圧特性を利用して、接点間にあまり高い電圧が加わらないように...
- マニュアル
...ソフトなどのファイル送信ソフト側でXON/XOFF制御が使える場合は、/Fを必ず指定してください。 注.4 受信待ち時に、Crを入力すると終了します。 5.47 ■ XMODEMの使用例 TEST.DATというファイルをX-MODEMで転送する例で、XMODEMの使用方法を説明します。 1 受...
- マニュアル
...してください。 + DC AC RY サージ吸収用ダイオード RY − ソレノイドの場合 SOL サージアブソーバ (例 CR-50500岡谷電機製等) 1.6 サージアブソーバ 1-5 配線上のお願い 電気溶接機や放電加工機と同じ電源を使用すると、電源ラインからノイズがの...
- マニュアル
...ータフォーマット 調歩同期(ASYNC) 9600bps 1ビット 1ビット偶数 ASCII 7ビット 8キャラクタ(P/A) (+/−) (0∼9)×5桁 (CR) 原点決め 7 シリアルデータ "0"∼"9" "P"または"A"、"+"または"−" "CR" PA 0 スタートビット 0 0 0 0 データ 1 0 1 0 偶数パリティ 正常時は、上記のフォ...
- マニュアル
...PR20IH ●NEC製プリンタの場合工場出荷時の設定で使用してください。 主な設定項目は下記のとおりです。 印字指令 CR CR機能 復帰のみ ビット対応 ネイティブモード 印字桁数 136桁 ●エプソン製プリンタの場合以下の設定で使用してください。 有...
- マニュアル
...PR20IH ●NEC製プリンタの場合工場出荷時の設定で使用してください。 主な設定項目は下記のとおりです。 印字指令 CR CR機能 復帰のみ ビット対応 ネイティブモード 印字桁数 136桁 ●エプソン製プリンタの場合以下の設定で使用してください。 有...
- マニュアル
...ートのオープン OPEN 命令 データの送信 PRINT命令 (LPRINT命令はOPEN命令に関係なくデバイス:LPRTとなる) データの受信 CR区切での受信時 INPUT命令 (LINE INPUT命令は文字変数1つにのみすべて受信) 指定文字数の受信時 INPUT$関数 通信ポートのクローズ CLOSE 命令...
- マニュアル
...うなフォーマットのコマンドデータを作成し、送信してください。 ∼∼ @ ∼∼ 号機No. テキスト ×10 1 ×10 0 ∼∼ FCS * CR ∼∼ ヘッダコード ターミネータ ・@ 必ず先頭に@を付けます。 ・号機No. 上位コンピュータが相手先P C を識別するための番号です。 P C システム設定 (...
- マニュアル
...:あり RS-232Cポート 無手順通信時の 0:なし(受信データ数指定) エンドコード設定 1:あり(エンドコード指定) 2:CR/LF設定 DM6648の8∼11ビットが「1」のとき有効 RS-232Cポート 無手順通信時の 00∼FF(BIN) スタートコード DM6648の12∼15ビットが「0」のとき RS-232C...
- マニュアル
..."のように" "でくくって指定します HEXデータ制御コード 3 指定例 [5A2B] のように [] でくくって指定します。 CR、LF、STXなどの特殊コードを一覧から選択して指定します。 "12345" [5A2B] CR( [0D] のコード) ●変数 (アドレス、データに設定可) 変数は、PCのI/Oメモリを...
- マニュアル
...吸収用ダイオードは、回路電圧の5倍以上の耐圧のものを使用ください。 ソレイド等の場合 サージアブソーバ(例 CR-50500岡谷電機製等) ソレノイド ・電源ラインからノイズがのる場合(電気溶接器、放電加工機と同一電源で使用したり、近くに...
- マニュアル
...か、無しかを選びます。 開始コードは、HEXで入力してください。 デフォルト値は、無しです。 [エンドコード] 無し、設定、CR,LFの中から一つを選びます。 エンコード無しに設定した場合は、受信データ数をHEXで入力してください (00:256バイト、01∼FF:1∼255...
- マニュアル
...RY サージ吸収用ダイオード AC RY サージアブソーバ − ソレノイドの場合 SOL サージアブソーバ (例 CR-50500岡谷電機製等) お願い サージ吸収用ダイオードやサージアブソーバは、リレーの直近に付けてください。 また、 サージ吸収用ダイオードは、...