全 270 件が検索されました。(161 - 180件を表示)

  • マニュアル

    ... for the entire system is limited by the DeviceNet master unit. This should be considered carefully when determining system configuration. System configuration example In this section, the operation procedure is explained using the following system configuration as an example. A communications power supply (Model ...

  • マニュアル

    ... note 1.) S8VS-03024@ (See note 1.) S8VS-06024@ (See note 1.) S8VS-09024@ S8VS-12024@ S8VS-24024@ S8TS-06024@ (See notes 1 and 2.) S82J-02524@ (See note 1.) S82J-05024@ (See note 1.) S82J-10024@ S82J-15024@ ...

  • マニュアル

    .... By providing power to the Controller through the noise filter, the noise between the Controller and ground can be greatly reduced. 41 Section Controller Recommended Compact DC Power Supply (OMRON) Model Output 4-1 Input voltage ...

  • マニュアル

    ...ERROR NG BUSY NC ALARM CONSOLE CONSOLE COMOUT CAMERA0 RS-232C/422 *Camera Cable F150-VS-2D (3 m) CAMERA1 Power supply p.15 MONITOR + 24VDC - Recommended model: OMRON S82K-05024 6 V530-R2000 User’s Manual Monitor Cable F150-VM-2D (2 m) SECTION 2 Installation and Connections SECTION 2 Basic System Configuration *Camera *Reading Heads Integrate the lighting and lens. The Camera captures an image of the workpiece. Up to 2 Cameras can be connected to a V530-R2000. p.103 V530-L2001 • Camera Only A standard CCTV lens and lighting will be needed. V530-L2002 F160-S2-...

  • マニュアル

    ...。 ●電源端子を使用する場合 RS-485 DC12V 端子台ピン名称 DC12V + − 信号内容 DC 電源+ 10.2 ∼+ 13.2V GND • 推奨電源形 S82K-00312(AC100 ∼ 240V 入力) ● DC ジャックを使用する場合 DC プラグコードを接続するコネクタです。ただし、接続できるのは下記仕様の電源に限ります。 − 項 目...

  • マニュアル

    ...を使用するものとします。 出力ユニット形C200H-OD215 マスタユニット形C200HW-DRM21-V1 (ノードアドレス0) DC24V電源(AC100V、50W) 形S82K-05024 C200HX C200H I/Oリンクユニット形C200HW-DRT21 (ノードアドレス7) C200HX T分岐タップ形DCN1-1C 7セグメント表示器 M7F リモートI/Oターミナル...

  • マニュアル

    ...てください。 ・突入電流を考慮して、電源を選定してください。 ・DC24V 電源として、以下のオムロン製品を推奨します。 形 S82K-05024(AC100V、50W 仕様) 形 S82K-10024(AC100V、100W 仕様) 形 S82J-5524(AC100V、50W 仕様) 形 S82J-5024(AC100V、100W 仕様) ・各ユニットの I/O ユニットインターフェース消費電流は、「I/...

  • マニュアル

    ...DC24V 最大 200mA(1 ノード当たり) 突入電流 最大 2.5A(DC24V 立ち上がり時間 5ms 時) バックアップ電源として、オムロン製 形 S82K シリーズを推奨いたします。 お願い・バックアップ電源の配線時には、ワイヤくずなどが飛びますので、ユニット内への混入防...

  • マニュアル

    ...アップ電源により適合しなくなります。 適合のためには、 バックアップ電源として推奨されているオムロン製 形S82Kシリーズをご使用いただくか、または推奨電源以外をご使用の場合は1次側にサージ対策を施してください。 12 マニュ...

  • マニュアル

    ...奨品) AC電源ユニット ユニットタイプ AC電源ユニット 定格 AC100∼240V入力 DC24V出力 600mA 形式形CPM2C-PA201 ・電源は、S82J、S82Kシリーズなどの一般の電源を使用することもできます。 1-9 1-2 システム構成 1-2-2 CompoBus/S 1-2-2 CompoBus/S 1 概 要 CompoBus/Sインターフェース...

  • マニュアル

    ...クアップ電源により適合しなくなります。 適合のためには、バックアップ電源として推奨されているオムロン製 形 S82K シリーズをご使用いただくか、または推奨電源以外をご使用の場合は 1 次側にサージ対策を施してください。 11 ソフ...

  • マニュアル

    ...クアップ電源により適合しなくなります。 適合のためには、バックアップ電源として推奨されているオムロン製 形 S82K シリーズをご使用いただくか、または推奨電源以外をご使用の場合は 1 次側にサージ対策を施してください。 10 ソフ...

  • マニュアル

    ...ていて、出力電圧が 30Vr.m.s および 42.4V ピーク、または DC60V 以下の電源をいいます。 次の電源を推奨します。 推奨電源: 形 S82K-10024(オムロン製) または、形 S82J-10024D(オムロン製) 3−3 DeviceNet 通信ケーブルの配線 3−3−1 DeviceNet 通信ケーブルの加工 3−3 DeviceNet 通信ケーブル...

  • マニュアル

    ...ていて、出力電圧が 30Vr.m.s および 42.4V ピーク、または DC60V 以下の電源をいいます。 次の電源を推奨します。 推奨電源: 形 S82K-10024(オムロン製) または、形 S82J-10024D(オムロン製) ● 適合電線範囲種類拠り線単線棒端子 適合電線範囲 AWG20∼16 (0.5mm2∼1.25mm2) ● 電線のストリ...

  • マニュアル

    ...が二重または強化絶縁されており、出力電圧が AC30Vrms および 42.4Vpeak、または DC60V 以下の電源です。 次の電源を推奨します。 Œ 形 S82K-10024(オムロン製) Œ 形 S82J-10024D(オムロン製) 4-3 4-2 電源ケーブルの接続 4-2-3 電源用端子について CompoNet 通信ユニットやターンバ...

  • マニュアル

    ...には、別系統で I/O 電源供給を行ってください。 DeviceNetマスタユニット形CS1W-DRM21(-V1) (ノードアドレス 63) DC24V電源(AC100V,50W) 形S82K−05024 通信電源 1分岐タップ形DCN1−1C リモートI/Oターミナル形DRT2−ID16 入力16点(TR入力) (ノードアドレス 1) 3分岐タップ形DCN1−3C 1...

  • マニュアル

    ...に以下の条件で設置してください。 DC 電源は以下のものをご使用いただくことを推奨いたします。 推奨電源形式:S82K-03024 メーカ名:オムロン 3-1 本体の設置 ■接地線の配線 NT31/NT31C には、機能接地端子( )があります。 以下の状況に応じて配線してく...

  • マニュアル

    ...に以下の条件で設置してください。 DC 電源は以下のものをご使用いただくことを推奨いたします。 推奨電源形式:S82K-03024 メーカ名:オムロン 3-1 本体の設置 ■接地線の配線 NT631/NT631C には、機能接地端子( )があります。 以下の状況に応じて配線してく...

  • マニュアル

    ...。 強制絶縁とは、二重絶縁と同程度に感電に対する保護をおこなうことができる単一の絶縁方式です。 推奨形式:形 S82K-03024(オムロン製) ◆ 電源二次側出力の直後に 3A のヒューズを入れてください。 ◆ UL 認定規格に対応される場合は、必ず Class2 電源...

  • マニュアル

    ...源端子台 電源端子台に接続するコネクタを1個付属しています。 以下の電源装置を推奨します。 オムロン製 形S82Kシリーズ 3-36 DC24V 60mA DC24V 70mA 3-3 配線光ケーブル配線(形CS1W-RPT02/03のみ) 光ファイバケーブル(H-PCFタイプ、GIタイプ)を使用して、ワイ...