全 270 件が検索されました。(221 - 240件を表示)

  • マニュアル

    ... 両端コネクタ付ケーブル ■通信用電源形式 仕様 形 S8VS- 03024 □◎ 06024 □◎ 09024 □ 12024 □ 24024 □ 形 S8TS- 06024 □◎ 形 S82J- 02524 □◎ 05024 □◎ 10024 □ 15024 □ 形 S82K- 03024 ◎ 05024 ◎ 09024 ◎ 10024 ◎ 24024 メーカ名 スイッチング・パワーオムロン製 サプライ 25W 以上タイプのみ ◎印の製品は UL 規格の Class2 電源です。 ■終端抵抗付きコネクタ付録...

  • マニュアル

    ...一覧 ■電源 スイッチング・パワーサプライ形式形 S8VS- 01524 □◎ 03024 □◎ 06024 □◎ 09024 □ 12024 □ 24024 □ 形 S8TS- 06024 □◎※ 形 S82J- 02524 □◎ 05024 □◎ 10024 □ 15024 □ 形 S82K- 01524 ◎ 03024 ◎ 05024 ◎ 09024 ◎ 10024 ◎ 24024 仕様 15W 以上タイプのみ メーカ名 オムロン製 ◎印の製品は UL 規格の Class2 電源です。 ※ 並列運転でご使用の場合は Class2 を満足しませんのでご...

  • マニュアル

    ...重または、強化絶縁されており、出力電圧が 30Vr.m.s および 42.4V ピークまたは、DC60V 以下の電源をいいます。 推奨電源:形 S82K-05024CD(オムロン製) または、形 S8VS-06024A(オムロン製) ・ EN61326 クラス A の雑音端子電圧の規格を満足させるために本体にできるだけ近い ...

  • マニュアル

    ...ていて、出力電圧が 30Vr.m.s および 42.4V ピーク、または DC60V 以下の電源をいいます。 次の電源を推奨します。 推奨電源:形 S82K-05024CD(オムロン製) または、形 S8VS-06024A(オムロン製) 3-13 各部の名称と取り付け・配線 3 24 18 12 6 [形E5ZN-SCT24S] 3−3 ターミナルユニットの...

  • マニュアル

    ...点形DRT1-MD16C:耐環境ターミナル入出力16点 上図では省略していますが、DeviceNet ネットワーク(上位、下位両方)には通信電源(形 S82K)が接続されて電源供給を行い、終端抵抗が接続されているものとします。 また、DeviceNet スレーブの耐環境ターミナルには外...

  • マニュアル

    ... conductive tape to shield gaps between the cutout and the PT before securing the PT in place. • To suppress noise terminal voltage, perform installation under the following conditions. It is recommended to use the following product for the DC power supply. Recommended Power Supply model: ...

  • マニュアル

    ... conductive tape to shield gaps between the cutout and the PT before securing the PT in place. • To suppress noise terminal voltage, perform installation under the following conditions. It is recommended to use the following product for the DC power supply. Recommended Power Supply model: ...

  • マニュアル

    ... dielectric strength test. (4) To comply with the Low-voltage Directive in the EU Directives, use a power supply with reinforced insulation. Reinforced insulation is a single insulation method that can protect against electrical shock to the same degree as double insulation. Recommended model: ...

  • マニュアル

    ...溶剤はねじ締め付け部に塗布しないでください。 ケースにクラックが発生する可能性があります。 ・推奨24V電源:形S82K-03024 (オムロン) 正しい使い方配線後は間違いがないか十分確認してください。 誤配線は故障の原因となります。 ・推奨ケーブ...

  • マニュアル

    ... connector to connect to the power terminal block is provided. Note 1. Repeater Units do not use a node address. 2. See Connection Procedure for an explanation of how Repeater Units are used. 3. The following Power Supply Unit is recommended: OMRON ...

  • マニュアル

    ...22 Round terminal 6.0 mm max. Section Wiring and Connections 3-4 3-4-2 Power Supply Wiring Applicable Power Supply Use a power supply that conforms to specifications of at least 24 VDC and 3.5 W. OMRON’s ...

  • マニュアル

    ...14 Section 2-2 Preparations 2-1-2 System Configuration Example The following diagram shows the operating procedure using a system configuration example. The system configuration shown here uses Thin Cables. C200H-OD215 Output Unit C200HW-DRM21-V1 Master Unit ...

  • マニュアル

    ... supplied voltage becomes lower, the current consumption will increase. Select a device for the power supply that will allow a degree of variation. When selecting a power supply, take inrush current into consideration. The following OMRON products are recommended for the 24-VDC power supply: ...

  • マニュアル

    ... and voltage at the Unit’s connector. Backup Power Supply Specifications The following table shows the input specifications required for backup power supply to SYSMAC LINK Units. Be sure that the backup power supply being used meets these specifications. (We recommend the OMRON ...

  • マニュアル

    .... 4. The Controller Link Units conform to the Emission Standard (EN61000-62) for EMS but, depending on the backup power supply used, they may not conform to the standard for immunity to surges (IEC61000-4-5). In order to ensure conformance, either use an OMRON ...

  • マニュアル

    ...-DRT AC Power Supply Unit (Optional) AC Power Supply Unit Name AC Power Supply Unit Ratings 100 to 240 VAC input 24 VDC, 600 mA output Model CPM2C-PA201 Note General-purpose power supplies such as the S82J-series and ...

  • マニュアル

    ...devices conform. 3. For the Controller Link Support Boards, the backup power supply that is used may affect compliance for surge immunity (IEC61000-4-5) even though common immunity (EN61000-6-2) standards for EMS are met. Either use the recommended OMRON Power Supply (...

  • マニュアル

    ... power supply voltage fluctuation range Consumption current 20.4 to 26.4 VDC (24 VDC, –15 to +10%) Inrush current 2.5 A max. (when 24-VDC rising time is 5 ms) 24 VDC, 400 mA max. (per node) An OMRON S82K...

  • マニュアル

    ...3.5 mm Use a SELV power supply with overcurrent protection. A SELV power supply has redundant or increased insulation between the I/O, an output voltage of 30 Vr.m.s and a 42.4-V peak or maximum of 60 VDC. Recommended power supply: ...

  • マニュアル

    ...Phoenix Contact Use a SELV power supply with overcurrent protection. A SELV power supply has redundant or increased insulation between the I/O, an output voltage of 30 Vr.m.s and a 42.4-V peak or maximum of 60 VDC. Recommended power supply: ...