全 177 件が検索されました。(121 - 140件を表示)

  • マニュアル

    ...ニタ画面上で、微分モニタするリレーにカーソルを合わせます。 ② F 5 (微分)キーを押します。 ③ F 9 (立上り)キー、または F10 (立下り)キーを押して、条件を指定します。 3 章 C Q M 1 の新しい命令・処理機能 ④ キーを押すと、微分モニタが起動します。 ⑤条...

  • マニュアル

    ...ストア F1 F2 F3 削除 s + F1 NOT FUN() F4 F5 F6 F7 F8 挿入 ストア・挿 F2 F3 パソコン/FIT20: o + F10 FUN〈〉 F4 F5 F6 F7 F8 SET コントロールキーと組み合わせると F9 AR HR LR DM CNT TIM CH F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F9 ...

  • マニュアル

    ...されます。 目的の設定箇所は先頭チャネルにありますので、この状態でユニットNo.を指定します。 (4) ユニットNo.は F10 キーを押すと変更できます。 (5)+1バイトのb0ビットを「1」に設定します。 3-6 3.5 温調器の設定 3.5 温調器の設定汎用温...

  • マニュアル

    ...います。 次の連続した動作を、ストップモードとパスモードに分けて、速度の変化を以下に示します。 (例) ┋ N010 G01 X100 F10 N011 G01 X300 F20 ┋ 直線補間でX軸100㎜へ速度10㎜/sで移動直線補間でX軸300㎜へ速度20㎜/sで移動 ストップモード時速度 0 Ta Td Ta Td 時間...

  • マニュアル

    ...N003 N004 G53 G72 X200 P800 N005 G53 Y200 N006 N007 G72 G79 P800 200 N000 N001 P800 G27 XY XY M10 N002 G01 X10 Y10 F10 N003 N004 G01 G01 X20 Y20 N005 G01 X10 N006 N007 G01 G27 Y10 XY M20 N008 G26 XY M30 N009 G73 動作説明 P006のN001 ワーク原点のオフセットをX100 Y100に設定します。 N002 サブプログラムP800にジャンプします。 P800のN001 ワーク原...

  • マニュアル

    ...て、メインメニューを表示させてください。 F1 キーを押してもメインメニューが表示されない場合は、 Esc キーまたは F10(終了)キーを押して使用中の機能を終了させてから、F1 キーを押してください。 ②[Q:終了]を選択してください。 [Q:終了]を選...

  • マニュアル

    ...ッグ実行します。 [F11] プログラムのデバッグを中止します。 [Shift]+[F5] カーソルのある行の前までプログラムを [Ctrl]+[F10] 実行します。 ツールバーをカスタマイズします。 フォントを設定します。 3−1 基本操作 3−1−5 ツールバー 3−1−5 ツールバーツー...

  • マニュアル

    ...ます。 • [F2: Previous Values] BIOS に入ったときのパラメータの値に戻します。 • [F9: Optimized Defaults] すべての設定値を初期設定に戻します。 • [F10: Save & Exit] すべての設定を保存し、BIOS を終了します。 • [ESC: Exit] 1 つ上の階層に移動します。 パラメータについては、以前の階層を意味します。...

  • マニュアル

    ...ム定数多機能アナログ入力特性 (1}Sn-19=00のとき周波数指令 100 OV10V 多機能アナログ入力 〔3}Sn-19=02のとき F10% B I A SO% 1 0V10V 多機能アナログ入力 (5}Sn-19=04のとき過200 検ト出ルレクベル多機能アナログ入力 {7)Sn-19=06のとき 10 霜曇・1 0VIV'10V 多...

  • マニュアル

    ...示や、タッチスイッチ操作などにより、必要な画面を表示できます。 ホスト + F7 POW ER F8 F1 F9 F2 F3 F10 F4 F11 ホストからの画面表示指示やタッチスイッチ入力等で指定された画面を表示します。 F5 F6 ●ホストからデータを読み出す上位リンクや ...

  • マニュアル

    ...ィタイプのプログラマブルターミナルです。 RE S RESET ET SET RE RUN F6 F1 F7 F2 F8 F3 F9 F4 F10 F5 タッチパネル機能 NSH5 安全スイッチ機能 ●タッチパネル機能パネル取り付けタイプのプログラマブルターミナル、NS5 シリーズと同様です。 RS-232C または RS-...

  • マニュアル

    ...ルファベット入力キーを入力します。 かな文字キー入力モードが解除されていることを確認してください。 F1 ∼ F10 CTRL + INS ← ファンクションキー(F1∼F10)を押します。 N CTRLキーを押しながらNキーを押します。 N → INSキーを押してからNキーを押し...

  • マニュアル

    ...います。 次の連続した動作を、ストップモードとパスモードに分けて、速度の変化を以下に示します。 (例) ┋ N010 G01 X100 F10 N011 G01 X300 F20 ┋ 直線補間でX軸100㎜へ速度10㎜/sで移動直線補間でX軸300㎜へ速度20㎜/sで移動 ストップモード時速度 0 Ta Td Ta Td 時間...

  • マニュアル

    ...G79 P800 200 9-5 ワーク原点のオフセットを利用して位置決めする N000 N001 P800 G27 XY XY M10 N002 G01 X10 Y10 F10 N003 N004 G01 G01 X20 Y20 N005 G01 X10 N006 N007 G01 G27 Y10 XY M20 N008 G26 XY M30 N009 G73 動作説明ワーク原点のオフセットをX100 Y100に設定します。 N002 サブプログラムP800にジャンプし...

  • マニュアル

    ...ドライブなし接続ドライブなし 348KB [↓][↑]キーで項目を選択して [←][→]キーで項目の内容を変更します。 [F1]キーでヘルプ[F10]キーで終了 [ESC]キーでリブートします。 設定を変更した後はリブートしてください。 4.16 7 時刻を変更します。 10:24:00を10:28:00...

  • マニュアル

    ...Delete Delete o+H ø+H ø+H ヘルプ画面を表示する注1 O はアルファベットのO(オー)キーです。 注2 CTRL + O F10 は、 CTRL を押しながら O を押し、次に F10 を押すことを示し ます。 注3 日本語フロントエンドプロセッサによって異なることがあります。 5 E...

  • マニュアル

    ...Delete Delete o+H ø+H ø+H ヘルプ画面を表示する注1 O はアルファベットのO(オー)キーです。 注2 CTRL + O F10 は、 CTRL を押しながら O を押し、次に F10 を押すことを示し ます。 注3 日本語フロントエンドプロセッサによって異なることがあります。 6 ø+...

  • マニュアル

    ...ルファベット入力キーを入力します。 かな文字キー入力モードが解除されていることを確認してください。 F1 ∼ F10 CTRL + INS ← ファンクションキー(F1∼F10)を押します。 N CTRLキーを押しながらNキーを押します。 N → INSキーを押してからNキーを押し...

  • マニュアル

    ...。 ・新規にオブジェクト (プロトコル、シーケンス、ステップ、メッセージ等) を作るときは、右クリックまたは [Shift] + [F10] キーで、編集メニューをポップアップ表示し、新規のオブジェクト作成を選択します。 右枠 (内容画面) に新規オブジェクトが追加...

  • マニュアル

    ...て、メインメニューを表示させてください。 F1 キーを押してもメインメニューが表示されない場合は、 Esc キーまたは F10(終了)キーを押して使用中の機能を終了させてから、F1 キーを押してください。 ②[Q:終了]を選択してください。 [Q:終了]を選...