全 177 件が検索されました。(101 - 120件を表示)
- カタログ
... again. CAM STEP 4. Copying completed. ON: Shorted to COM terminal. PRG OFF: Open After completion of copying end is displayed for approx. 1 s and the previous display will be resumed. CAM STEP E24 Detection (...
- カタログ
...とコピーが完了すると約1秒間「end」 表示し、バンクコピー(f9)の最初の画面に戻ります。 カム ステップ ●E24検出(f10) E24エラー表示 (エンコーダコネクタ抜け) を無効にすることができます。 通常はこの機能の設定を変更する必要はありません。 並...
- カタログ
...ます。 ファンクションスイッチ 10個のファンクションスイッチが使用可能 F1~F2、F6~F7: ワイヤー出力 F3~F5、F8~F10: 通信出力 メモリカードインタフェースと USB SLAVE 画面転送や各種ログが保存可能 USBにより簡単に高速画面転送が可能 非常停止...
- カタログ
... have a complete set of functions that can be used at the production site, such as the SAP Library, multi-language support, and Programming Console functions. Function Switches Use the ten functions switches. F1, F2, F6, F7: Wired outputs F3 to F5, F8 to ...
- マニュアル
...ト ル ク 0.29N・m以下 不透明体φ2mm 5∼20° −40∼70℃ 35∼85%RH 3.2 M3以下の止めねじ (平先またはくぼみ先) 〈形E39-F10ファイバコネクタ〉 ・図のような手順にて装着してください。 形E32-T16 透過形 75cm (スリットなし) ※1 不透明体φ10mm 5∼30° 15cm 1∼25cm (リフレクタE39-R3) 不透...
- マニュアル
...、 フォーカス、 アイリス電動バリフォーカル 2.9mm∼14.9mm、公差±5%以内 35mm∼55mm、公差±5%以内 480TV本以上最小:F3.4 (W端)∼F10.9(T端) W端範囲:3.4∼9.9 倍率・フォーカス:10000回以上アイリス:20000回以上白色LED (波長:400nm∼700nm) 4ブロック、照度可変照明 5000時間 (周囲25℃、...
- マニュアル
...ーカルズーム方式撮影範囲 2.9mm∼14.9mm、 公差±5%以内設置距離 47.5mm∼67.5mm 解像度 480TV本以上 F値最小:F3.4(W端)∼F10.9(T端) W端範囲:3.4∼9.9 倍率・フォーカス:10000回以上モーター耐久値 (往復動作を1回) アイリス:20000回以上項目/形式 68 FZ-SZC15 ■性能仕様...
- マニュアル
...6 蝿onitorParameterAlamJ。 9 ・[・トー■一口一一ー一−TraceOat ・■T巖1器ta晒 G麟t。 ,G劇』(㎞ ぬ6寄鍋溺F曲 AutoTunin8AdjustGraphSelection [●トTrigtvereondition蝕tins n,、・xQuitFgNext胃incSov,F10)㎞ 当当当コ Cjickon[TriggerCondition],thentypeitsnumeralvalue. Clickononefromamongthe[EdgeType]. αickon[OK]. TriggerConditionSettingwindowforspeedfeedbackandTriggerConditionSettingWindow close.TraceDataGraphwindowisrestored. 〔妻コSelectr「riggerConditionlusingtheTabKeyandtypeitsnumericalvalue. Selectthe【EdgeType]listusingtheTabKeyandselectanedgetypeusingtheUpandDown CursorKeys. Select[OK]usingtheTabKey,thenpresstheSpaceKeyorReturnKey. TriggerConditionSettingwindowforspeedfeedbackandTriggerConditionSettingwindow clese.TraceDataGraphwindowisrestored. 5.34 ---------------------[End of Page 4718]--------------------- oρeration Chapter5 Whenl/OisUsedasTrier ●TheTriggerConditionSettingwindowforl/Oopens. MonitorParameterAlarsnJo9 [・]■■r■口口■ロ囚■■ローTraceOat TraceDataBuffer TRACEOO Graph AutoTminsAdjustGrapheelect…◎n [・IN-TriggerCondition艶tti㎎...
- マニュアル
...Yes Yes No No No No Yes Yes Yes Yes Yes No No Yes 5-9 Chapter 5 Troubleshooting Display Error detection function a.ed0 Internal command error a.f10 Missing phase detected ■ Cause of error A command error occurred in the Servo Driver. One phase from the three-phase main circuit power supply is not connecting. Stopping method at alarm Zero-speed stop Zero-speed stop Alarm reset possible? Yes Yes Warning Table Display a.900 a.901 a.910 a.911 a.920 a.930 a.941 a.94a a.94b a.94c a.94d a.95a a....
- マニュアル
... use volatile solvents, such as benzene or thinners, or chemical dusters to clean the PT. •Dispose of the product and batteries according to local ordinances as they apply. Have qualified specialists properly dispose of used batteries as industrial waste. •Install F3 F9 ...
- マニュアル
...ドを選択して[F8 ノードエリア削除]をクリック: 指定したノードのリンクエリアを削除前ノードを表示します。 ⑩ F10: 次ノード表示 次ノードを表示します。 新規の受信エリア(新規ノード)を追加挿入します。 5-7 データリンク 5 5−3 任意設定...
- マニュアル
...ドを選択して[F8 ノードエリア削除]をクリック: 指定したノードのリンクエリアを削除前ノードを表示します。 ⑩ F10: 次ノード表示 次ノードを表示します。 新規の受信エリア(新規ノード)を追加挿入します。 5-7 データリンク 5 5−3 任意設定...
- マニュアル
...ドを選択して[F8 ノードエリア削除]をクリック: 指定したノードのリンクエリアを削除前ノードを表示します。 ⑩ F10: 次ノード表示 次ノードを表示します。 新規の受信エリア(新規ノード)を追加挿入します。 5-7 データリンク 5 5−3 任意設定...
- マニュアル
...ます。 • [F2: Previous Values] BIOS に入ったときのパラメータの値に戻します。 • [F9: Optimized Defaults] すべての設定値を初期設定に戻します。 • [F10: Save & Exit] すべての設定を保存し、BIOS を終了します。 • [ESC: Exit] 1 つ上の階層に移動します。 パラメータについては、以前の階層を意味します。...
- マニュアル
...プログ多ムを読出した後、「書込」モードに変更して修正を行います。 命令は英数字キーまたはファンクションキー(F1∼F10)のどちらでも入力可能です。 ・・同齢キーを押して嗜込」モードにしてくだ翫 ●変更したい命令にカーソルを移動してくだ...
- マニュアル
...ます。 次のメニューが表示されます。 ⑥「CPU 高機能ユニットシステム設定」を選択します。 設定画面が表示されます。 ⑦ F10 キーを押して、上位リンクユニットのユニット番号を入力します。 初めて設定する場合は、初期値が表示されます。 ⑧次ページの...
- マニュアル
...)を超えたとき、伝送異常と判定します。 異常の有無に関わらず、周辺ツールで大項目メニュー(オンライン)表示中に 「F10」キー(解除)を押すと、カウント値は 0 になります。 エラーチェックの設定は、次のようになります。 連続エラーチェックの...
- マニュアル
...て、保存をします。 ●FIT内のルーチングテ ーブルを保存するには ①オフラインでルーチングテーブルを編集した後、F10 キー(終了)→ 「S:ルーチングテーブルセーブ」を選びます([オフライン大項目]メニューに戻ると、編集した内容がすべて無くなっ...
- マニュアル
...ブなし接続ドライブなし 348KB [↓] [↑]キーで項目を選択して [←] [→]キーで項目の内容を変更します。 [F1]キーでヘルプ [F10]キーでで終了 [ESC]キーでリブートします。 設定を変更した後はリブートして下さい。 e 7 固定ディスク1をType14にします。 8 ディップス...
- マニュアル
...を終了します。 2 章 S Y S M A C サポートソフトによる立ち上げ操作 CMP命令の書き込み(④) / / / F10 (FUN() ) 20 2-14 <サンプルプログラム>(P.2-9) CMP命令を書き込む位置にカーソルを移動します。 ファンクション番号を入力します。 2-3 プログラミング ●...