全 344 件が検索されました。(121 - 140件を表示)

  • マニュアル

    ...と機能 (1) (2) (3) 1 (4) お使いになる前に (5) (10) (6) (7) (9) (8) (11) (12) (14) (13) 名称 機能 (1) CFパワー LED メモリカードへの電源供給状態を表します。 電源ON時に点灯、 OFF時に消灯します。 (2) CFアクセスLED メモリカードにアクセス時に点灯します。 (3) エラー LED...

  • マニュアル

    ...必要に応じ、条件設定リストの[単位]列をダブルクリックしてドロップダウンメニューを表示させ、 測定対象の種類(/cf,/L, ℃ ,%RH,Pa など)※を選択します。 ※単位設定は行わなくても動作に支障はありません。 2 下の図では、チャネル1∼3の単位を /...

  • マニュアル

    ...CA - DA,EDA,LDA タ イ マ機能設定 8B CB - 全機種 タ イ マ時間設定 8C CC - 全機種 表示切替設定 8F CF - DA,MDA,LDA,EDA MODEキー設定 90 D0 - DA,MDA,LDA,EDA 表示方向設定 91 D1 - 全機種 パワーチ ュ ーニ ング目標値設定 92 D2 - HD,DA,MDA,LDA 出力設定 93 D3 - MDA,LDA,EDA ワー ク な し テ ィ ーチ ...

  • マニュアル

    ...条件設定 SE - - デー タ 再送 RR - - コ ン ト ロー ラ 制御 CC コ ン ト ロー ラ 制御 CC エ ラ ー情報読出 し CF エ ラ ー情報読出 し CF 履歴情報読出 し HI - - 上位コ マ ン ド第 5章 形V680コ マ ン ド名称 コマン ドコー ド 名称 コマン ドコー ド 形V600-形V680 コ マ ン ド 対応表 テ...

  • マニュアル

    ...自動調整機能 値(Hex) *2. *3. 値(Hex) 内容 機能無効のとき DB データ型は TIME 型を示します。 機能有効のとき CF データ型は DATE AND TIME 型を示します。 アトリビュート ID 20Hex の値が DBHex のときのデータ型です。 アトリビュート ID 20Hex の値が CFHex のときのデータ型...

  • マニュアル

    ...アトリビュート ID [Hex] オブジェクト名 Event Log データ型 41 00 20 USINT 初期値(Hex) DB 値(値域) DB: TIME CF: DATE AND TIME ZP シリーズ RS-232C 対応通信ユニット ユーザーズマニュアル (SDNE-712) 役割 内部で保持する時間情報のフォーマット A-7 付録 アトリビュート ID [Hex]...

  • マニュアル

    ...ます。 変数エリアの変数種別は以下のとおりです。 変数種別 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 ● アドレス(通信 / CompoWay/F) 内容 エリア 通信モニタプロテクトレベル運転レベル調整レベル調整 2 レベルバンク設定レベル PID 設定レベル近似設...

  • マニュアル

    ...20 Write-once value or medium already written 22 Invalid Reply Received 23-24 25 Key Failure in path 26 Path Size Invalid 27 Unexpected attribute in list Invalid Member ID 28 29 2B-CF D0-FF Member not settable Reserved for Object Class and service errors このオブジェクトのアトリビュートデータは、このサービスが要求される以前に保存されていなかったこのオブジェクト...

  • マニュアル

    ...21 Write-once value or medium already written 22 Invalid Reply Received 23-24 25 Key Failure in path 26 Path Size Invalid 27 Unexpected attribute in list Invalid Member ID 28 29 2B-CF D0-FF A - 50 Status Name Member not settable Reserved for Object Class and service errors Description of Status 要求されたサービスは、処理を実行するのに十分なデータを提供していなかった。 要求されたサービスは、未...

  • マニュアル

    ...タンス / アトリビュートを指定した 29 Member not settable 要求された設定サービスは、変更不可能なメンバを指定した 2B-CF 今後の拡張のために CIP によって予約されている D0-FF Reserved for Object Class and service errors このエラーコードの範囲は、オブジェクトクラス固有...

  • マニュアル

    ... path 付録 付 26 Path Size Invalid 27 28 Unexpected attribute in list Invalid Member ID 29 Member not settable 2A Group 2 only server general failure 2B Unknown Modbus Error 2C-CF D0-FF 付-32 Reserved for Object Class and service errors 内容パスの最初のセグメントのキーセグメントが宛先モジュールと一致しない。 そのオブジェクトはどのキーチェックで失...

  • マニュアル

    ...ト 5 バックグラウンドアクセスの強制中止 ビット 7~6 予約(0) 80 h~8F h IO-Link デバイス ポート 0~15 C0 h~CF h IO-Link デバイス ポート 0~15 データ長 4 バイト以下はリトルエンディアンで扱う FF h 本機のマスタユニット設定値 GD シリーズ ...

  • マニュアル

    ... storing character strings in Unicode format are read and displayed as lists. Files storing character strings in Unicode format are read and displayed. Data files are read and written. CSV files edited in Unicode format can be imported and exported. Log output to ...

  • マニュアル

    ...address Write bit data to specified address READHOSTW Write word data to specified address Terminate macro program Change settings of internal clock of the PT WRITEHOSTW Read contents (values in binary) of the specified file in a memory card (...

  • マニュアル

    ...; FgwQnxBUSCS1Map.ini - ini file for CS1 BUS I/F Borad Mapping ; [MapNum] Maps=2 [Map] ;1,CIO,3800,CIO,3800,100,1 ;1,CIO,4800,CIO,4800,100,0 [BUSCS1] Reverse=0 MyLine=1 AR=0x17080 TF=0x17c00 CF=0x17e00 CIO=0x18000 HR=0x1b000 TN=0x1b400 WR=0x1bc00 TIM=0x1c000 CNT=0x1e000 DM=0x20000 EM0=0x30000 EM1=0x40000 EM2=0x50000 EM3=0x60000 EM4=0x70000 EM5=0x80000 EM6=0x90000 EM7=0xa0000 EM8=0xb0000 EM9=0xc0000 EMA=0xd0000 EMB=0xe0000 EMC=0xf0000 334 Section 18-7 DRM_UNIT Settings 18-7 DRM_UNIT Settings 18-7-1 DeviceNet Settings /etc/FgwQnx/...

  • マニュアル

    ... on the Optical Power Tester Sets and Head Unit Sets. Optical Power Tester Set Head Unit Set Wavelength Applicable Optical Module Applicable Optical Connectors S3200-CAT2000 S3200-CAT2002 850 nm DF-1100 DF-2100 DF-2200 ...

  • マニュアル

    ...-precision Double-precision Character Constants A character constant is a character string enclosed by double quotation marks (”). It can be up to 255 characters long. If it has no character, it is called an “empty character string” or a null string. Example: “...

  • マニュアル

    ...Character Constants A character constant is a character string enclosed by double quotation marks (”). It can be up to 255 characters long. If it contains no characters, it is called an “empty character string” or the null string. Example: Integer Constants “...

  • マニュアル

    ...D 2 DR IR . −IR TR J *EM WR/LR K AR HR EM DM P CH *DM Q CONT # R F L T CF SRCH U SET DEL MON V RESET 3 SHIFT E S EM_/EXT 9 5 . IR+ . IR D *EM_ 9 5 C 1 1 A O 8 4 B X ↑ TK CNT I TIM 8 7 Z WRITE ST OR AA LD L S V SFT A F SET RESET 3 FUN SHIFT E ...

  • マニュアル

    ..., the rack number is 0 and the slot number is 3 (unit number 1). EM/EXT Replace? ?-?= … 0 Replace? 0-?= … ✽EM Specify rack number 0. 3 Replace? 0-3= … Specify slot number 3. CF SRCH Replace? 0-3=NS01 … The Unit type is displayed. ...