全 2739 件が検索されました。(1081 - 1100件を表示)
- マニュアル
...めに、時に軽傷・中程度の傷害をおったり、あるいは物的損害を受ける恐れがあります。 動作条件 ●外観 (2100mm) 1765mm LED(SD) 注意 軽度の感電、発火、機器の故障が稀に起こる恐れがあります。 分解、改造、修理したり、内部に触らないでください。 軽度の感電、発...
- マニュアル
...\USB\ E58-CIF, and then click the Next Button. 4) The "Completing the Found New Hardware Wizard" Dialog Box will be displayed. Click the Finish Button. 5) The "Windows Security" Dialog Box will be displayed. Click the Install Button. 1765mm LED (...
- マニュアル
...露または氷結しないこと) 相対湿度10~80% 2000m以下約120g 2110mm 250mm 263mm LED (RD) 1510mm ●警告表示 注意 LED(PWR) LED (SD) LED名称 色 PWR 緑 軽度の感電、発火、機器の故障が稀に起こる恐れがあります。 コネクタの中に金属、導線が入らないようにしてください。 ...
- マニュアル
... disassemble, modify, or repair the product or touch any of the internal parts. Minor electric shock, fire, or malfunction may occasionally occur. Do not allow metal particles or wires to enter the connector. Minor electric shock, fire, or malfunction may occasionally occur. LED(PWR) LED (...
- マニュアル
...OFF st *6 Output off 0 2 *1 Alarm output function Positive alarm value (X) Negative alarm value (X) + EV2 Check the wiring before turning ON the power supply. *6 Alarms 12 RS-232C SD RD 12 SG 13 DO NOT USE 21 DO NOT USE 22 11 The setting data for the E5AN-HAA2HBF is shown here as an example. *5 *The default is“5”. *s.err will be displayed when a platinum resistance thermometer is mistakenly connected while input type is not set for it. To clear the s.err display, correct the wiring and cycle the power ...
- マニュアル
...12 SG 13 SDB 21 SDA 22 EV3 W CT2 Auxiliary output 1, 2, 3 O CT1 5 Auxiliary output 3 14 Potentiometer 14 24 RS-232C SD RD 12 SG 13 DO NOT USE 21 DO NOT USE 22 11 B + DO NOT USE DO NOT USE A heater burnout alarm, Heater Short + alarm, heater overcurrent alarm, or Transfer output input alarm is output to the output to which the alarm 1 function is assigned. + DO NOT USE 26 27 4-20mA DC 28 (Load: 600 Ω max.) 29 Remote SP input 30 - 4-20 mA DC The E5@N-...
- マニュアル
...ス Index 66 0:消灯 1:点灯 0: OFF, 1: ON 単位表示灯 (bar) Unit indicator (bar) 6byte ベンダID Vendor ID 65 5 通信仕様 Physical layer 形 E8PC-□□□SD 形 E8PC-□□□SD-E 3. 6 2022 All Rights Reserved. 形式 Model 単位表示灯 (MPa) Unit indicator (MPa) 割り当て Assignment 項目 Name 85 詳細 Details 状態表示灯(赤) Status indicator(Red) (Reserved) サブインデックス Sub-Index 0 温度値出力 ...
- マニュアル
...マスタ 黒 4 圧力センサ +V °C 青 3 DI/DO C/Q 1 負荷 白 2 4 +V Mpa C/Q 茶 1 OUT1 形 E8PC-□□□SD-□ IO-Link 形 E8PC-□□□ST-□ +V 1 OUT2 黒 4 圧力センサ +V h.clr 圧力ピーク値 12.3 OMRON ピーク・ボトム値をリセットしたい場合 prs.hxxxx MODE 茶 1 ・実行時圧力値が表示最小圧力値以下の...
- マニュアル
... or lights when an error occurs. Lights when an alarm occurs. A9 A10 □FLK • Connecting to the G3ZA (EJ1 B(+) A(–) SUB2 Transistor COM output *2 SUB1 COM B(+) A(–) G3ZA CN1 READY SD/RD OCC SW2 Set SW 2 to 3 (57.6 kbps). Connect the black line with a white stripe to terminal 7 on the G3ZA and the black line with no stripe to terminal 8. Connect the G3ZA harness to the CN1 connector on the bottom of the Unit. Do not use this port when using an Advanced Unit. SW1 ERROR + – COM □-TC□□-□□□□) EJ1C-CBLA050 (...
- マニュアル
...ドミュラー株式会社製 H- スリーブシリーズ A5 A6 A7 A8 A9 A10 ・形G3ZAとの接続(形EJ1N-TC□□-□□□□) 形G3ZA CN1 READY SD/RD OCC SW1 SW2 ERROR SW2 を「3:57.6kbps」 に設定してください。 + – 黒(埋込ライン色:白)を形 G3ZAの7番端子に、黒を8番端子に接続してください。 ユニット底面にある CN1 ...
- マニュアル
...(装着済み) 1個サブLANコネクタ防塵カバー(装着済み) 1個 OPTION1コネクタ防塵カバー(装着済み) 1個防塵用ダミーSDカード(SDカードスロットに装着済み) 1個 CD-ROM(グラフ表示ツール、関連ドキュメント収録) 1枚 3 STEP メモリバックアップ用...
- マニュアル
...掃引 耐衝撃本体質量保護構造 150m/s2 上下,左右,前後 6 方向,各 3 回約 0.7kg IP20 対応メモリカード データ保護 SD カード (別売,最大 2GB まで対応) SDHC カード (別売,最大 32GB まで対応) (SDXC カードには未対応のため使用不可) 推奨品:形 HMC-SD491(4GB)、形 HMC-SD291(2GB) 他社製...
- マニュアル
..., Chinese) each Memory backup battery (installed inside the top panel of the main body) Notes for memory backup battery (attached on top of the main body) LAN connector dustproof cover (attached) Sub-LAN connector dustproof cover (attached) OPTION1 connector dustproof cover (attached) Dummy ...
- マニュアル
... backup battery (installed inside the top panel of the main body) Memory backup battery caution label (attached on top of the main body) LAN connector dustproof cover (attached) Sub-LAN connector dustproof cover (attached) OPTION1 connector dustproof cover (attached) Dummy ...
- マニュアル
... コ ン ソ ール取扱説明書 104 13. 用語集 13.用語集用語 意味 英数 F3SJ 用 PC ツール PC へ接続 し て設定ソ フ ト (SD Manager) で設定する設定ツール一式です。 全ての機能設定、 モニ タ が可能です。 あ ア ッ プ ロー ド F3SJ 1 台の設定デー タ を F39-MC のバン ク に コ ピ...
- マニュアル
...F39-SGIT-IL3、形F3SG-SR/PGを連結します。 形F39-SGIT-IL3 と形F3SG-SR/PGの連結方法は形F39-SGIT-IL3の取扱説明書を参照してください。 ⑤ SD Manager3またはSD Manager3 Mobile APP をインストールしたPCまたはスマートフォンと形F39-SGBTをペアリングしてください。 ペアリング方法の...
- マニュアル
...は規定以内の長さとしてください。 安全機能が正常に働かない可能性があり危険です。 機械が動作しない状態でSD Manager 3による設定を実施し、形F3SG-SRが意図したとおりに動作することを必ず責任者が確認してください。 意図したとおり...
- マニュアル
...定します。 スタッドボルトの設置面からの飛び出し量は17∼25mmにしてください。 (図1) 17∼25mm 安全上の要点 注. SD Manager 3を使用するには別売の形F39-SGIT-IL3が必要です。 *ボルト(2)、ボルト(3)をそれぞれ全て緩めるとミラーが脱落する可能性があるの...
- マニュアル
... synchronization: 160 ms Wired synchronization: 200 ms ON to OFF Optical synchronization: 64 ms Wired synchronization: 80 ms OFF to ON Optical synchronization: 320 ms Wired synchronization: 400 ms F3SG-4PGA-C * Selectable by ...
- マニュアル
... be within a specified length. If it isn't, safety functions may not work properly, resulting in danger. Settings WARNING Make sure the Responsible Person tests the operation of the F3SG-PG after setting with the DIP Switch on the F39-SGIT-IL3, Teach-in, ...