全 425 件が検索されました。(81 - 100件を表示)
- マニュアル
...は、DB_AttachProcedure 命令の入力変数の 「ResultSet」に結果セットを受け取りたい構造体配列をセットし、ストアドプロシージャ側では SYS_REFCURSOR 型の OUT 引数を 1 個だけ用意し、そのカーソルに結果セットを代入してください。 MySQL Community Edition 項目 5 内容 DB を指定する場合:[...
- マニュアル
...。 ワイルドカードを含まないトピックフィルタか 2 階層目以降に「#」を含むトピックフィルタを指定してください。 (“$SYS/monitor/Client”からのメッセージを受信する場合 受信可能な例: “$SYS/monitor/Client”、“$...
- マニュアル
...25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 5-22 #include #include #include #include #include #include #define #define #define #define
<sys/types.h> <sys/socket.h> FINS_UDP_PORT SERV_IP_ADDR MAX_MSG RESP_TIMEOUT 9600 "196.36.32.100" 2010 2 /* イーサネットユニットの IP アドレス */ /* * FINS通信サンプルプログラム */ main(argc,argv) int argc; char *argv[]; { int sockfd; struct sockaddr_in ws_addr, cs_addr; char fins_... - マニュアル
...増設することをお勧めします。 EMS メモリの使用には EMS ドライバというソフトウェアが必要です。 EMS ドライバは、CONFIG.SYS ファイルで設定します。 ■プリンタ Controller Link サポートソフトから印刷を行う場合は、以下のエミュレートを実行できるプリン...
- マニュアル
...の内容説明で、UNIX のエラーシンボルを併記 し て い ま す 。 お 手 持 ち の UNIX マ シ ン の エ ラ ー シ ン ボ ル 定 義 フ ァ イ ル /usr/include/sys/errno.h を参照してください。 参 7-6 考 送受信するデータは、特に断りがない限り、すべて 16 進数です。 7−3 コマンド/レスポン...
- マニュアル
...番号は、任意(0:システムが空きポートを自動割付けする)です。 ● 例:サンプルプログラム 1 #include
2 #include 3 #include <sys/types.h> 4 #include <sys/socket.h> 5 #include 6 #include 7 8 #define FINS_UDP_PORT 9600 9 #define SERV_IP_ADDR "196.36.32.100" /* Ethernet ユニットの IP アドレス */ 10 #define MAX_MSG 2010 11 #define RESP_TIMEOUT 2... - マニュアル
...-RTU スレーブエラー発生状態) rCfg(Modbus-RTU スレアドレス)を正しく設定してが 0000Hex。 ーブアドレス)が相手機ください。 ・ *_P1(orP2)_Sys 器と合っていない。 ・ ホスト側のコマンドフレー SetSta(ポート設 ・ ホスト側から誤ったコム(宛先の Modbus アドレ定状態のシステム...
- マニュアル
...セスデータ通信サイクル Ttrans Tslave Ttrans EtherCATスレーブ処理サイクル Tmaster*1 2 x Tslave Tcj_plc Tcj_plc 2 x Tslave COM PG SYS I/O COM PG SYS I/O Tcj_plc COM:共通処理 PG:演算処理 SYS:周辺サービス I/O:I/Oリフレッシュ 要素 内容 Tmaster*1 EtherCAT マスタのサイクルタイム Tslave EtherCAT スレーブ...
- マニュアル
...Solution Explorer の[PMAC Script Language]—[Global Includes]の下にある Global Definitions.pmh を開きます。 右のテキストを Global Definitions.pmh に書き込みます。 • 形 CK3W-AX1414£の場合 Sys.WpKey = $AAAAAAAA Gate3[0].PhaseFreq = 64000 Gate3[0].ServoClockDiv = 3 Gate3[0].Chan[0].PwmFreqMult = 5 ...
- マニュアル
...Solution Explorer の[PMAC Script Language]—[Global Includes]の下にある Global Definitions.pmh を開きます。 右のテキストを Global Definitions.pmh に書き込みます。 • 形 CK3W-AX1414£の場合 Sys.WpKey = $AAAAAAAA Gate3[0].PhaseFreq = 64000 Gate3[0].ServoClockDiv = 3 Gate3[0].Chan[0].PwmFreqMult = 5 ...
- マニュアル
...エッジでトリガー(遅延 『Power PMAC ソフトウェアリファなし) レンスマニュアル (SBCE-405)』を参照してください。 a) Gate3[i].SerialEncCtrl Sys.WpKey = $AAAAAAAA //書込み保護解除 b) Gate3[i].Chan[j].SerialEncCm d //位相周波数、サーボ周波数の設定 Gate3[0].PhaseFreq = 32000 Gate3[0].ServoClockDiv = 3 ...
- マニュアル
...ログラミングエリアに、下記のプログラムを書き込みます。 //define #define true 1 #define false 0 // Motor Motor[1].ServoCtrl=1 //enable motor control Motor[1].Ctrl=Sys.PosCtrl // Output command position to pdac Motor[1].EncType=0 //Encoder type None Motor[1].pDac=Slave_1001_R88D_1SN01L_ECT_51_1001_607A_0_Targetposition.a //Position command pointer Motor[1].pEnc=EncTable[1].a //Position feedback pointer Motor[1].pEnc2=EncTable[1].a //Speed feedback pointer Motor[1].pAmpEnable=Slave_1001_R88D_1SN01L_ECT_...
- マニュアル
...作できない異状.................................................................................5-5 モーションコントローラが動作できる異常.....................................................................................5-5 モーションコントローラの初期化 ....................................................................................................5-6 ...
- マニュアル
...-415B) ページ 2/57 17 目次 第4章:各部の名称と機能 18 4.1 前面の各部の名称と機能 18 [電源]スイッチ SYS LED HDD LED メンテナンス(MAINT)ポート管理(MGMT)ポートフリート ポート点灯時プライマリLED キーポート 18 18 18 18 19 19 19 19 4.2 背面の各部の名...
- マニュアル
... Programs][plc1.plc]を開きます。 31 4 [plc1.plc]タブのプログラミングエリアに、右記のプログラムを書き込みます。 open plc 1 while(sys.ecatMasterReady==0){}; ECAT[0].Enable=1; このプログラム例は、サーボを ON し、モータ用ユーザプログラ P1000=...
- マニュアル
...、サーボを ON し、モータ用ユーザプログラム 1 を起動後、PLC ユーザプログラムの周期実行を終了します。 open plc 1 while(sys.ecatMasterReady==0){}; ECAT[0].Enable=1; P1000=Sys.Time+1; while(P1000>Sys.Time){}; cmd"&1enable"; P1000=...
- マニュアル
...ッピングがデフォルト設定の場合の例です。 PDO マッピング変更時は「Slave_0~」の箇所を変更してください。 open plc 1 while(sys.ecatMasterReady==0){}; ECAT[0].Enable=1; if (P1001 > 2000){ P1001=0; } P1001 = P1001+100; if(P1002==0){ P1002=$0081; }else if(P1002==$0081){ P1002=$0082; }else{ P1002=$0081; } Slave_0_5010_0_Frequencyreferenc =P1001; Slave_0_5000_0_Command = P1002; P1000=...
- マニュアル
...Language]-[PLC Programs][plc1.plc]を開きます。 2 [plc1.plc]タブのプログラミングエリアに、右記のプログラムを書き込みます。 open plc 1 while(sys.ecatMasterReady==0){}; ECAT[0].Enable=1; このプログラム例は、 NX-OD3256 の出力表示 LED を 1 P1000=...
- マニュアル
...Language]-[PLC Programs][plc1.plc]を開きます。 2 [plc1.plc]タブのプログラミングエリアに、右記のプログラムを書き込みます。 open plc 1 while(sys.ecatMasterReady==0){}; ECAT[0].Enable = 1; このプログラム例は、 NX-OD3256 の出力表示 LED を 1 P1000=...
- マニュアル
...Language]-[PLC Programs][plc1.plc]を開きます。 2 [plc1.plc]タブのプログラミングエリアに、右記のプログラムを書き込みます。 open plc 1 while(sys.ecatMasterReady==0){}; ECAT[0].Enable = 1; 記述例では、1 秒毎に計測を繰り返します。 P1000 = ...