全 174 件が検索されました。(81 - 100件を表示)

  • マニュアル

    ...、RS-422(形 E5AN/EN-H のみ)、インターフェースに準拠した通信を行います。 RS-485/RS-232C/RS-422 のインターフェースの変換には、形 K3SC をご使用ください。 ■ 配線 ● RS-485 ・接続形態は、1:1 または 1:N です。 1:N 接続時は、上位コンピュータを含み最大 32 台まで...

  • マニュアル

    ...は必ずレスポンスを読み出してください。 (一斉同報の場合を除く) A-5 トラブルシューティング 通信変換器(形 K3SC など)に電源電圧が供給されていない。 A 本機の電源投入時や電源遮断時に伝送路が不安定になり、これを上位機器がデー...

  • マニュアル

    ...ようにしてください。 本機に電源電圧が供給されていない。 規定の電源電圧を印加してください。 通信変換器(形 K3SC など)に電源電圧が供給されていない。 電源電圧を印加してください。 本機、上位機器、および同じ伝送路上にある他の機器の...

  • マニュアル

    ...位コンピュータ(パソコン)とは RS-485 インタフェースに準拠した通信を行います。 RS-485 インタフェースの変換には、形 K3SC をご使用ください。 1-1-5 配線  RS-485 • 接続形態は、1:1 または 1:N です。 1:N 接続時は、上位コンピュータを含み最大 32 ...

  • マニュアル

    ...-2C-MV) ソフトウェアです。 接続には、専用の USBーシリアル変換ケーブル形 E58-CIFQ1 が必要です。 または、通信変換器(形 K3SC-10)を使用して、 RS-232C/RS-485 変換して複数台の EJ1 を接続します。 EtherCAT 通信マスタ NJ/NX シリーズ CPU ユニットまたは他社製通信マ...

  • マニュアル

    ...ようにしてください。 本機に電源電圧が供給されていない。 規定の電源電圧を印加してください。 通信変換器(形 K3SC など)に電源電圧が供給されていない。 本機、上位機器、および同じ伝送路上にある他の機器の通信速度や通信方式が一致し...

  • マニュアル

    ...位コンピュータ(パソコン)とは RS-485 インタフェースに準拠した通信を行います。 RS-485 インタフェースの変換には、形 K3SC *をご使用ください。 * 形 K3SC の通信速度は、最大で 38400bps まで設定可能です。 1-1-5 配線  RS-485 • 接続形態は、1:1 または 1:N です。...

  • マニュアル

    ...ようにしてください。 本機に電源電圧が供給されていない。 規定の電源電圧を印加してください。 通信変換器(形 K3SC など)に電源電圧が供給されていない。 本機、上位機器、および同じ伝送路上にある他の機器の通信速度や通信方式が一致し...

  • マニュアル

    ...位コンピュータ(パソコン)とは RS-485 インタフェースに準拠した通信を行います。 RS-485 インタフェースの変換には、形 K3SC *をご使用ください。 * 形 K3SC の通信速度は、最大で 38400bps まで設定可能です。 1-1-5 配線  RS-485 • 接続形態は、1:1 または 1:N です。...

  • マニュアル

    ...路の両端にはエンド局指定(ターミネータの接続)をする必要があります。 RS232C (CompoWay/F) RS232C RS485 232C <-> 485 変換器 + - 形K3SC など ターミネータ 120Ω(1/2W) ターミネータ 120Ω(1/2W) 7 8 (B)(A) 7 8 (B)(A) 7 8 (B)(A) 形K3GN (№1) 形K3GN (№2) 形K3GN (№31) パソコンなど RS232C との接続には、RS232C-RS485 変...

  • マニュアル

    ...流ローカット値が電流入力値よりも低くなるように 3-20 設定してください。 通信不可 非推奨の通信変換器 (K3SC-10 以外)を使用していませんか? 接続機器に異常がないかご確認ください。 計測誤差が大きい トラブル対応 初回パラメータが...

  • マニュアル

    ...流ローカット値が電流入力値よりも低くなるように設定してください。 3-20 通信不可 非推奨の通信変換器 (K3SC-10 以外)を使用していませんか? 接続機器に異常がないかご確認ください。 ― 初回パラメータが表示通電時 されない トラブル対...

  • マニュアル

    ... between using serial communications with HLK_UNIT and RCOM_UNIT are shown in the following diagrams. 22 Section 1-3 Function Overview Serial Communications Using HLK_UNIT Open Network Controller HLK_UNIT COM2 RS-232C COM1 RS-232C ...

  • マニュアル

    ... CX-Integrator to serial communications using the CompoWay/F protocol is also possible using RS-232C or RS-485 communications without going through a PLC. The CompoWay/F network configuration can also be uploaded. Computer running CX-Integrator Standard RS-232C cable (female-female) ...

  • マニュアル

    ...Pin CD RD SD ER SG DR RS CS C1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 K3SC-10 Name Name PWR NC SG PWR SD RD SG RDA(−) SDA(−) NC RDB(+) SDB(+) RS-485 Pin 7 8 9 10 11 12 (See note.) S8AS A(−) B(+) Clamp filter We recommend twisting the RS-485 communications lines. (See note.) RS-485 S8AS A(−) B(+) (See note.) Power Supply • AC model: 100 to 240 VAC • DC model: 24 VDC or 24 VAC (50 to 60 Hz) Note: Terminating resistor (Connect to both ends ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...-FLK 2015年3月 生産終了 生産終了案内 温度調節器(デジタル調節計)(48×24mmサイズ) E5GC-CX1ACM-015 現行商品 信号変換器 形K3SCを接続して使用 サーマックNEO 電子温度調節器 E5GN-C101T-FLK 2015年3月 生産終了 生産終了案内 温度調節器(デジタル調節計)(48×24mmサイズ) E5GC-...

  • カタログ

    ...の長距離ワイヤレスモデム(形WM51)に複数台設置の場合 EnergyDokサーバソフトウェアにてデータロギング&省エネ分析 形K3SC 形WM51 RS-485 RS-232C ① 形WM51 RS-232C ② PC RS-232C または Ethernet EnergyDokユニット EnergyDokユニット ●有線ネットワークの場合 ●1台の長距離ワイヤレスモデ...

  • カタログ

    ...フトを使用するにはMicrosoft社製の Microsoft Office 2000がパソコンにインストールされている必要があります。 通信変換器形K3SC 形K6ER 計測データを記憶する周期は、 RS485 USB 1日単位:5分に1回 (最大288データ) 1ヶ月単位:2時間に1回 (最大360データ) 1年...

  • カタログ

    ...) 通信変換器サイズ(mm) 30 (W)×80(H)×78 (D) 通信変換形態 RS232C、USB ⇔RS485半2重 電源電圧 AC100∼240V AC/DC24V 形式 ◎形K3SC-10 AC100-240 ◎形K3SC-10 AC/DC24 標準価格(¥) 24,000 計測項目計測項目日時入力1系統入力2系統電圧 Io1 Ior1 Io2 Ior2 V 計測単位日/month 時:分 mA mA mA mA V 表示項目瞬...

  • カタログ

    ... for Ground Wires Structure Rated current 2A Indoor, split-type Through-hole Model diameter (mm) 22 K6ER-CN22 3 KE1 Related Devices (Sold Separately) When Connected to a Computer Communications Interface Converters Model ...