全 174 件が検索されました。(61 - 80件を表示)

  • マニュアル

    ...Allow a wait time of at least 2 ms before the next command is sent after the host receives a response from the E5@D. 1-1-4 Interface Communications with the host are carried out through a standard RS-485 interface. Use a ...

  • マニュアル

    ... resistance with the host device is 54 Ω minimum. The specified power supply voltage is not being supplied to the Digital Controller. Supply the specified power supply voltage. The specified power supply voltage is not being supplied to an Interface Converter (such as the ...

  • マニュアル

    ...Allow a wait time of at least 2 ms before the next command is sent after the host receives a response from the E5@D-H. 1-1-4 Interface Communications with the host are carried out through a standard RS-485 interface. Use a ...

  • マニュアル

    ...Sysmac Studio LAN Modbus RTU デバイス - - - LAN LAN USB - 6-2 6. 計測デバイスの設定と接続 *1:USB,RS-232C/RS-485 変換器(K3SC),LAN/RS-485 変換器 *2:USB,RS-232C/RS-485 変換器(K3SC),USB-シリアル変換ケーブル(E58-CIFQ2) *3:計測デバイス本体の操作によって,直接設定が可能なデバイス ●線材,接続機器...

  • マニュアル

    ...ーズ設定ツール) 動作確認済 USB RS-422/RS-485 変換器 使用する使用しない SI-35USB((株)ラインアイ) 使用する CompoWay/F 形 K3SC-10 (オムロン(株))、 SI-35USB((株)ラインアイ) ──────────────────────────────────────── 2.6. 専用 CT の計測配線への取り付け専用 CT は、単相 2 線式を 1 回路計測する場合は 1 つ、単相 3 ...

  • マニュアル

    ...ズ設定ツール) 動作確認済 USB RS-422/RS-485 変換器 使用する使用しない SI-35USB((株)ラインアイ) 使用する使用しない K3SC-10(オムロン(株))、SI-35USB((株)ラインアイ) KM-N2-FLK_UsersManual_jpn.book 35 ページ 2024年1月17日 水曜日 午後4時53分 2. 設置と配線 2.7 配線図相線式に...

  • マニュアル

    ...ズ設定ツール) 動作確認済 USB RS-422/RS-485 変換器 使用する使用しない SI-35USB((株)ラインアイ) 使用する使用しない K3SC-10(オムロン(株))、SI-35USB((株)ラインアイ) KM-N3-FLK_UsersManual_jpn.book 37 ページ 2024年1月17日 水曜日 午後7時13分 2. 設置と配線 2.8 配線図相線式に...

  • マニュアル

    ...ニット KE1-ZCT8E × KM1/KE1 Setting 変換器*2 USB 変換器*2 *1 USB RS-485 変換器(SI-35USB((株)ラインアイ製)) *2 USB,RS-232C/RS-485 変換器(K3SC)、LAN/RS-485 変換器 *3 計測デバイス本体の操作によって直接設定が可能なデバイス *4 Windows 10 には対応していません。 その場合は本体を直...

  • マニュアル

    ... personal computers. 1-3 CompoWay/F Communications The exchange between the command frame and response frame is explained below. Communications Method Section 1-1 CompoWay/F Communications Converter Example: RS-232C/RS-485 Converter K32-23209 Adapter ...

  • マニュアル

    ...CJ Series NJ Series NX1P Series - No CX-Programmer LAN No Sysmac Studio LAN Modbus RTU Device WZ-STH01 WZ-SL01 USB WZ-STHL01 - - - *1: USB, RS-232C/RS-485 converter (K3SC), LAN/RS-485 converter *2: USB, RS-232C/RS-485 converter (...

  • マニュアル

    ... support RS-485 communications, refer to the table below to select a converter for your purpose. Protocol Modbus CompoWay/F KM-N Setting Tool USB/RS-485 converter operability confirmed Yes No SI-35USB (LINEEYE Co., Ltd.) Yes No ...

  • マニュアル

    ... support RS-485 communications, refer to the table below to select a converter for your purpose. Protocol Modbus CompoWay/F KM-N Setting Tool USB/RS-485 converter operability confirmed Yes No SI-35USB (LINEEYE Co., Ltd.) Yes No ...

  • マニュアル

    ...-2† Shown below is an example of using CS/CJ series CPU unit to read current values of temperature controller E5ZN’s unit number 1 and 3. 1. Hardware Configuration SYSMAC CS/CJ Series Attachment Adapter K32-23209 Communication Converter ...

  • マニュアル

    ...ャンネルの現在値を読み出します。 1.ハードウェアの構成 PLC CJ1シリーズ 接続アダプタ形K32−23209 通信変換器形K3SC−10 + − 【ご注意いただきたい点】 本図はCPUユニットの内蔵ポートに接続しています。 シリアルコミュニケーションユニット・シリア...

  • マニュアル

    ...ロトコルの通信構成をアップロードすることも可能です。 CX-Integrator 汎用 RS-232C ケーブル(メス-メス) RS-232C→RS-485 変換器形 K3SC RS-485 ケーブル接続 CompoWay/F プロトコル パソコンへ転送 (アップロード) 温調 スマートセンサ スマートセンサ 注: CX-Integrator Ver.2.0 以降...

  • マニュアル

    ...RS-422A 1:N 接続(COM1、COM2、COM3)......................................... 3-20 RS-422A 1:N(COM4).............................................................................. 3-20 ■CompoWay/F ....................................................................................................... 3-21 RS-422A 1:N(COM1、COM2、COM3) ................................................. 3-21 RS-485 1:N(COM4) ................................................................................ 3-22 形 ...

  • マニュアル

    ...SG DR RS CS C1 ピン No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ピン No. 1 2 3 4 5 6 形 K3SC-10 信号名信号名 PWR SG NC RDA(-) SG SDA(-) PWR NC SD RDB(+) RD SDB(+) ピン No. 7 8 9 10 11 12 RS-485 クランプフィルタ ※ RS-485 伝送路は電線をツイストして配線してください。 ※ RS-485 ※ 電源・AC タイプ 100~240V ・DC ...

  • マニュアル

    ...と RS232C で接続する場合は、RS-232C⇔RS-485 通信変換器が必要です。 推奨品 : 接続アダプタ形 K32-23209(オムロン製) 通信変換器形 K3SC(オムロン製) (形 K3SC は電源電圧仕様 AC100V タイプと AC/DC24V タイプがありますので、ご注文の際にご指定ください。 ) 接続アダプタ形K32-...

  • マニュアル

    ... パソコンなど RS232C との接続には、232C-485 変換器をお使いください。 変換器の例:RS-232C-RS-485 インターフェースコンバータ形 K3SC アダプタ K32-23209 RS-232C RS-232C/RS-485 コンバータ K3SC-10 D-sub, 9pin (ストレート) ターミネータ 100 ∼ 125 Ω (1/2W) F1 (B) F2 (A) + − F1 (B) F2 (A) F1 (B) F2 (...

  • マニュアル

    ...み) 伝送路の両端でエンド局指定されていない。 (RS-485/RS-422) 本機に電源電圧が供給されていない。 通信変換器(形 K3SC など)に電源電圧が供給されていない。 本機、上位機器、および同じ伝送路上にある他の機器の通信速度や通信方式が一致して...