全 100 件が検索されました。(61 - 80件を表示)
- マニュアル
...indicator Load (orange) (green) (orange) (green) ZD (Relay) Photoelectric ④Black (Control output) ④...
- マニュアル
...DXVHLWLVWRR WKLQXVHDIODWEODGHVFUHZGULYHULQWKHVDPH ZD\DVZKHQFRQQHFWLQJVWUDQGHGZLUH 0.0 0.0 M M WR WR...
- マニュアル
...ます。 フレームグランド端子およびグランド端子を接地して使用してください。 0.1〜1μF 2.5 ZD: ツェナーダイオード ・リレーなどの小型誘導負荷を駆動する際は下図のように配線してください。...
- マニュアル
...h a capacitance of 0.1 to 1 µF) or a Zener diode (ZD in the diagram below, with a rated voltage of 3...
- マニュアル
...上のご注意 ●取り付け時 ・センサの取り付けの際は、 ソリのない取り付け部に確実につけてください。 ZD Built-in Amplifier Photomicrosensor INSTRUCTION...
- マニュアル
...よびグランド端子を接地して使用してください。 形EE-SPY311 形EE-SPY411 ●配線時 ZD ー 0.1〜1μF 使用上のご注意 ●取り付け時 ・センサの取り付けの際は、 ソリのない取り付...
- マニュアル
...ださい。 <サージ対策について> 電源ラインにサージがある場合、 使用環境に応じてツェナーダイオードZD(30〜 35V)やコンデンサ(0.1〜1μF)などを接続し、 サージが消えることを確認したうえ...
- マニュアル
...ださい。 <サージ対策について> 電源ラインにサージがある場合、 使用環境に応じてツェナーダイオードZD(30 〜35V)やコンデンサ(0.1〜1μF)などを接続し、 サージが消えることを確認したうえ...
- マニュアル
...ださい。 <サージ対策について> 電源ラインにサージがある場合、 使用環境に応じてツェナーダイオードZD (30〜35V) やコンデンサ (0.1〜1ΩF) などを接続し、 サージが消えることを確認し...
- マニュアル
.../保存コマンドまたは内蔵メニューの Exit コマンドで初期設定に戻った。 •
、 、<Zd> または コマンドが送信された。 ビープ音出力条件 (Beeper Output ... - マニュアル
...予定外のリセットを検出するのに役立ちます。 リセットには、ウォッチドッグリセット、、
、<Zd>、およびハードウェアリセットが含まれます。 ウォッチドッグリセットとは、ソフトウェアがロックア... - マニュアル
...予定外のリセットを検出するのに役立ちます。 リセットには、ウォッチドッグリセット、、
、<Zd>、およびハードウェアリセットが含まれます。 ウォッチドッグリセットとは、ソフトウェアがロックア... - 生産終了品/推奨代替品
...3月 生産終了 生産終了案内 推奨代替品はございません。 お問い合わせ ビデオメジャー 3X2CB-ZD 1997年3月 生産終了 生産終了案内 推奨代替品はございません。 お問い合わせ ビデオメジャ...
- 生産終了品/推奨代替品
...産終了品 生産終了時期 生産終了案内 (終了時の推奨代替品) 最新版推奨 代替品 推奨代替品 備考 ZDコネクタ XC3A-1011-D 2018年6月 生産終了 生産終了案内 推奨代替品はございませ...
- カタログ
...加してください。 組み合わせ 入力ユニット保護回路 出力ユニット保護回路 接続例商品説明関連商品 ・ZD (ツェナダイオード)はVzd(ツェナ電圧)が36V消費電力が1W以上のものを ・ZD(ツェナダ...
- カタログ
...圧 1,500V max. (EN60947-5-1) 接触抵抗 25mΩ以下 (初期値) 誤動作 ZD 定電流ダイオード 接点ギャップ インパルス耐電圧 (EN60947-5-1) R ↑ 強制開離...
- カタログ
...(−) LED LED (緑) (橙) 5〜24V DC 定電流 定電流 ダイオード ダイオード ZD ZD COM (−) ・端子No.12-41は内部で接続されていますので、安全回路 への入力は...
- カタログ
...en) (Orange) 31 32 O1 (Green) 5 to 24V DC CRD CRD ZD ZD COM (−) D4GL-@@@@-@@-SJ D LED (Green) (+) LE...
- カタログ
...42を接続してご使用ください。 (GS-ET-19) 内部回路図 DC24V E1 (+) D R ZD LED 制御回路 D E1 9 (+) ドア開閉検知 スイッチ LED E2 (−) 10 E...
- カタログ
...復帰 モード切替スイッチ DC12〜24V 負荷負荷電流 (リレー) 黒制御出力 光電センサ主回路 ZD 青 D・ON (DARK ON) 0V 〔茶−黒間〕 正しくお使いください使用環境について爆発...