全 84 件が検索されました。(61 - 80件を表示)

  • マニュアル

    ...場合は、その信号をユーザ用非常停止入力に直列配線します。 ゲートスイッチは、ミューティング用安全ゲート入力(USRピン 5,18,6,19)には配線しないでください。 スカラロボット Cobra 350 ユーザーズマニュアル(SBCE-382C) 60 / 112ページ 第5章: システ...

  • マニュアル

    ...コネクタタイプ DB9M 接続先 ポート1および2、一般使用 ピン番号 指定 備考 1、4、6、9 接続なし 2 RS232_USR#_RXD #=1または2 3 RS232_USR#_TXD #=1または2 5 GND 7 RS232_USR#_RTS #=1または2 LDカート トランスポータ ユーザーズマニュアル(No.SBCE-412B) ページ 86 / 180 第6章:...

  • マニュアル

    ...p5-16 diskspace − ○ p付-12 ■QNX起動ファイルの内容変更についてユニットVer.1.1へのバージョンアップによって/usr/config/sysinit.1ファイルの内容が一部変更になります。 お客様にてsysinit.1ファイルを変更されている場合は影響をご確認ください。 また、お客...

  • マニュアル

    ...第 16 章 ○ ○ p16-10 p16-11 ■QNX 起動ファイルの内容変更についてユニット Ver.1.1 へのバージョンアップによって/usr/config/sysinit.1 ファイルの内容が一部変更になります。 お客様にて sysinit.1 ファイルを変更されている場合は影響をご確認ください。 また、お...

  • マニュアル

    ...OFF − − 交信異常発生 ○ ● ● エラーコード OFF OFF − − コマンド受信待ち ○ ● ● − ON OFF ON OFF − USR − USR コマンド処理中 ○ ○ ● − 処理異常発生 ○ ● ● エラーコード ON ON − − OFF OFF − − − OFF − OFF CPU異常 ○ ● ○ 92 メモリ異常 ○ ● ○ 93 OFF OFF − OFF OFF 外部リセット入力ON ○ − ○ ○:点灯 ●:消灯 −:変化無し ...

  • マニュアル

    ...OFF - - 交信異常発生 ○ ● ● エラーコード OFF OFF - - コマンド受信待ち ○ ● ● - ON OFF ON OFF - USR - USR - - コマンド処理中 ○ ○ ● - 処理異常発生 ○ ● ● エラーコード ON ON OFF OFF - - - OFF - OFF CPU異常 ○ ● ○ 92 メモリ異常 ○ ● ○ 93 OFF OFF 外部リセット入力ON ○ - ○ - OFF OFF ○:点灯 ●:消灯 -:変化無し ...

  • マニュアル

    ...Executed without stopping OS tick interrupt Executed with OS tick interrupts prohibited and then enables interrupts 125 TIME COMPENSATION command (07 03) --- Yes 125 Diskspace utility --- Yes 235 Changes to QNX Startup File Part of the /...

  • マニュアル

    ...FinsLink Ver. 1.30 --(The Module can be downloaded from the website and updated.) Yes SECTION 16 Diskspace utility Diskspace Setup Utility ----- Yes Yes 293 294 Changes to QNX Startup File Part of the /...

  • マニュアル

    ... switch is set to the ON position, the specified program will be executed automatically when the Unit is turned ON or when it is reset. Assembly Routines Assembly language routines can be written for the ASCII Unit and called from the BASIC program with the ...

  • マニュアル

    ... of the ASCII Unit for writing assembly language routines to execute operations that cannot be processed with BASIC programs. The ASCII Unit incorporates the Hitachi HD6303 CPU. Assembly language routines can be written for the ASCII Unit and called from the BASIC program with the ...

  • マニュアル

    ...SEARCH Searches element of array variable and gives position of character SGN Checks sign SIN Gives sine SPC Outputs blank SQR Gives square root TAB Sets column position of screen or printer TAN Gives tangent ...

  • マニュアル

    ...aτacfθτ一θxμθssわηorcカaracfer●code. TAB ・TAB〈θXρrθSS∬0η) Movescursort◎specifiedcolumn. 118 TAN ・TAN(θκρrθss'θn) Calculatestangentofθ杓orθss∫oη. 119 丁工ME$ TIME$卜"わOt/r:mjηぱθ:SθCOηd'り Returnstimeofintemalclock,orsetstime. 120 ...

  • マニュアル

    ...following diagram shows 2 bytes, or 1 word. Two bytes Response codes applicable to the command are described at the end of the command description. If any Unix error codes are generated, these are also described. Refer to your Unix error symbol definition file /...

  • マニュアル

    ...for socket services requested with command codes 2701 to 2714. Response codes applicable to the command are described at the end of the command description. If any UNIX error codes are generated, these are also described. Refer to your UNIX error symbol definition file /...

  • マニュアル

    ...for socket services requested with command codes 2701 to 2714. Response codes applicable to the command are described at the end of the command description. If any UNIX error codes are generated, these are also described. Refer to your UNIX error symbol definition file /...

  • マニュアル

    ... with the mouse or from the keyboard (Shift + Cursor Keys) and then selecting Edit - Copy from the menu. The CX-Drive can import the following data files. File type File name extension Contents Text file .txt Drive file WMON data file ....

  • マニュアル

    ... with the mouse or from the keyboard (Shift + Cursor Keys) and then selecting Edit - Copy from the menu. The CX-Drive can import the following data files. File type File name extension Contents Text file .txt Drive file WMON data file ....

  • マニュアル

    ...10-2-1 Supported Files The file system in the Controller that can be accessed by the built-in EtherNet/IP port includes files in any Virtual SD Memory Card in the NY-series Controller. The directory tree is shown below. /: root MEMCARD1: SD ...

  • マニュアル

    ...Error code OFF OFF --- --- Command reception wait Command processing in progress Lit Not lit Not lit --- ON OFF --- --- Lit Lit Not lit --- ON OFF USR USR Communication error occurrence Lit Not lit Not lit Error code ON ON --- --- CPU error Lit Not lit Lit 92 OFF OFF --- --- Memory error Lit Not lit Lit 93 OFF OFF External reset input ON Lit --- Lit --- OFF OFF --- --- Note ...

  • マニュアル

    ...SPC SSCROLL STRCHK SWAP SCANSET SCNLEVEL SDATA1 SELECT SETDLVL SGN SPCLOSE STEP STRING$ SYSTEM T TAB THEN TAN TO TIME$ TROFF TIMER TRON U UBOUND USR USR3 USR7 UCASE$ USR0 USR4 USR8 UNTIL USR1 USR5 USR9 USING USR2 USR6 V VAL VENUS VARPTR VDWAIT VIDEOIN W WAIT WIDTH WSCROLL WDISP WINDOW WEND WPBIT WHILE WRITE Appendix C Induction Functions (P# = π = 3.14159265358979) Function Induction formula log a X LOG(X)/LOG(a) sec X 1/COS(X) cosec X 1/SIN(X) cot X 1/TAN(X) sin–1 ATN(X/SQR(–X*X+1)) X cos–1 X –...