全 84 件が検索されました。(21 - 40件を表示)

  • マニュアル

    ... transmits a mail to an SMTP server (for example at a free mail provider) which does the delivery. To use this program with your mail user agent (MUA), create a configuration file with your mail account(s) and tell your MUA to call msmtp instead of /...

  • マニュアル

    ...いことを確認します。 Cosy の起動完了を LED で確認します。 起動完了時の LED 状態は以下のとおりです。 ・PWR :緑点灯 ・USR :緑点滅 ・LAN ポート 1 :緑点灯/緑点滅 ・LAN ポート 2~3 :緑点灯・WAN ポート 4 :赤点灯 ※起動完了まで、約 40 秒~1 分程度必要です。 4 eBuddy を起動し...

  • マニュアル

    ...ードの内容説明で、UNIX のエラーシンボルを併記して い ま す 。 お 手 持 ち の UNIX マ シ ン の エ ラ ー シ ン ボ ル 定 義 フ ァ イ ル /usr/include/sys/errno.h を参照してください。 ・ 送受信するデータは、特に断りがない限り、すべて 16 進数です。 11-6 11-3 コマンド/レスポン...

  • マニュアル

    ...ードの内容説明で、UNIX のエラーシンボルを併記 し て い ま す 。 お 手 持 ち の UNIX マ シ ン の エ ラ ー シ ン ボ ル 定 義 フ ァ イ ル /usr/include/sys/errno.h を参照してください。 参 7-6 考 送受信するデータは、特に断りがない限り、すべて 16 進数です。 7−3 コマンド/レス...

  • マニュアル

    ...トローラのの仮想 SD メモリカード上に存在します。 以下にそのディレクトリ構造を示します。 : / ルート MEMCARD1:SD usr bin システムで使用します dev 接続時のディレクトリは「/」 (ルート)ディレクトリです。 参考 • ls、dir、mkdir コマンドをルートディレクトリで...

  • マニュアル

    ...ポート可能です。 ファイル種類 拡張子 テキストファイル .txt WMON ファイル CX-Drive オペレーションマニュアル .usr 内 容 保存方法 各ドライブのデータ [ファイル]|[インポート] 各ドライブのデータ [ファイル]|[インポート] 1-4 C X l D r i v e の概要...

  • マニュアル

    ...ポート可能です。 ファイル種類 拡張子 テキストファイル .txt WMON ファイル CX-Drive オペレーションマニュアル .usr 内 容 保存方法 各ドライブのデータ [ファイル]|[インポート] 各ドライブのデータ [ファイル]|[インポート] 1-4 C X l D r i v e の概要...

  • マニュアル

    ...下に示すファイルをインポートできます。 ファイル種類テキストファイル WMON ファイル 1-3-2 拡張子 .txt .usr 内容各ドライブのデータ各ドライブのデータ 保存方法 [ファイル]-[インポート] [ファイル]-[インポート] 適用ドライブ/通信種類 CX-Drive は、...

  • マニュアル

    ...場合は、その信号をユーザ用非常停止入力に直列配線します。 ゲートスイッチは、ミューティング用安全ゲート入力(USRピン 5,18,6,19)には配線しないでください。 スカラロボット eCobra 600/800/800天吊りタイプ ユーザーズマニュアル(SBCE-384B) 52 / 158ペ...

  • マニュアル

    ...合は、その信号をユーザ用非常停止入力に直列配線します。 ゲートスイッチは、ミューティング用安全ゲート入力 (USRピン 5, 18, 6, 19)には配線しないでください。 リモートマニュアルモードオプションのFront Panelはマニュアルモード回路を備...

  • マニュアル

    ...場合は、その信号をユーザ用非常停止入力に直列配線します。 ゲートスイッチは、ミューティング用安全ゲート入力(USRピン 5, 18, 6, 19)には配線しないでください。 リモートマニュアルモード Front Panelはマニュアルモード回路を備えています。...

  • マニュアル

    ...コネクタタイプ DB9M 接続先 ポート1および2、一般使用 ピン番号 指定 備考 1、4、6、9 接続なし 2 RS232_USR#_RXD #=1または2 3 RS232_USR#_TXD #=1または2 5 GND 7 RS232_USR#_RTS #=1または2 LDカート トランスポータ ユーザーズマニュアル(No.SBCE-412B) ページ 86 / 180 第6章:...

  • マニュアル

    ...ある場合。 DebugInfo ファイルは以下の場所にあります。 • マップファイル: [DebugInfo\home\admin\map_file_name.map] • デフォルトの構成ファイル: [DebugInfo\usr\local\aramConfig\defaultAramConfig.txt] • 有用なログファイル: [DebugInfo\var\robot\logs\] これらのファイルには以下が含まれますが、これらに限定されません。 • 「log.txt」:最新の ...

  • マニュアル

    ...第 16 章 ○ ○ p16-10 p16-11 ■QNX 起動ファイルの内容変更についてユニット Ver.1.1 へのバージョンアップによって/usr/config/sysinit.1 ファイルの内容が一部変更になります。 お客様にて sysinit.1 ファイルを変更されている場合は影響をご確認ください。 また、お...

  • マニュアル

    ... sshd_config ファイルが開きます。 ) b.) ファイルに次の行があることを確認します。 ない場合は追加してください。 Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server c.) パスワード認証を許可するために、次の行があることを確認してください。 PasswordAuthentication yes 5) サービスを起動します。 a.) sudo ...

  • マニュアル

    ...げる入出力を配線する 装置が停止してから、ES表示 (補助出力X1) がONしている 裏面の動作設定スイッチを “USR” に合わせる YES 電源を切り、 裏面の停止判定時間設定スイッチを、 表面の停止判定時間設定スイッチの設定値に合わせる 裏面の...

  • マニュアル

    ...FinsLink Ver. 1.30 --(The Module can be downloaded from the website and updated.) Yes SECTION 16 Diskspace utility Diskspace Setup Utility ----- Yes Yes 293 294 Changes to QNX Startup File Part of the /...

  • マニュアル

    ... switch is set to the ON position, the specified program will be executed automatically when the Unit is turned ON or when it is reset. Assembly Routines Assembly language routines can be written for the ASCII Unit and called from the BASIC program with the ...

  • マニュアル

    ...for socket services requested with command codes 2701 to 2714. Response codes applicable to the command are described at the end of the command description. If any UNIX error codes are generated, these are also described. Refer to your UNIX error symbol definition file /...

  • マニュアル

    ...for socket services requested with command codes 2701 to 2714. Response codes applicable to the command are described at the end of the command description. If any UNIX error codes are generated, these are also described. Refer to your UNIX error symbol definition file /...