全 84 件が検索されました。(41 - 60件を表示)

  • マニュアル

    ... with the mouse or from the keyboard (Shift + Cursor Keys) and then selecting Edit - Copy from the menu. The CX-Drive can import the following data files. File type File name extension Contents Text file .txt Drive file WMON data file ....

  • マニュアル

    ... with the mouse or from the keyboard (Shift + Cursor Keys) and then selecting Edit - Copy from the menu. The CX-Drive can import the following data files. File type File name extension Contents Text file .txt Drive file WMON data file ....

  • マニュアル

    ...10-2-1 Supported Files The file system in the Controller that can be accessed by the built-in EtherNet/IP port includes files in any Virtual SD Memory Card in the NY-series Controller. The directory tree is shown below. /: root MEMCARD1: SD ...

  • マニュアル

    ...The results storage format is the format used to store transfer results. Response codes applicable to the command are described at the end of the command description. If any UNIX error codes are generated, these are also described. Refer to your UNIX error symbol definition file /...

  • マニュアル

    ...End code Error code Communications error Error code CPU error Fatal error Antenna power supply error Internal memory error Emergency External reset input ON stop : Lit yellow : Not lit : Lit green : Lit red ...

  • マニュアル

    ... timing again Machine Machine stops ES indicator turns ON ES Δt t2 t1 Wire inputs and outputs Machine stops before ES indicator (auxiliary output X1) turns ON Set the operation preset switch on the back side to "...

  • マニュアル

    ...b.) sudo apt install openssh-server 4) Configure the Server for SFTP: a.) sudo nano /etc/ssh/sshd_config (this opens the sshd_config file in a text editor) b.) Verify the following line is present in the file. Add it if not: Subsystem sftp /...

  • マニュアル

    ...1-4 Chapter 1 Chapter 1 OVERVIEW 1-3 DATA CREATED WITH WMON Win Ver. 2.0 Files created and managed with WMON Win Ver. 2.0 are as follows: Name Parameter file Waveform trace file Extension .usr .ysm Content Parameter files saved with WMON Win Ver. 2.0 Trace files of waveform monitoring saved with WMON Win Ver. 2.0 The following files saved with UMON (monitoring software for MS-DOS) and WMON Win Ver. 1.0 cannot be read, edited, or saved with WMON Win Ver. 2.0. Name Parameter file Waveform trace file Parameter file Extension .ysp ....

  • マニュアル

    ... 5 V @ 1 A (shared with USB port 2) RS232 1 & 2 Connector type DB9M Use Port 1 and 2, General Use Pin No. Designation Notes 1, 4, 6, 9 No Connection 14766-000 Rev E 2 RS232_USR#_RXD #=1 or 2 3 RS232_USR...

  • マニュアル

    ...注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18−11 18−3 BASICより機械語プログラムを実行する方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18−12 18−3−1 メモリへの書き込み、読み出し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18−12 18−3−2 ...

  • マニュアル

    ...定義関数の定義 3-29 =関数の定義式 DEF SEG DEF SEG=セグメントアドレス セグメントアドレスの指定 3-31 DEF USR DEF USR[番号]=開始アドレス 機械語プログラム関数のアドレス定義 3-32 DEFINT/ DEFINT{英字│英字−英字}[,{英字│英 変数の型宣言 DEFSNG/ 字−英字}]… DEFDBL/ DEFSNG 〃 DEFSTR DEFDBL 〃 3-33...

  • マニュアル

    ...イル名の構成」(P.4−3)を参照してください。 ファイルは、LUNA-FA ではディレクトリ$FAPATH/cpu/sys/var に、FX-9200 ではディレクトリ /usr/slk/var に作成されます。 4−11 4−3 FA コンピュータ本体サーバデーモン宛コマンド/レスポンス ●ポイント・このコマンドは、受...

  • マニュアル

    ...コードの内容説明で、UNIXのエラーシンボルを併記しています。 お手持ちのUNIXマシンのエラーシンボル定義ファイル/usr/include/sys/errno.hを参照してください。 参考 6-6 J 送受信するデータは、特に断りがない限り、すべて16進数です。 終了コード 0000...

  • マニュアル

    ...ードの内容説明で、UNIX のエラーシンボルを併記して い ま す 。 お 手 持 ち の UNIX マ シ ン の エ ラ ー シ ン ボ ル 定 義 フ ァ イ ル /usr/include/sys/errno.h を参照してください。 ・ 送受信するデータは、特に断りがない限り、すべて 16 進数です。 11-6 11-3 コマンド/レスポン...

  • マニュアル

    ...ードの内容説明で、UNIX のエラーシンボルを併記 し て い ま す 。 お 手 持 ち の UNIX マ シ ン の エ ラ ー シ ン ボ ル 定 義 フ ァ イ ル /usr/include/sys/errno.h を参照してください。 参 7-6 考 送受信するデータは、特に断りがない限り、すべて 16 進数です。 7−3 コマンド/レス...

  • マニュアル

    ...トローラのの仮想 SD メモリカード上に存在します。 以下にそのディレクトリ構造を示します。 : / ルート MEMCARD1:SD usr bin システムで使用します dev 接続時のディレクトリは「/」 (ルート)ディレクトリです。 参考 • ls、dir、mkdir コマンドをルートディレクトリで...

  • マニュアル

    ...場合は、その信号をユーザ用非常停止入力に直列配線します。 ゲートスイッチは、ミューティング用安全ゲート入力(USR ピン 5、18、6、19)には配線しないでください。 リモートマニュアルモード Front Panel はマニュアルモード回路を備えています。...

  • マニュアル

    ...ポート可能です。 ファイル種類 拡張子 テキストファイル .txt WMON ファイル CX-Drive オペレーションマニュアル .usr 内 容 保存方法 各ドライブのデータ [ファイル]|[インポート] 各ドライブのデータ [ファイル]|[インポート] 1-4 C X l D r i v e の概要...

  • マニュアル

    ...ポート可能です。 ファイル種類 拡張子 テキストファイル .txt WMON ファイル CX-Drive オペレーションマニュアル .usr 内 容 保存方法 各ドライブのデータ [ファイル]|[インポート] 各ドライブのデータ [ファイル]|[インポート] 1-4 C X l D r i v e の概要...

  • マニュアル

    ...下に示すファイルをインポートできます。 ファイル種類テキストファイル WMON ファイル 1-3-2 拡張子 .txt .usr 内容各ドライブのデータ各ドライブのデータ 保存方法 [ファイル]-[インポート] [ファイル]-[インポート] 適用ドライブ/通信種類 CX-Drive は、...