全 86 件が検索されました。(61 - 80件を表示)
- マニュアル
...マンドデータチャネル S+0 CH S+1 CH S+2 CH S+3 CH マスタとのデータ交換 S+4 CH S+5 CH S+6 CH S+7 CH S+8 CH S+9 CH 意味内容(Hex) レスポンス格納チャネル(DM2000) 82 07 82(Hex):DMエリア D0 00 07D0(Hex):2000チャネル (詳細はPC本体のマニュアルを参照し...
- マニュアル
...タの DeviceNet通信カードでは、0001∼002A,0064 Hex Instance IDコード (対象機能のDeviceNet Instanceコードを設定) S+2 S+3 S+4 S+5 S+6 S+7 Attribute IDコード (対象機能の DeviceNet Attributeコードを設定) 添付データ (書込みなどの場合) S+8 … 添付データ (書込みの場合) ・W:転送チャネル数/転送先ユ...
- マニュアル
...ズでは異なります。 通信ポート 1:ポートA 2:ポートB CH … S S+1 S+2 S+3 S+4 S+5 S+6 S+7 S+8 S+9 S+10 … D D+1 D+2 D+3 … コミュニケーションボード 0 シーケンスNo. 000∼999(BCD設定) データの内容 … PMCR命令で送信するデータ数(000B) スレーブ数(...
- マニュアル
....+10Hex 15 C2 0 C2 S シーケンスNo. 0000∼037E Hex(000∼999) D CH … S S+1 S+2 S+3 S+4 S+5 S+6 S+7 S+8 S+9 S+10 … D D+1 D+2 D+3 … データの内容 … PMCR命令で送信するデータ数(000B) スレーブ数(0003) 1番目のスレーブアドレス (0001) スレーブ1の運転指令スレーブ...
- マニュアル
...の DeviceNet通信ユニットでは、0001∼002A,0064 Hex Instance IDコード (対象機能のDeviceNet Instanceコードを設定) S+2 S+3 S+4 S+5 S+6 S+7 Attribute IDコード (対象機能の DeviceNet Attributeコードを設定) 添付データ (書込みなどの場合) S+8 … 添付データ (書込みの場合) ・W:転送チャネル数/転送先ユ...
- マニュアル
...付データ (書込みの場合) Attributeコードを設定) 添付データ (書込みなどの場合) S+2 S+3 S+4 S+5 S+6 S+7 S+8 … ・W:転送チャネル数/転送先ユニット番号 W+1 15 8 7 W 0 15 転送チャネル数:0001∼0080 Hex(1∼128) ※先頭 S CHを含んだ全転送チャネル数を設定...
- マニュアル
...を設定します。 ) S+6 入力_設定データ[0] (WORD) #4F4D(“OM”) ( 設 定デー タの パラメータ”OMRON”の 1-2 文字目を設定します。 ) S+7 入力_設定データ[1] (WORD) #524F(“RO”) ( 設 定 デ ー タ の パ ラ メ ータ”OMRON”の 3-4 文字目を設定します。 ) S+8 入力_設定データ[2] (WORD) #4E00(“N”) ( 設 定 デ ー タ の パ ...
- マニュアル
...トのティーチング位置データNo.に対応する位置データに書込みます。 ・ティーチングは、ステータスX軸:(s+0)CH/Y軸:(s+7)CHの06ビットの 原点なしフラグが“0”(原点あり)の時のみ有効です。 未使用 10 常に“0”を設定してください ●高速JOG ・マニ...
- マニュアル
...付けられているコマンドとステータスを表示します。 コマンド :X軸(n+1)∼ (n+4) (CH) ステータス :X軸(s+0)∼ (s+7) (CH) :Y軸(n+5)∼ (n+8) (CH) :Y軸(s+8)∼ (s+14) (CH) [オンライン(L)]メニューで[コマンド・ステータス情報]をクリックします。 6 コマンドとステータ...
- マニュアル
... zone x 1 and warning zone x 1) 14 OS3101 User’s Manual OS3101.book Page 15 Wednesday, April 25, 2007 2:12 PM Operating States & Output Modes Status/Diagnostic Display The following status codes will appear on the OS3101'...
- マニュアル
...できません。 このモデムは、購入時には、モード1で PLC 上位リンクシステム向けに初期化されています。 (通信条件:9600bit/s、7 ビット長、偶数パリティ、2 ストップビット) WM-TOOLS を使用すると、接続する機器に合わせて最適なパラメータを簡単に設...
- マニュアル
... OFF again. We recommend turning the bit OFF after verifying the results of the operation in the master status area. If the remote I/O allocation was registered properly and the Master is operating in scan list enabled mode, the dot display on the Master Unit’...
- マニュアル
... the settings file transfer and the change to the settings. A dialog box will be displayed to show the file transfer, and then the command will be executed to change the sampling settings. 253 Section 18-7 Executing Sampling The SYSMAC SPU Unit’...
- マニュアル
... an input in the I/O table. An input exists in a slot registered as an output in the I/O table. (These errors may be caused by Units outside of SYSMAC BUS/2.) Checks Check the I/O Table with CVSS. Check the Slave’...
- マニュアル
... the PC area with the command status function. 61 Section Command Trace (C500-NC113/NC211) Commands: Status data: 6-5 X axis (n+1) to (n+4) (words) Y axis (n+5) to (n+8) (words) X axis (s+0) to (s+7) (words) Y axis (s+8) to (s+14) (words) Click “Comm(L)” and then click “Command status.” The Command Status Screen will appear. Refer to the C500-NC113/NC211 Position Control Unit Operation Manual (W323) for the detailed areas to which commands and status data are allocated. 6-5 Command Trace (C500-NC113/NC211) Use the ...
- マニュアル
...code: 28 01 Hex S+5 02 1C Slave node address: 2 BYTE DATA READ response service code: 1C Hex S+6 00 2F Class ID: 002F Hex 253 Section 6-1 C200H I/O Link Units S+7 Word Contents (Hex) 00 01 Meaning Instance ID: For IR Area 1: 0001 Hex S+8 0A 00 S+9 28 00 Read start address: 10 = 000A Hex Address L: 0A Hex, Address H: 00 Hex No. of bytes of read data: 40 bytes = 28 Hex (The rightmost byte is not used.) D: Destination Information Results are stored as shown in ...
- マニュアル
...units of 0.1 second. If the PV reaches 999.9 s, it continues counting from 000.0, and all Completion Flags are reset to zero. Each time the instruction is executed, the PV (content of D2) is compared to the eight SVs in S through ...
- マニュアル
... or the Thermocouple Input Unit is restarted. m + 34 m + 49 m + 64 m + 79 0 to 8 0000 to 0008 hex 3 (0003 hex) Sensor type 0: B, 1: E, 2: J, 3: K, 4: N, 5: R, 6: S, 7: T, 8: mV m + 35 m + 50 m + 65 m + 80 –32000 to 32000 8300 to FFFF hex, 0000 to 7D00 hex 4000 (0FA0 hex) Maximum input signal value (set value x 0.1°C/°F or mV) m + 36 m + 51 m + 66 m + 81 –32000 to 32000 8300 to FFFF hex, 0000 to 7D00 hex...
- マニュアル
...3F FE Master’s node number = 3F (Hex) specifies 63 Master’s unit address = FE (Hex) specifies the local Unit • Command Words (Source information) Word S S+1 S+2 S+3 S+4 S+5 S+6 S+7 S+8 S+9 Contents Function (Hex) 82 07 Specifies starting response word = DM 2000 82 (Hex) specifies the DM area D0 00 07D0 (Hex) specifies address 2000 (Refer to the C200HX/HG/HE Operation Manual (W303) for details.) 00 64 Response monitoring time = 64 (Hex) specifies 10.0 seconds 00 0B Number of bytes of command data beginning with ...
- マニュアル
...) If the scan list is enabled at startup and will be registered again, proceed to step page 28 c) If the scan list is enabled at startup and will not be changed, proceed to step page 28 Note: The status of the dots in the Master Unit’...