全 86 件が検索されました。(21 - 40件を表示)
- マニュアル
...∼6135 *DM 0000∼6655 *EM 0000∼6143 8ワード分をプロコン、GPC MSG に表示します。 16文字 S CH A B S+1 CH C D S+7 CH ア イ MSG/@MSG 046 メッセージ 先頭CH番号 表示 S @MSG 2-296 ABCD ………………アイ S CHよりASCIIコード、 16ワード分をプログラミングコンソールに表示します。 LMSG 表示...
- マニュアル
...付けられているコマンドとステータスを表示します。 コマンド :X軸(n+1)∼ (n+4) (CH) ステータス :X軸(s+0)∼ (s+7) (CH) :Y軸(n+5)∼ (n+8) (CH) :Y軸(s+8)∼ (s+14) (CH) [オンライン(L)]メニューで[コマンド・ステータス情報]をクリックします。 6 コマンドとステータ...
- マニュアル
...番となり、ビットごとに以下のように割り付けられます。 ビットチャネル 15 s+2 s+3 s+4 s+5 s+6 s+7 s+8 s+9 4 ステータスエリア 14 13 12 11 10 局番:3 局番:7 局番:11 局番:15 局番:19 局番:23 局番:27 局番:31 9 8 7 6 局番:2 局番:6 局番:10 局...
- マニュアル
...S-3 DDUソフトウェアによるアップデート手順 S MicroHAWK V320-F/V330-F/V420-F/V430-Fシリーズ ユーザーズマニュアル(84-9000401-02) S-7 付録 10 ダイアログが閉じ、Device Discovery Utility画面に次のメッセージが表示されます。 そのまましばらくお待ちください。 11 アップデ...
- マニュアル
....hh :9999 ~ 99999 99999 比較値 6H s?6.h :9999 ~ 99999 99999 比較値 6L s?6.l :9999 ~ 99999 :9999 比較値 6LL s?6.ll :9999 ~ 99999 :9999 比較値 7HH s?7.hh :9999 ~ 99999 99999 比較値 7H s?7.h :9999 ~ 99999 99999 比較値 7L ...
- マニュアル
.... Ყセ୯.. ( Ყセ୯** Ყセ୯* Ყセ୯. % & ' s?4.hh * (((($'㨪* (㧔㨪㧕 s?4.h * (((($'㨪* (㧔㨪㧕 s?4.l * (((($'㨪* (㧔㨪㧕 Ყセ୯.. $ s?7.ll * (((($'㨪* (㧔㨪㧕 s?7.hh * (((($'㨪* (㧔㨪㧕 s?7.h * (((($'㨪* (㧔㨪㧕 ...
- マニュアル
... OFF again. We recommend turning the bit OFF after verifying the results of the operation in the master status area. If the remote I/O allocation was registered properly and the Master is operating in scan list enabled mode, the dot display on the Master Unit’...
- マニュアル
... the settings file transfer and the change to the settings. A dialog box will be displayed to show the file transfer, and then the command will be executed to change the sampling settings. 253 Section 18-7 Executing Sampling The SYSMAC SPU Unit’...
- マニュアル
... the PC area with the command status function. 61 Section Command Trace (C500-NC113/NC211) Commands: Status data: 6-5 X axis (n+1) to (n+4) (words) Y axis (n+5) to (n+8) (words) X axis (s+0) to (s+7) (words) Y axis (s+8) to (s+14) (words) Click “Comm(L)” and then click “Command status.” The Command Status Screen will appear. Refer to the C500-NC113/NC211 Position Control Unit Operation Manual (W323) for the detailed areas to which commands and status data are allocated. 6-5 Command Trace (C500-NC113/NC211) Use the ...
- マニュアル
...code: 28 01 Hex S+5 02 1C Slave node address: 2 BYTE DATA READ response service code: 1C Hex S+6 00 2F Class ID: 002F Hex 253 Section 6-1 C200H I/O Link Units S+7 Word Contents (Hex) 00 01 Meaning Instance ID: For IR Area 1: 0001 Hex S+8 0A 00 S+9 28 00 Read start address: 10 = 000A Hex Address L: 0A Hex, Address H: 00 Hex No. of bytes of read data: 40 bytes = 28 Hex (The rightmost byte is not used.) D: Destination Information Results are stored as shown in ...
- マニュアル
... or the Thermocouple Input Unit is restarted. m + 34 m + 49 m + 64 m + 79 0 to 8 0000 to 0008 hex 3 (0003 hex) Sensor type 0: B, 1: E, 2: J, 3: K, 4: N, 5: R, 6: S, 7: T, 8: mV m + 35 m + 50 m + 65 m + 80 –32000 to 32000 8300 to FFFF hex, 0000 to 7D00 hex 4000 (0FA0 hex) Maximum input signal value (set value x 0.1°C/°F or mV) m + 36 m + 51 m + 66 m + 81 –32000 to 32000 8300 to FFFF hex, 0000 to 7D00 hex...
- マニュアル
..., 1 0 Yes R/W(O) – – R/W S/R 1 036 S 6 X6 select switch --- Selected by "1" 0, 1 0 Yes R/W(O) – – R/W S/R 1 037 S 7 X7 select switch --- Selected by "1" 0, 1 0 Yes R/W(O) – – R/W S/R 1 038 S 8 X8 select switch --- Selected by "1" 0, 1 0 Yes R/W(O) – – R/W S/R 1 Note1: Connection of ITEM011 and ITEM012 are mandatory. ITEM013 to ITEM106 need not be connected. (In this case, the input value becomes -320.00%.) Note2: ...
- マニュアル
...3F FE Master’s node number = 3F (Hex) specifies 63 Master’s unit address = FE (Hex) specifies the local Unit • Command Words (Source information) Word S S+1 S+2 S+3 S+4 S+5 S+6 S+7 S+8 S+9 Contents Function (Hex) 82 07 Specifies starting response word = DM 2000 82 (Hex) specifies the DM area D0 00 07D0 (Hex) specifies address 2000 (Refer to the C200HX/HG/HE Operation Manual (W303) for details.) 00 64 Response monitoring time = 64 (Hex) specifies 10.0 seconds 00 0B Number of bytes of command data beginning with ...
- マニュアル
...) If the scan list is enabled at startup and will be registered again, proceed to step page 28 c) If the scan list is enabled at startup and will not be changed, proceed to step page 28 Note: The status of the dots in the Master Unit’...
- マニュアル
... of a CS1W-DRM21(-V1) or CJ1W-DRM21 Unit’s indicators will be OFF when a CPU Bus Unit error has occurred. Check for a CPU Bus Unit error. • Restart the Unit. Replace the Unit if it doesn’t restart. • If the DeviceNet Unit’...
- マニュアル
...Setting time (unit: 0.1 s) 0 to 999.9 s Binary mode TIMLX &0 to &4294967295 (decimal) or #0000 to #FFFFFFFF (hexadecimal) 0 to 6,553.5 s MULTI-OUTPUT TIMER (100 ms) Instruction name Mnemonic S to S-7 (each timer set value) BCD mode MTIM #0000 to #9999 (BCD) Setting time (unit: 0.1 s) 0 to 999.9 s Binary mode MTIMX &0 to &65535 or #0000 to #FFFF (hexadecimal) 0 to 6,553.5 s COUNTER Instruction name Mnemonic S (counter set value) BCD mode CNT #0000 to #9999 (BCD) Setting 0 to 9,999 ...
- マニュアル
...Clears all non-fatal errors N 1 to 511 (These FAL numbers are shared with FALS numbers.) 0 #FFFF: S Word address: Generates a non-fatal error with the corresponding FAL number. The 16-character ASCII message contained in S through ...
- マニュアル
....2% of full scale Current Input: ±0.4% of full scale 0°C to 55°C Voltage Input:±0.4% of full scale Current Input: ±0.6% of full scale 4,000/8,000 A/D conversion cycle *9 1 ms/250 µs *7 1 ms/250 µs *7 Mean value processing Stores the last "n" sampling data in the buffer, and stores the mean value of the conversion values. (Number of samplings: n = 2, 4, 8, 16, 32, 64) Peak value hold Stores the maximum conversion value while the specified Peak Value Hold Execution bit is ON. Input ...
- マニュアル
...+5 (Undefined) Device points (2 digits hex) Set the device points to write. +6 Number of send data bytes (4 digits hex) Specify the number of text data bytes for the communications line (i.e., twice the number of text bytes in ...
- マニュアル
... Unit is restarted, replace the Unit. The DeviceNet Unit's MS indicator is ON and green, but the NS indicator remains OFF. (The green NS indicator normally goes ON about 2 seconds after the green MS indicator goes ON.) • If the DeviceNet Unit'...