全 53645 件が検索されました。(7801 - 7820件を表示)

  • マニュアル

    ...Kanagawa, 212-0014, Japan TEL +81 44 589 5894 URL http://www.ntt-at.com/product/optical_cleaner/ • If the fiber cable is plugged in/out or extended, perform calibration of the Sensor Head. For details on Sensor Head calibration, refer to the User'...

  • マニュアル

    ...製品は、 イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。 :電磁妨害を受けている間、電圧・電流出力は±3%F.S.以内で変動する場合があります。 ・EMC指令 : No.2014/30/EU 使用上の注意安全上のご注意 ●警告表示の意味 警告 注意 正しい取扱い...

  • マニュアル

    ... Use the product with the specified voltage. Applying a voltage or AC voltage that exceed the rating may result in burning or explosion of circuit components. • The fiber joint of the sensor head cannot be removed. If it was removed by accident, please contact OMRON'...

  • マニュアル

    ...製品は、 イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。 :電磁妨害を受けている間、電圧・電流出力は±3%F.S.以内で変動する場合があります。 ・EMC指令 : No.2014/30/EU 使用上の注意製品が動作不能、誤動作、 または性能・機器への悪影響を防...

  • マニュアル

    ...製品は、 イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。 :電磁妨害を受けている間、電圧・電流出力は±3%F.S.以内で変動する場合があります。 ・EMC指令 : No.2014/30/EU 使用上の注意安全上のご注意 ●警告表示の意味 警告 注意 正しい取扱い...

  • マニュアル

    ... Use the product with the specified voltage. Applying a voltage or AC voltage that exceed the rating may result in burning or explosion of circuit components. • The fiber joint of the sensor head cannot be removed. If it was removed by accident, please contact OMRON'...

  • マニュアル

    ...製品は、 イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。 :電磁妨害を受けている間、電圧・電流出力は±3%F.S.以内で変動する場合があります。 ・EMC指令 : No.2014/30/EU 使用上の注意安全上のご注意 ●警告表示の意味 警告 注意 正しい取扱い...

  • マニュアル

    ....7 mm Static resolution *3 0.003 µm 0.005 µm Linearity *4 ±0.45 µm ±0.7 µm Spot diameter *5 8 µm dia. 11 µm dia. (all areas in the measurement range) Measurement cycle *6 60 µs to 7,500 µs Operating ambient illumination Object surface illumination: 30000 Lx max. (incandescent light) Ambient temperature range Operating: 0 to 50°C, Storage: -15 to +60°C Ambient humidity range Operating and storage: 35% to 85%RH Degree of protection IP40 (IEC60529) Vibration resistance 10 to 150 Hz, 0.35-mm half amplitude 80 min each (destructive) in X, ...

  • マニュアル

    ...に清掃してください。 (図2) ・連絡先 ■ファイバケーブルの取外し 日本国内 (お見積り) URL http://keytech.ntt-at.co.jp/optic1/index_s_contents_2.html (その他、技術的なお問合せ等) 会社名 NTTアドバンステクノロジ株式会社住所東京都三鷹市下連雀3-35-1 TEL 0422-47-7888 ファイバケ...

  • マニュアル

    ...-M ATC-NE-M1 エヌ・ティ・ティアドバンステクノロジ株式会社 ・連絡先日本国内 (お見積り) URL http://keytech.ntt-at.co.jp/optic1/index_s_contents_2.html (その他、技術的なお問合せ等) 会社名 NTTアドバンステクノロジ株式会社住所東京都三鷹市下連雀3-35-1 TEL 0422-47-7888 ファイ...

  • マニュアル

    ...ルの取り外し時は必ずファイバコネクタを持って外します。 ・連絡先日本国内 (お見積り) URL http://keytech.ntt-at.co.jp/optic1/index_s_contents_2.html (その他、技術的なお問合せ等) 会社名 NTTアドバンステクノロジ株式会社住所東京都三鷹市下連雀3-35-1 TEL 0422-47-7888 日本...

  • マニュアル

    ...15.1 12 8 57 54.9 NEVER USE THE PRODUCT FOR AN APPLICATION INVOLVING SERIOUS RISK TO LIFE OR PROPERTY WITHOUT ENSURING THAT THE SYSTEM AS A WHOLE HAS BEEN DESIGNED TO ADDRESS THE RISKS, AND THAT THE OMRON PRODUCT(...

  • マニュアル

    ... 判定出力表示 ◆ ECO モード DC12 ∼ 24V 白 HIGH判定出力 形 ZX-EDA41 150μS 1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096 回電流出力時:4 ∼ 20mA/F.S. 最大負荷抵抗 300Ω 電圧出力時:±4V、(±5V、1 ∼ 5V *3) 出力インピーダンス 100Ω NPN オープンコレクタ出力 DC30V 50mA max. PNP オープンコレクタ出力 DC30V 50mA ...

  • マニュアル

    ...使用時並列配置 B' 20 50 12 形 ZX-EM02HT 形 ZX-EDA11 / 41 Ver.1.300 以降磁性金属 0 ∼ 2mm □45mm T=3mm、材質 S50C 1μm ±1.0%F.S.(*3) 0.1%F.S./℃ 動作/保存時:-10 ∼ 200℃( センサヘッド部 ) -10 ∼ 60℃( プリアンプ部 ) ただし、氷結・結露しないこと動作時 / 保存時 35 ∼ 85%RH (ただし、結露しないこと)(*6) AC1000V ...

  • マニュアル

    ...-ROMの形態で同梱しています。 ※ソフトウェア使用許諾について セットアップディスク内にあるLi c e n s et .x tの内容に同意していただける場合のみご使 用いただけます。 ■接続 * 9 4 6 0 6 1 3 - 0 E * © OMRON Corporation 2007 表示灯名称電源表示灯 注)...

  • マニュアル

    ...ZX-GTC41 表示部 ZX-GT28E41 標準モード時 1.5ms 高速モード時 0.5ms 注1 1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096 電流出力:4∼20mA/F.S. 最大負荷抵抗300Ω 電圧出力:±4V(±5V、1−5V 注4) 出力インピーダンス100Ω ON時:0V短絡または、1.5V以下 ON時:電源電圧短絡または、電源電圧−...

  • マニュアル

    ...-8530 JAPAN Ayabe Factory 3-2 Narutani, Nakayama-cho, Ayabe-shi, Kyoto 623-0105 JAPAN Suitability for Use Omron Companies shall not be responsible for conformity with any standards, codes or regulations which apply to the combination of the Product in the Buyer’...

  • マニュアル

    ...ーでは絶対再生しないでください。 大音量によって、耳に障害を被ったり、スピーカーを破損する恐れがあります。 (s) ■電源および配線について (1)必ず専用のアンプユニット(形ZXシリーズ)に接続してください。 (2)定格電圧を越える電源や...

  • マニュアル

    ... (See note 3) Orange 9. Bank input 1 (See note 3) Purple 10. Bank input 2 (See note 3) Red 11. Bank input 3 (See note 3) Sky Blue 12. Zero reset input P r eca ut ion s F or Sa f e U se Pr eca ut ion s F or C orr ect U se (2) 12 to 24V DC ■ External Inputs and Outputs 1636470-8C Observe the following precautions to ensure safety. (1) Environment ・Do not use the Bank Unit in locations subject to explosive or flammable gases. ・To ensure safety in operation and maintenance, ...

  • マニュアル

    ....rra.go.kr/selform/OMR-ZX-SF11 © OMRON Corporation 2002 All Rights Reserved. INTERFACE UNIT PRECAUTIONS FOR CORRECT USE Omron Companies shall not be responsible for conformity with any standards, codes or regulations which apply to the combination of the Product in the Buyer’...