全 53645 件が検索されました。(7781 - 7800件を表示)
- マニュアル
...源電圧 AC電源のみ:AC100-240V±10% 50/60Hz(ACアダプタ付属) 1.4A(53W) max. 消費電流 2 振動(耐久) 衝撃(耐久) 10∼150Hz 加速度 50m/s 片振幅 0.35mm X/Y/Z方向 各8分 10回 150m/s2 6方向(上下、左右、前後)各3回 周囲温度範囲周囲湿度範囲 動作時:+5∼+35℃、保存時:−10∼+60℃(結露、氷結し...
- マニュアル
... other than Japan, please connect DC power supply to terminal on backside. Approx. 2600g (main unit:Approx. 1800g) Instruction Sheet, key, AC adapter ■RS-232C pin assignments ■Parts Names and Functions Regarding the detailed functions and operations, refer to the User'...
- マニュアル
...Misuse of the mounting bracket may raise the head temperature, causing burns. ■Dimensions 12 PRECAUTIONS FOR SAFE USE Class 3B (JIS C 6082: 2005), Class 3B (EN 60825-1: 1994 +A1: 2002 +A2: 2001) 2 10 to 150 Hz, Acceleration: 50 m/...
- マニュアル
.../ZUV-H25MC ZUV-H10MC (0.3m, 2m) 120.7 40 43 Suitability for Use 6 Omron Companies shall not be responsible for conformity with any standards, codes or regulations which apply to the combination of the Product in the Buyer’ ...
- マニュアル
...M11 Mounting bracket 2-M4 x effective depth 6 NEVER USE THE PRODUCT FOR AN APPLICATION INVOLVING SERIOUS RISK TO LIFE OR PROPERTY WITHOUT ENSURING THAT THE SYSTEM AS A WHOLE HAS BEEN DESIGNED TO ADDRESS THE RISKS, AND THAT THE OMRON PRODUCT(...
- マニュアル
...M11 Mounting bracket 2-M4 x effective depth 6 NEVER USE THE PRODUCT FOR AN APPLICATION INVOLVING SERIOUS RISK TO LIFE OR PROPERTY WITHOUT ENSURING THAT THE SYSTEM AS A WHOLE HAS BEEN DESIGNED TO ADDRESS THE RISKS, AND THAT THE OMRON PRODUCT(...
- マニュアル
...製品は、 イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。 : 電磁妨害を受けている間、電圧・電流出力は±3%F.S.以内で変動する場合があります。 ・EMC指令 No.2014/30/EU 使用上の注意製品が動作不能、誤動作、 または性能・機器への悪影響を防...
- マニュアル
... is 0.25 μm regardless of the connected Sensor Head and setting conditions. *1 If an extension fiber cable 5 m long or more is connected, the setup range of measurement cycle (exposure time) must be changed. For details, refer to "Setting Measurement Cycle" in the user'...
- マニュアル
...製品は、 イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。 : 電磁妨害を受けている間、電圧・電流出力は±3%F.S.以内で変動する場合があります。 ・EMC指令 No.2014/30/EU 使用上の注意製品が動作不能、誤動作、 または性能・機器への悪影響を防...
- マニュアル
... resolution is 0.25 μm regardless of the connected Sensor Head and setting conditions. *1 If an extension fiber cable 10m long or more is connected, the setup range of measurement cycle (exposure time) must be changed. For details, refer to "Setting Measurement Cycle" in the user'...
- マニュアル
...製品は、 イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。 :電磁妨害を受けている間、電圧・電流出力は±3%F.S.以内で変動する場合があります。 ・EMC指令 : No.2014/30/EU 型番 メーカ OPTIPOP R1 ATC-RE-01 エヌ・ティ・ティアドバンステクノロジ株式会社...
- マニュアル
...Kanagawa, 212-0014, Japan TEL +81 44 589 5894 URL http://www.ntt-at.com/product/optical_cleaner/ • If the fiber cable is plugged in/out or extended, perform calibration of the Sensor Head. For details on Sensor Head calibration, refer to the User'...
- マニュアル
...製品は、 イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。 :電磁妨害を受けている間、電圧・電流出力は±3%F.S.以内で変動する場合があります。 ・EMC指令 : No.2014/30/EU 使用上の注意製品が動作不能、誤動作、 または性能・機器への悪影響を防...
- マニュアル
... Use the product with the specified voltage. Applying a voltage or AC voltage that exceed the rating may result in burning or explosion of circuit components. • The fiber joint of the sensor head cannot be removed. If it was removed by accident, please contact OMRON'...
- マニュアル
...Kanagawa, 212-0014, Japan TEL +81 44 589 5894 URL http://www.ntt-at.com/product/optical_cleaner/ • If the fiber cable is plugged in/out or extended, perform calibration of the Sensor Head. For details on Sensor Head calibration, refer to the User'...
- マニュアル
...製品は、 イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。 :電磁妨害を受けている間、電圧・電流出力は±3%F.S.以内で変動する場合があります。 ・EMC指令 : No.2014/30/EU 型番 メーカ OPTIPOP R1 ATC-RE-01 エヌ・ティ・ティアドバンステクノロジ株式会社 ●...
- マニュアル
...Kanagawa, 212-0014, Japan TEL +81 44 589 5894 URL http://www.ntt-at.com/product/optical_cleaner/ • If the fiber cable is plugged in/out or extended, perform calibration of the Sensor Head. For details on Sensor Head calibration, refer to the User'...
- マニュアル
...製品は、 イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。 :電磁妨害を受けている間、電圧・電流出力は±3%F.S.以内で変動する場合があります。 ・EMC指令 : No.2014/30/EU 使用上の注意製品が動作不能、誤動作、 または性能・機器への悪影響を防...
- マニュアル
...製品は、 イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。 :電磁妨害を受けている間、電圧・電流出力は±3%F.S.以内で変動する場合があります。 ・EMC指令 : No.2014/30/EU 使用上の注意製品が動作不能、誤動作、 または性能・機器への悪影響を防...
- マニュアル
...Kanagawa, 212-0014, Japan TEL +81 44 589 5894 URL http://www.ntt-at.com/product/optical_cleaner/ • If the fiber cable is plugged in/out or extended, perform calibration of the Sensor Head. For details on Sensor Head calibration, refer to the User'...