全 53645 件が検索されました。(7741 - 7760件を表示)
- マニュアル
...For further information, refer to the Instruction Sheet in the package For further information, refer to the Instruction Sheet in the package and a user's manual. F Power Monitor KM-N1-FLK,KM-N2-FLK, KM-N3-FLK Recommended SD card: HMC-SD292(2GB)/HMC-SD492(4GB) Recommended SD card: HMC-SD292(2GB)/HMC-SD492(4GB) Terminal names may differ depending on the model type. See below to make communication setting of the KM series. Unit No.: A consecutive number starting from 1. To change the starting number (other than 1), other setting is required. Baud rate: 38400 bps...
- マニュアル
...ラッシュメモリがSLCまたはMLCのタイプ)を推奨します。 動作確認は、お客様自身でお願いします。 *7 取付磁石 形ZN9-EM01-S (別売)ご使用の際は振動(耐久)は10∼55Hz 複振幅0.3mm 加速度20m/s2 X、Y、Z各方向 50minになります。 また、衝撃が加わらない箇所に設...
- マニュアル
... magnets when they are attracted to the surface. Make sure the pieces do not enter the eyes. Consult a medical doctor if this happens. • When using the mounting magnets to install the product, take caution not to allow a finger to be caught between the product(...
- マニュアル
...設計紛失データの復元データ紛失対策として、定期的な設定データのバックアップと保守を行ってください。 ZN-TH11-S接続ポートにZN-TH11-S以外の機器(パソコンや無線ユニットなど) を接続すると、接続した機器を破壊する恐れがありま...
- マニュアル
...こと) 耐電圧 AC1, 000V 50/60Hz 1mi n 振動 (耐久) 10∼55Hz 複振幅0.7mm X、 Y、 Z各方向 80mi n 衝撃 (耐久) 2 150m/s 6方向 各3回 (上下、左右、前後) 接続方式材質質量 *梱包状態付属品 コネクタ中継タイプ (標準長さ0.5m) ABS 約400g 取扱説明書、吸引チューブ 2. 内部清掃 (1) 別...
- マニュアル
.../ 絶縁体径:φ0.7mm) 標準長さ 0.1m A b c d E F G h I J K L m n o P q r S t U v w X Y Z 注意判定出力 φ15.5 13.2 133 44 表示灯 コネクタ OUT2 表示灯 OUT1 表示灯 3 64.3 2.2 4.3 36.8 29 13 4.2 11.7 電源 表示灯レンジ 表示灯単位 表示灯メイン...
- マニュアル
...will be changed and the ZN-SF11 will not function properly. NEVER USE THE PRODUCT FOR AN APPLICATION INVOLVING SERIOUS RISK TO LIFE OR PROPERTY WITHOUT ENSURING THAT THE SYSTEM AS A WHOLE HAS BEEN DESIGNED TO ADDRESS THE RISKS, AND THAT THE OMRON PRODUCT(...
- マニュアル
...情報をご覧いただけます。 www.fa.omron.co.jp 緊急時のご購入にもご利用ください。 For further information, refer to the Instruction Sheet in the package and a user's manual. 2156116-3G Recommended SD card:HMC-SD292(2GB)/HMC-SD492(4GB) Installing the software Multi Data Viewer Light First, you need to install the software Multi Data Viewer Light to your computer. Multi Data Viewer Light comprises the following: summary/display tool, setting/logging tool and instant value display tool. ■System Requirements...
- マニュアル
...情報をご覧いただけます。 www.fa.omron.co.jp 緊急時のご購入にもご利用ください。 For further information, refer to the Instruction Sheet in the package and a user's manual. 2154421-8F Recommended SD card: HMC-SD292(2GB)/HMC-SD492(4GB) Installing the software Multi Data Viewer Light First, you need to install the software Multi Data Viewer Light to your computer. Multi Data Viewer Light comprises the following: summary/display tool, setting/logging tool and instant value display tool. ■System Requirements...
- マニュアル
... following batteries: CR2032 T6, Lithium Battery Comply with (EU) 2023/1542 Batteries and waste batteries regulation Suitability for Use Omron Companies shall not be responsible for conformity with any standards, codes or regulations which apply to the combination of the Product in the Buyer’...
- マニュアル
...ことが想定される場合には、保護機器などを使用し、電源電圧が定格電圧を超えないようにしてください。 45 ZN9-ACP01-S 8 形 ZN-□□X 用 AC アダプタ 30.5 ZN9-ACP01-□□ 1.電源について・濡れた手で電源プラグに触らないでください。 感電のおそれがありま...
- マニュアル
...±100 ZN9-ACP02-UL AC cable 2000±50 ZN9-ACP02-PSE 1830±50 Suitability for Use Omron Companies shall not be responsible for conformity with any standards, codes or regulations which apply to the combination of the Product in the Buyer’...
- マニュアル
...±15 2000±50 59 148 AC cable ZN9-ACP03-PSE 1830±50 Suitability for Use Omron Companies shall not be responsible for conformity with any standards, codes or regulations which apply to the combination of the Product in the Buyer’...
- マニュアル
...、以下のEN規格に従っています。 ・EN61326-1 ・Electromagnetic environment : Industrial electromagnetic environment (EN/IEC 61326-1 Table 2) ・電磁妨害を受けている間、電圧・電流出力は±3%F.S.以内で変動する場合があります。 備考 100BASE-TX (Category 5 以上) シングルシールド品 Category 5e 以上のシールド品 1000pF EtherNet I/P対応通信ユニッ...
- マニュアル
... where there is splashing or spraying of water, oil, or chemicals. Locations where there is a strong electrical or magnetic field. Relevant Manual Man.No. Z495 Model ZP-LS@@/ ZP-L3@@@ Manual name ZP Series Laser Displacement Sensor User'...
- マニュアル
...、以下のEN規格に従っています。 ・EN61326-1 ・Electromagnetic environment : Industrial electromagnetic environment (EN/IEC 61326-1 Table 2) ・電磁妨害を受けている間、電圧・電流出力は±3%F.S.以内で変動する場合があります。 茶 DC10 ∼ 30V アンプユニット、取扱説明書 (本書) 、 コンプライアンスシート *1 親機を含むアンプユ...
- マニュアル
...、以下のEN規格に従っています。 ・EN61326-1 ・Electromagnetic environment : Industrial electromagnetic environment (EN/IEC 61326-1 Table 2) ・電磁妨害を受けている間、電圧・電流出力は±3%F.S.以内で変動する場合があります。 設置環境・カナダで使用する場合本製品はIEC60825-1:2014に定めるClass1に分類されます。 安全上のご...
- マニュアル
...シンナー、 アルコールなど) の使用は保護構造を劣化させますので使用しないでください。 ・アンプユニットとR S - 2 3 2 C 接 続の外 部 機 器との接 地 間に電 位 差がある状 態で使 用されますと、動作不良の原因になります。 アンプユニット...
- マニュアル
... M5 SUS 1 Contents ZP-XL5 (this product) ZP-XL6 (this product) Suitability for Use Omron Companies shall not be responsible for conformity with any standards, codes or regulations which apply to the combination of the Product in the Buyer’...
- マニュアル
...) in multiple CompoNet systems, be sure to keep the dedicated flat cables of each CompoNet system 5 mm or more away from each other without bundling them to avoid operational unstability due to interference. ・When performing operations described below, turn OFF the power supplies to the PLC’...