全 1430 件が検索されました。(701 - 720件を表示)
- マニュアル
...テム・機械・装置 d)ガス、 水道、 電気の供給システムや24時間連続運転システムなどの高い信頼性が必要な設備 e)その他、 上記 a) ∼ d) に準ずる、 高度な安全性が必要とされる用途 *上記は適合用途の条件の一部です。 当社のベスト、総合カタログ・...
- マニュアル
...テム・機械・装置 d)ガス、 水道、 電気の供給システムや24時間連続運転システムなどの高い信頼性が必要な設備 e)その他、 上記 a) ∼ d) に準ずる、 高度な安全性が必要とされる用途 *上記は適合用途の条件の一部です。 当社のベスト、総合カタログ・...
- マニュアル
...Item Power supply voltage (power consumption, current consumption) Ambient operating temperature Ambient operating humidity Ambient storage temperature Ambient storage humidity (80) 65 18 17.5 ●NPN Transistor Open-collector Output (...
- マニュアル
... is exceeded ・Locations subject to contact with water, oil, or chemicals 2.Installation ・The product uses the 13.56 MHz frequency band to communicate with Tags. Some devices, such as some tranceivers, motors, inverters, and switch mode power supplies, generate electromagnetic waves (i....
- マニュアル
... is exceeded ・Locations subject to contact with water, oil, or chemicals 2.Installation ・The product uses the 13.56 MHz frequency band to communicate with Tags. Some devices, such as some tranceivers, motors, inverters, and switch mode power supplies, generate electromagnetic waves (i....
- マニュアル
...[9975520-7E] V680-HS63-□ IDシステム アンテナ 取扱説明書 (日/英語) * 9 9 7 5 5 2 0 - 7 E * © OMRON Corporation 2006 All Rights Reserved. 安全上の要点製品を安全に使用するため、 以下のことを守ってください。 1.引火性、 爆発性、 腐食性ガスの環境では使用しないでください。 2.分解、 修理、...
- マニュアル
...の動作不良、 誤動作、 または性能・機器への悪影響を防ぐため、 以下のことを守ってください。 * 2 2 0 1 1 8 6 - 8 E * © OMRON Corporation 2007 All Rights Reserved. 安全上の要点製品を安全に使用するため、 以下のことを守ってください。 1.引火性、 爆発性、 腐食性ガスの環境で...
- マニュアル
...[9900630-1E] V680-HS65-□ IDシステム アンテナ 取扱説明書 (日/英語) * 9 9 0 0 6 3 0 - 1 E * © OMRON Corporation 2007 All Rights Reserved. 安全上の要点製品を安全に使用するため、 以下のことを守ってください。 1.引火性、 爆発性、 腐食性ガスの環境では使用しないでください。 2.分解、 修理、...
- マニュアル
... at your disposal. TRACEABILITY INFORMATION: Importer in EU Omron Europe B.V. Wegalaan 67-69 2132 JD Hoofddorp The Netherlands Manufacturer Omron Corporation, Shiokoji Horikawa, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8530 JAPAN * 9 5 2 4 3 8 6 - 4 ...
- マニュアル
... computer. 5-2-1 Set the IP address on the computer, but do not use the default IP address of the Reader/Writer given in the following table. This example changes the last part of the IP address to a value other than 200 (i....
- マニュアル
... may be damaged. Wire it correctly. • The cables may break. Confirm cable specifications and do not bend cables past their normal bending radius. • The Reader/Writer may be damaged. Never use an AC power supply. • Connect the Ethernet cable to a host device (...
- マニュアル
...[3128439-7E] V780-HMD68-ETN-[][] UHF RFID System Reader/Writer Instruction Sheet (Startup Guide) UHF RFID System STEP * 3 1 2 8 4 3 9 - 7 E * Reader/Writer V780-HMD68-ETN-@@ Thank you for selecting an OMRON product. This Guide describes the steps that are required from installation of the Reader/Writer through operation. Use it for confirmation when you want to start to use the Reader/Writer. If anything related to the Reader/Writer is not clear, refer to the Instruction Sheet or User’s Manual. Startup tartup Guide STEP Confirm that you received all of the ...
- マニュアル
... 3 7 5 1 - 2 B * Indicates references to more detailed information in this document. 8-1 Slave Reader/Writer*2 V780-HMD68-ETN-@@-S Introduction Confirm that you received all of the accessories. 1 1 Host device (...
- マニュアル
.../ Seven operation indicators 15 15 47.5 4-φ6.6取付穴/ Four, 6.6-dia. mounting holes 4-M6深さ8取付穴/ Four, M6 mounting holes, depth: 8 最大放射電力 4W e.i.r.p Maximum Radiated power 出力電力 Output power 15∼27dBm(1dBステップで切替可) 15 to 27 dBm (Switchable in 1-dB increments.) 40kbps(固定) 伝送速度 (リーダライタ⇒RFタグ) 40 kbps (fixed) Transmission speed from Reader/Writer to RF ...
- マニュアル
.../ Seven operation indicators 15 15 47.5 4-φ6.6取付穴/ Four, 6.6-dia. mounting holes 4-M6深さ8取付穴/ Four, M6 mounting holes, depth: 8 最大放射電力 4W e.i.r.p Maximum Radiated power 出力電力 Output power 15∼27dBm(1dBステップで切替可) 15 to 27 dBm (Switchable in 1-dB increments.) 伝送速度 40kbps(固定) (リーダライタ⇒RFタグ) 40 kbps (fixed) Transmission speed from Reader/Writer to RF ...
- マニュアル
...27 D Table of TemperatureSensing Elements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 E Using the C200H Temperature Sensor Unit with CS1-series PCs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Glossary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 vii About this Manual: This manual describes the installation and operation of the C200H Temperature Sensor Unit and includes the sections described below. Please read this manual carefully and be sure you understand the information provided before attempting to install and operate the C200H Temperature Sensor Unit. Section 1 provides an introduction to the C200H Temperature Sensor Unit and includes details on nomenclature and functions as well as the system configuration. Section 2 explains ...
- マニュアル
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii About this Manual: This manual describes the functions, characteristics, and operating procedures of the Host Link Units for the C-series building block PCs (Programmable Controllers), i....
- マニュアル
...7 9 10 11 15 16 17 18 18 19 20 25 67 68 69 69 79 80 94 102 Appendices A B C D E F G H I Standard Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PC Statements and Refresh Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formatting and Data Conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASCII Unit Memory Map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reference Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programming with Windows 95 HyperTerminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assembly Language Programming with a Terminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 109 117 125 135 141 145 151 155 vii TABLE OF CONTENTS Glossary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii 159 163 165 About this Manual: It has been assumed in the writing of this manual that the reader is already familiar ...
- マニュアル
...these precautions. • Fail-safe measures must be taken by the customer to ensure safety in the event of incorrect, missing, or abnormal signals caused by broken signal lines, momentary power interruptions, or other causes. • Interlock circuits, limit circuits, and similar safety measures in external circuits (i....
- マニュアル
... the power is being supplied. Doing so may result in electric shock. !WARNING Do not attempt to disassemble, repair, or modify any Units. Any attempt to do so may result in malfunction, fire, or electric shock. !WARNING Provide safety measures in external circuits (i....