全 44873 件が検索されました。(6901 - 6920件を表示)
- マニュアル
...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途(例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...
- マニュアル
...ット Japanese 外部入力端子 PWR K1 K2 14 24 T21 T22 A2 外部入力端子 13 23 33 41 K1 K2 14 24 34 42 Control Circuit a E1 M 14 24 (34) (42) T22 T21 T22 T32 A2 24VDC K1 K2 13 23 34 42 11 21 K1 12 22 A1 A2 T11 + 電源入力端子 K2 KM2 ...
- マニュアル
...約150g 約180g 約180g ご使用に際してのご承諾事項 14 24 38 48 111.6 109 11.4 6.6 4 2-Φ4.2 または M4 *(a)から(d)に記載されている他、本カタログ等記載の商品は自動車(二輪車含む。 以下同じ)向けではありません。 自動車に搭載する用途には利用しな...
- マニュアル
.../EN 62061 SIL3, - EN81-1 - EN81-2 - EN81-20 - EN81-50 - UL508 - CAN/CSA C22.2 No.14 - GB/T 14048.5 Precaution for Safe Use Meanings of Signal Words The following signal words are used in this manual. Indicates ...
- マニュアル
...生する場所・強い電界や磁界が生じる場所・放射能を被曝する恐れのある場所・電源線が近くを通る場所この商品は「class A」(工業環境商品)です。 住宅環境でご利用されると、電波妨害の原因となる可能性があります。 その場合には電波妨害に...
- マニュアル
...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...
- マニュアル
... you have any questions or comments. Make sure that information written in this document are delivered to the final user of the product. EU Declaration of Conformity Meanings of Signal Words The following signal words are used in this manual. WARNING Indicates ...
- マニュアル
...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...
- マニュアル
...OMRON declares that G9SX is in conformity with the requirements of the following EU Directives: EMC Directive 2014/30/EU Machinery Directive 2006/42/EC Safety Precautions Meanings of Signal Words The following signal words are used in this manual. WARNING Indicates ...
- マニュアル
...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...
- マニュアル
...イッチング機能 G9SX-GS226-T□-□ 機械 セーフティガード・スイッチングユニット T31 T11 Japanese セーフティセンサ領域A 機械 セーフティセンサ1 P1 領域A ●図記号の意味 S1 セーフティセンサ2 ●禁止図記号の一般特定しない一般的な禁止の通告。 人体 ・S1:...
- マニュアル
...[1278662-4G] G9SX-GS226-T[]-[] Safety Guard Switching Unit Instruction Sheet Safety Guard Switching Unit Safety sensor Area A USER'S MANUAL (1) Choose a safety sensor satisfying the following. Precautions for safe use 1) Detection capability < Detection object (2) Install ...
- マニュアル
...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...
- マニュアル
...[0631752-3J] G9SX-NSA222-T03-[]/NS202-[] Non-Contact Door Switch Controller Instruction Sheet 0631752-3 J a) At least 25 mm beside side faces of G9SX-NS□. EU Declaration of Conformity OMRON declares that G9SX-NS□ is in conformity with the requirements of the following EU Directives: - Machinery Directive 2006/42/EC - EMC Directive 2014/30/EU Standards G9SX-NS□ is designed and manufactured in accordance with the following standards: - EN ISO13849-1:2015 Cat. 3 PL d (with D40A) / Cat. 4 PL e (with D40Z) - IEC/EN61508 SIL3, - IEC/EN61000-6-2, - IEC/EN61000-6-4, - UL508, - UL1998, - ...
- マニュアル
...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途(例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...
- マニュアル
...No. OFF-DELAY A2 D4 T21 S14 25mm以上 T22 S24 T31 T32 T33 D1 D2 X1 S44 T41 S54 T42 L1 A2 D4 WARNING 25mm以上 Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, will result in minor or moderate injury, or may result in serious injury or death. Additionally there may be significant property damage. Meaning of Alert Symbols The following alert symbols are used in this manual. ●図記号の意味 ●禁止図記号の一般特定しない一般的な禁止の通...
- マニュアル
... the Product in the Buyer’s application or use of the Product. At Buyer’s request, Omron will provide applicable third party certification documents identifying ratings and limitations of use which apply to the Product. This information by itself is not sufficient for ...
- マニュアル
...ネクタの仕様に合わせてください。 ケーブル長:最大20m (IO-LinkマスタユニットとIO-Linkデバイス間) (b) (c) 番号 (a) (b) (c) 名称形式規格シリアルナンバー 説明形式を示します。 認証取得・適合宣言済みの規格のマークを示します。 シリアルナンバー...
- マニュアル
...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...
- マニュアル
...亡が万一の場合起こる恐れがあります。 次のような場所で使用する際は、 遮へい対策を十分に行ってください。 a) 強い高周波ノイズを発生する機器の近く b) 静電気などによるノイズが発生する場所 c) 強い電界や磁界が生じる場所 d) ...