全 44873 件が検索されました。(6881 - 6900件を表示)
- マニュアル
...対し余裕を持った使い方や、 万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。 a)屋外の用途、 潜在的な化学的汚染あるいは電気的妨害を被る用途またはカタログ、 取扱説明書等に記載のない条件や環...
- マニュアル
...定できる最大値が変化します。 倍率が不足する場合には、 設置距離を調整してください。 93 * 1 6 4 1 7 4 9 - 6 A * 使用上の注意 50 30 このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、 まことにありがとうございます。 ご使用に際しては、次の...
- マニュアル
...定できる最大値が変化します。 倍率が不足する場合には、 設置距離を調整してください。 93 * 0 9 9 4 9 8 5 - 7 A * 使用上の注意 50 30 このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、 まことにありがとうございます。 ご使用に際しては、次の...
- マニュアル
...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...
- マニュアル
... nearly 40 years ago. In order to do everything possible to meet the needs of our customers, we have been committed to various types of connector development and quality improvement. We are pleased to inform you that our connectors are used in device and equipment applications in ...
- マニュアル
...、 Dビスをはずしてからサイリスタモ ジュールを取りはずしてください。 ①電源は必ずOFFにしてください。 ②まずAのビス4本をゆるめ、 透明カバー・配線をはずします。 A A A A D D PWB固定溝 ③つぎにBのビス4本をはずし、 銘板をはずしま...
- マニュアル
...ご使用ください。 ファンを使用すれば、 より効果的です。 ダクト又は空気の流れを妨げるもの SSRの定格電流 (A) SSR1台当りのファンの数 60mm以上離してください 10mm以上 SSR 75A 90A 1.20台 1.44台 例:40AのSSR10台だと、 0.62 10=6.2→ファンが7台必要です。 ※...
- マニュアル
...により出力素子が故障しています。 このような場合は、放熱環境の改善を行い、パワーデバイスカートリッジ (形G32A-A) を交換してください。 通常、温度アラームは赤みがかった白です。 出力素子の温度が、許容量を越えますと赤に変色します...
- マニュアル
...着しないようにご注意ください。 カバーの白濁あるいはクラック(ひび割れ)の原因となります。 形G3PFの定格電流 (A) 形G3PF 1台当りのファンの数 0.4台 0.54台 推奨ヒューズ G3PF 定格電流 ヒューズ (IEC60269-4) 適用SSR 25A G3PF-□25B-□TB 32A 35A G3PF-□35B-□TB 63A 金属部は...
- マニュアル
...着しないようにご注意ください。 カバーの白濁あるいはクラック(ひび割れ)の原因となります。 形G3PFの定格電流 (A) 形G3PF 1台当りのファンの数 0.4台 0.54台 推奨ヒューズ G3PF 定格電流 ヒューズ (IEC60269-4) 適用SSR 25A G3PF-□25B-□TB 32A 35A G3PF-□35B-□TB 63A 金属部は...
- マニュアル
...化、誤動作や故障の原因となります。 (4) 製品の取り付け間隔 (盤内取り付け条件) について 形G3PFの定格電流 (A) 形G3PF 1台当りのファンの数 ダクト-形G3PF間ダクト又は空気の流れを妨げるもの 25A 35A 0.4台 0.54台 (8) ヒューズについて 短絡保護...
- マニュアル
...化、誤動作や故障の原因となります。 (4) 製品の取り付け間隔 (盤内取り付け条件) について 形G3PFの定格電流 (A) 形G3PF 1台当りのファンの数 ダクト-形G3PF間ダクト又は空気の流れを妨げるもの 25A 35A 0.4台 0.54台 (8) ヒューズについて 短絡保護...
- マニュアル
...全性と設置環境・出力項目適合規格条件付き短絡電流短絡保護ヒューズ短絡時の条件 絶縁分類 SSRの定格電流 (A) <SSRの取り付け間隔 (盤内取り付け条件) > 10mm以上 SSR 鉛直方向 使用上の注意 ●輸送について・製品を輸送・設置する場合は、 製品を落...
- マニュアル
...[9604740-6A] G3PJ ソリッドステート・リレー 取扱説明書 (日/英語) 9604740-6_A_F_J_CONFIDE#107.pdf 16.3.12 10:02:38 AM C M Y CM MY CY CMY K 9604740-6_A_B_E_CONFIDEN#4B.pdf 16.3.12 10:08:07 AM C M Y CM MY CY CMY K...
- マニュアル
...には必ず以下の圧着端子を使用してください。 ・圧着端子は 2 枚までの接続としてください。 2-M5 0.2 90 min. A 形式形 G3PW-A220 形 G3PW-A245/A260 ・ 警報出力の電源には、必ず強化絶縁または二重絶縁されたEN/IEC規格認定電源をご使用ください。 L1 配線を...
- マニュアル
...[1624643-8A] G3PW Power Controller Instruction Sheet © OMRON Corporation 2008 All Rights Reserved. 1624643-8A Definition of Precautionary Information Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury. ! WARNING Additionally, there may be severe property damage. ! CAUTION Indicates ...
- マニュアル
... the most recent version of the User’s Manual. Please retain this Instruction Sheet and the User’s Manual for future reference, and be sure they are delivered to the final user of the Servomotor and Servo Drive. Operation can restart unexpectedly immediately after resetting ...
- マニュアル
... voltage with the relay terminal voltage. Use the power supply having least noise. ●Do not submit the product to abnormal shock. Doing so might result in faulty operation. ●Use the Unit with the correct power supply voltage. An incorrect power supply may result in ...
- マニュアル
...動作表示 © OMRON Corporation 2004-2021 All Rights Reserved. 0622124-0 K 13 23 33 43 53 61 T11 T12 T31 T32 T23 A1 T11 T12 T31 T32 T23 A1 アース端子出力端子 T21 T22 A B PE A2 T21 T22 A B PE A2 14 24 34 14 24 34 44 54 62 42 G9SA-TH301 2 内部接続図 13 23 33 製品本体のマーキングを参照ください。 ●警告表示 警 告 出力が...
- マニュアル
... Corporation 2004-2021 All Rights Reserved. 0622108-9 L EU適合宣言 13 23 33 43 53 61 T11 T12 T31 T32 T23 A1 T11 T12 T31 T32 T23 A1 アース端子出力端子 T21 T22 A B PE A2 14 24 34 42 T21 T22 A ●強制図記号の一般特定しない一般的な使用者の行為を指示する図記号。 ●警告表示 警 告 出力が故障し、 重度...