全 126 件が検索されました。(41 - 60件を表示)

  • マニュアル

    ...ータ MV n PV n PID n Sysmac Library ユーザーズマニュアル 温度制御ライブラリ編 (SBCA-429) TempUniformityFilter  温度均一制御 CorrectSP 1 SP 1 SP 2 温度均一フィルタ SP n + + CorrectSP 2 MV 1 PID 1 - PID 2 CorrectSPn + - PID n PV 1 MV 2 PV 2 ヒータ MV n PV n 参考独立した PID 制御を行っている場合は、MV(操...

  • マニュアル

    ...ットボタン リモート切替ボタン定量設定値(BM)の数値表示 瞬時値(SP)の位置を表示バッチ積算値(SM)の数値表示 SP(1バッチ量)の変更ボタン バッチ設定値(SP)の数値表示 バッチスタートのボタン(S1=ON) バッチスタートの表示 バッチストッ...

  • マニュアル

    ...表示積算カウンタのリセットボタン リモート切替ボタン定量設定値(BM)の数値表示バッチ積算値(SM)の数値表示 SP(1 バッチ量) の変更ボタンバッチスタートのボタン(S1=ON) バッチストップのボタン(S1=OFF) バッチ設定値(SP)の数値表示バッ...

  • マニュアル

    ...すので、I/O 電源配線が不要です。 e-CON コネクタタイプを用意(形 CRT1-V □ D08S(-1)/形 CRT1- □ D □□ S(-1) /形 CRT1- □ D □□ SH(-1)/形 CRT1B- □ D02S(-1)/形 CRT1B- □ D0 □ SP(-1) /形 CRT1-VAD04S /形 CRT1-VDA02S) 業界標準 e-CON コネクタのため、専用工具不要で簡単に結線可能(電線の皮むき不要で、電線を挿入してプ...

  • マニュアル

    ...-H01-V2 : 1.2N・m (付属の取付け金具を使用 し て く だ さ い。 ) 形V680-D1KP52M-BT01 : 24.5N・m 形V680-D1KP52M-BT11 : 11N・m 形V680-D1KP66T/-D1KP66MT : 0.5N・m 形V680-D1KP66T-SP : 1.2N・m ・使用環境に よ り ケース表面が く も る場合があ り ますが基本性能に影響はあ り ません。 ・取 り 付け場所の周囲部材の影...

  • マニュアル

    ...01 M C 温度入力補正値 0.0 警報上限値2 0 01 ins C M C 目標値 1 0 M al2h 01 sp-1 M al-2 M C 目標値 0 0 M C 01 0 01 sp-0 01 M C P M al1l 01 ヒータ断検出設定 M 調節感度(冷却) M C hb 0.0 M al1h 01 P 01 M C 0.0 M 調整レベルの先頭へ 0 ヒー...

  • マニュアル

    ...-9,5-6 I INIT スイッチ ...............................................1-9 O ON/OFF 制御.............................................3-5 P PID 制御 .....................................................3-5 PID 定数 .............................................3-9,3-11 PV/SP 表示切換 .......................................5-10 S ...

  • マニュアル

    ...動作指令でおこないます。 イベント入力で切り替えをおこなう場合は、『イベント入力割付』に「ローカル SP(0)/リモート SP(1)」を設定してください。 設定後は下表のように動作します。 イベント入力 動作ローカル SP を選択リモート SP を選択 OFF...

  • マニュアル

    ...6-28 M 1.000 力傾き補正係数 p 調節感度 1.0 (冷却) soak w1of M M M 0 sp-2 6-25 M M sp-1 PV 入力傾き 1.000 補正係数 Rrss 6-28 M M M sp-0 6-25 M M hs2 PV 入力補正値 0.0 inrt 調節感度 1.0 (加熱) chys 参照ページ M M M M lcr2 6-24 M M hs1 目標値 7 0 ins 6-28...

  • マニュアル

    ...件下図のように、PV が待機時間中、整定幅を超えなければ、昇温時に移行します。 開始時 昇温時 PV 4 整定幅: SP ±1℃/° F以上 SP 待機時間 = 積分時間I • 昇温時から終了時への移行条件下図のように、待機時間+昇温時間の7倍の時間が経過すれば、終...

  • マニュアル

    ...M sp-3 水冷用比例帯 1.4 増大閾値 40 M sp-2 M d 目標値 1 水冷出力調整 off 機能 233 M sp-1 M i M PID 更新 off (適応制御) p M sp-0 a-ud w-dl M hs1 M w-il 6-18 入力デジタル 0.0 フィルタ w-ht 6-17 M ヒータ断検出 1 inf 参照ページ 6-20 M M at PV ...

  • マニュアル

    ... of flowrate display Batch accumulated value display PV numerical value display SP numerical value display Switch to Remote Button Accumulation Counter Reset Button (S3) Preset value (BM) display Batch accumulated value (SM) display SP numerical value display ...

  • マニュアル

    ..., 1 setting method switch 0: Local (front panel keys), 1: Remote (serial communications) AT command 0, 1 0: Stop AT , 1: Execute AT RSP/LSP switch in In this 0, 1 this block block 0: Local SP, 1: Remote SP Note: Valid only when ITEM 085 is 1 (RSP/LSP switching enabled). – – 3 External Controller block <045> ES100X Controller Terminal 065 to 096 ITEM TYPE ITEM Parameter Sym Data Description bol 085 088 089 098 099 MV SP setting method In this (default) block 0: LSP only, 1: RSP/LSP switching enabled (ITEM 084 will be disabled if “LSP...

  • マニュアル

    .... Click this button to display the Set Label Dialog Box. Click this button to display the Set Label Dialog Box. PV numerical value display Instantaneous value of flowrate display Batch accumulated value display Accumulation Counter Reset Button (S3) ...

  • マニュアル

    ... outputs, 4 inputs, 4 outputs, 1 input/ 1 output, or 2 inputs/2 outputs. These enable bit-level distribution of Slave Units. At the same time, unused Slave Unit I/O can be suppressed. IP54 Dust-tight, Splashproof Units (Bit Slaves) The CRT1B-@D@@...

  • マニュアル

    ... data 32-bit floating-point data 31 20 -1.234×102 1100110011001101 32 2E 1100001011110110 34 33 Sign Exponent 2B 45 32 30 Stored in D and D+1. 00 00 − SP SP 1 . 2 3 4 E + 0 2 (2D)(20)(20)(31)(2E)(32)(33)(34)(45)(2B)(30)(32) Spaces are ignored during conversion CP1E/CP2E CPU Unit Instructions Reference Manual(W483) 15 0 D 1100110011001101 D+1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 2-265 2 Instructions z Storage of ASCII Text The following diagrams show ...

  • マニュアル

    ...MV 1 PV 1 PID 1 PID 2 MV 2 PV 2 Heater MV n PV n PID n Sysmac Library User’s Manual for Temperature Control Library (W551) TempUniformityFilter  Temperature Uniformity Control CorrectSP 1 SP 1 SP 2 SP n Tempera- CorrectSP 2 ture uniformity filter CorrectSPn + - + + MV 1 PID 1 PV 1 MV 2 PID 2 PV 2 Heater MV n PID n PV n Additional Information If MV (manipulated variable) saturation occurs with separate PID control, sufficient temperature uniformity may not be achieved by using this function block. Particularly when the MV (manipulated variable) is normally ...

  • マニュアル

    ...⋅m V680-HS65: 1.2 N⋅m V680-H01-V2: 1.2 N⋅m (Use the Mounting bracket of the attachment article.) V680-D1KP52M-BT01: 24.5 N⋅m V680-D1KP52M-BT11: 11 N⋅m V680-D1KP66T/-D1KP66MT: 0.5 N⋅m V680-D1KP66T-SP: 1...

  • マニュアル

    ...⋅m V680-HS65: 1.2 N⋅m V680-H01-V2: 1.2 N⋅m (Use the Mounting bracket of the attachment article.) V680-D1KP52M-BT01: 24.5 N⋅m V680-D1KP52M-BT11: 11 N⋅m V680-D1KP66T/-D1KP66MT: 0.5 N⋅m V680-D1KP66T-SP: 1...

  • カタログ

    ...を・キーで設定します。 現在選択されている目標値がS P 0、S P 1のどちらであるかに関係なく設定できます。 ● (SP−1) 目標値1設定SP1 (℃あるいは°F) 目標値1を・キーで設定します。 現在選択されている目標値がS P0、S P1のどちらであるかに...