全 80 件が検索されました。(41 - 60件を表示)

  • マニュアル

    .../STOPボタンを押す(READYが表示される) <BASICプログラム例> 100 PRINT" ***START***" 110 CLOSE #2 120 OPEN #2," COMU: (07)" ................ ポート2をオープンする 130 CLS 150 A$=" " 160 FOR J=1 TO 500:NEXT 180 AA$=INPUT$(1,#2) ..................... 読み取りデータを受信する 190 IF AA$=CHR$(&H02) THEN 210 ......... 読み取りデータが“STX”であれば210へ 200 GOTO 180 210 AA$=INPUT$(...

  • マニュアル

    ...読み取り停止はSTART/STOPボタンを押す(READYが表示される) 〈BASICプログラム例> 100PRINT"***START***" 110CLOSE#2 000000000000000000 234567890123456789 11111↑112222222222 OPEN#2,"COMU=(4ワ) CLS PRINT#2,"S"; A$="" ポート2をオープンする FORJ=1TO500:NEXT PRINT#2,"G, AA$=INPUT$(1,#2) Sコマンドを送信する lFAA$==CHR$(&HO2)THEN210 GOT0180 AA$=1NPUT$(1,#2) Gコマンドを送信する読み取...

  • マニュアル

    ...開始タイミング信号にご使用ください。 6 - 19 6.2.9 RS-232C プログラム例 BASIC のプログラム例を記載します。 90 CLS 3 100 PRINT "-------------------------------------------------------" 110 PRINT " Set the next " 120 PRINT " 1:SPEED, 2:LENGTH, 3:PARITY, 4:FLOW CONTROL " 130 PRINT " (9.6KBPS) (8BIT) (NONE) (NONE) " 140 PRINT "-------------------------------------------------------" 150 INPUT "---OK START",A$ 160 ' RS-232Cの設定 170 OPEN "COM:N81N" A$ #1 180 ' 190 A$="CL" 200 PRINT "RS OUT=";...

  • マニュアル

    ...ご使用ください。 6 - 24 6. インタフェース 6.1.2.10 RS-232C プログラム例 BASIC のプログラム例を記載します。 90 CLS 3 100 PRINT "-------------------------------------------------------" 110 PRINT " Set the next " 120 PRINT " 1:SPEED, 2:LENGTH, 3:PARITY, 4:FLOW CONTROL " 130 PRINT " (9.6KBPS) (8BIT) (NONE) (NONE) " 140 PRINT "-------------------------------------------------------" 150 INPUT "---OK START",A$ 160 ’ RS-232Cの設定 170 OPEN "COM:N81N" A$ #1 180 ’ 190 A$="CL" 200 PRINT "RS OUT=";A$ 「...

  • マニュアル

    ... START/STOP ボタンを押す(READY が表示される) 〈BASIC プログラム例〉 100 PRINT”*** START ***” 110 CLOSE # 2 120 OPEN # 2,”COMU:(47)… ………………………ポート 2 をオープンする 130 CLS 140 PRINT # 2,”S”;… …………………………………S コマンドを送信する ” 150 A$ =” 160 FOR J = 1 TO 500:NEXT 170 PRINT # 2,”G”;… …………………………………G コマンドを送信する 180 AA$ = INPUT$(1, # 2) … ………………………読み取りデータを受信す...

  • マニュアル

    ...DC5V(外部から供給) 0V BASIC プログラム例 100 110 120 130 140 150 160 170 180 76 ユーザーズマニュアル CLS CLOSE #1 OPEN “COM:N81NN” AS #1 BCDATA$=“” AA$=INPUT$(1,#1) IF AA$=CHR$(&H03) GOTO 170 BCDATA$=BCDATA$+AA$:GOTO 140 PRINT “READ DATA=” ; BCDATA$ GOTO 130 第 5 章 システム構成例 プログラマブルコントローラ(形 CS1)との接続例プログラマ...

  • マニュアル

    ...130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 '***** V670-CD1D SAMPLE PROGRAM ***** CLS OPEN "COM:E73NN" AS #1 ' '***** MAIN LOOP **** *LOOP LINE INPUT "Input TX Data : ",ITD$ TXD$=ITD$+"*"+CHR$(13) PRINT "[TX] : ";ITD$ PRINT #1,TXD$; GOSUB *RECEIVE PRINT "[RX] : ";REC$ GOTO *LOOP ' '***** RECEIVE DATA ***** *RECEIVE RXD$="" WHILE (LOC(#1)=0):WEND WHILE (INSTR(RXD$,"*"+CHR$(13))=0) RXD$=RXD$+INPUT$(1,#1) WEND REC$=LEFT$(RXD$,LEN(RXD$)-2) RETURN ' END '232Cのオ−プン 'コマンドデータの...

  • マニュアル

    ...ーマットをディップスイッチで正しく設定してください。 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 CLS OPEN“COM1:E81NN”AS #1 WIDTH #1,255 PRINT “ライト コマンド ヲ ジッコウ シマス” INPUT “ライト アドレス(HEXデータ:0006−01FF)”;WA$ INPUT “ライト データ(HEXデータ:2ケタ タンイ)”;WD$ TX$=“WTH1”+WA$+WD$+“*”+CHR$(&...

  • マニュアル

    ...210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 '***** V700-CD1D SAMPLE PROGRAM ***** CLS OPEN "COM:E73NN" AS #1 RECV$="":SREC=0 *LOOP LINE INPUT "Input TX Data : ",ITD$ IP$=ITD$+CHR$(&H3) GOSUB *BCC PRINT "[TX] : ";ITD$ PRINT #1,CHR$(&H2)+ITD$+CHR$(&H3)+OP$ FOR N=0 TO 300 IF LOC(#1)=0 THEN GOTO *NFOR TMP$=INPUT$(1,#1) IF SREC=0 AND TMP$<>CHR$(&H2) THEN GOTO *REC IF SREC=0 AND TMP$=CHR$(&H2) THEN SREC=1:REC$="":GOTO *NFOR IF SREC=...

  • マニュアル

    ...の通信方式にしたがってIDコントローラの通信フォーマットをディップスイッチで正しく設定してください。 10 CLS 20 OPEN “COM1:E81NN”AS #1 30 WIDTH #1,255 40 PRINT “ライト コマンド ヲ ジッコウ シマス” 50 INPUT “ライト アドレス(HEXデータ:0006-01FF)”;WA$ 60 INPUT “ライト デー...

  • マニュアル

    ...1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 ’ ******************************************************** ’ * OPERATION COMMAND EXAMPLE PROGRAM (NT20S–ST128) * ’ ******************************************************** ’ . ........................................... Draw screen frame SECT=9 DIM CMND$(SECT,10,1),CMND(SECT),TS.B(31) SCREEN 3:...

  • マニュアル

    ...1390 1400 1410 1420 1430 228 Section 6-6 EXAMPLE PROGRAM ’ ****************************************************** ’ * OPERATION COMMAND EXAMPLE PROGRAM (NT600S–ST121) * ’ ****************************************************** ’ . ............................................. Draw screen frame SECT=9 DIM CMND$(SECT,10,1),CMND(SECT),TS.B(31) SCREEN 3:...

  • マニュアル

    ...1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 ’ ******************************************************** ’ * OPERATION COMMAND EXAMPLE PROGRAM (NT20-ST128)* ’ ******************************************************** ’ . ........................................... Draw screen frame SECT=9 DIM CMND$(SECT,10,1),CMND(SECT),TS.B(31) SCREEN 3:...

  • マニュアル

    ...{NOTisaisousedwhen寧ogrammi暗dl龍rentiated治structions.Refe『to Section4-S-・1.) E討D ThlSindicatestheeRdottheprogram.}fyOUfergettolnclude{三ND,thel)rogramwillnotexecuteandtheerrormessage"NOE騒)iNST"willbedispiayedontheLC[)oftheProgrammlngConsole. 璽締3凹璽 A鑓DLBan{量◎発LD A癬)LDCOnnectStWOb}OCkSinserieS.lRothervvo;...

  • マニュアル

    ...The example uses a multiple-link system, and the program is executed by Host Link Unit number 0. The following program is for NEC computers. For IBM compatibles, four lines must be changed as shown after the program. NEC 10 CLOSE #1 20 ...

  • マニュアル

    .... CLOSE dumps any data remaining in the buffer from output operations. It does not dump data from input operations. 51 Section 4-2 BASIC Language The END statement and the NEW command automatically close the ports, but the STOP statement does not. ...

  • マニュアル

    ... OFF the error indicators at Port 1 and Port 2 or error bits that are ON due to a transmission error or reception buffer overflow, execute the CLOSE statement. The END statement and the NEW command automatically close the ports, but the STOP statement does not. ...

  • マニュアル

    ... contains other data such as FCS and *. Host Computer and PC 48 Host computer: IBM PC/AT compatible PC unit number (used as node number in Host Link System): 00 Section 4-2 Wrap Communications Test Program 10 CLOSE 1 20 ...

  • マニュアル

    ... this stage, the BASIC Unit waits for input. The program is terminated when E is input. Configuration BASIC Unit CPU Rack CPU Unit Power Supply Computer with terminal mode Example Program 10 PARACT 0 15 ON ERROR GOTO *INERROR 20 ...

  • マニュアル

    ...o @{「asノ〈-nμmbθrj Selectsatasktobedebugged. 29 AUTO AUTO[sfaπ一〃ηθ−nα]し∫ηcrθmθη司 Automaticallygenerateslinenumberswhenaprogramistypedin. 32 BREAK BREAK[{DELETE{ALLl"ηθイ70.[,〃ηe−η0.r}吻θ一η0.し〃ηe−η0.r}】 Sets,deletes,o川istsbreakpoints. ...