全 80 件が検索されました。(21 - 40件を表示)
- カタログ
...ムを、ASCIIユニット等で作成している。 プログラムの作成が毎回大変。 : 140 150 160 170 : : #define #define #define #define : CLS DIM RES$ OPEN “COM:E73 NG=0 : CNT=0 INPUT ==Î READ WRIT BUF 128 /* FCS 3 /* RADIX NG 7 /* 汎用外部機器とのデータ送受信プログラムを、プロトコル作成用ツール CX-Protocol により、パラメータを設...
- マニュアル
... KEY_INP kinpc = {128, 0, exitkey,OVER_WRITE, 0} ; static char cmd[128+9], Response[1025] ; int loc_save, kmask ; int i, ret, key ; ret = comm_init() ; if (ret != NORMAL) return ret ; while(1){ cmd[0] = '\0' ; g_...
- マニュアル
...きなかった場合には同じコマンドを再度送信します。 接続する上位機器の通信速度は9,600bpsに設定して下さい。 10 CLS 20 OPEN "COM1:E81NN" AS #1 ・・・・RS-232Cポートの設定(偶数パリティ、データ:8,ストップビット:1) 30 WIDTH #1,255 40 CD$="0100000000F0" ・・・・コマンドデータのセット 50 ...
- マニュアル
... a setup screen of the access point (see Chapter 2-3. Checking Connection, Opening Setup Screen (P.2-13)) and click Wireless settings menu, then Advanced settings. • An "Advanced settings" screen is displayed. Advanced Setup (2) Select [Valid] radio button in the [Communications between ...
- マニュアル
... POLLING AUTOWRITE command is specified in command 1, the Controller will perform polling processing. 5-18 Communications Programming Example BASIC Programming Example 10 The following is an example of a program for operating the V700-CD1D-V3. ’***** V700–CD1D SAMPLE PROGRAM ***** 20 ...
- マニュアル
...ら上位リンクコマンドを発行し、そのレスポンスを受信するプログラム例を示します。 10 ’CQM1H SAMPLE PROGRAM FOR EXCEPTION 20 CLOSE 1 30 CLS 40 OPEN "COM:E73" AS #1 50 *KEYIN 60 INPUT "DATA--",S$ 70 IF S$=" " THEN GOTO 190 80 PRINT "SEND DATA=";S$ 90 ST$=S$ 100 INPUT "SEND OK?" Y or N?=" ,B$ 110 IF B$="Y" THEN GOTO 130 ELSE GOTO *KEYIN 120 S$=ST$ 130 PRINT #1,S$ ’ ..............................................................PC ...
- マニュアル
...示されます。 ・プログラムの条件 上位コンピュータ:FC-985/FC-986 PC 本体の設定 :号機 No.=00 ・プログラム 10 CLOSE #1 20 CLS 30 0N ERROR GOTO *EROPE 40 0PEN“COM:E73”AS #1 ………………………………………RS-232オープン 50 '**************************************************************** 60 *KEYIN 70 INPUT“TEST DATA INPUT -----”,TD$ ……………………テストデータの入力 80 TC$=“@00TS” ……………………………………………号機No.とヘッダコードの作成 90 T$=TC$+TD$ ……………………………………………...
- マニュアル
...終了します。 構成 16− 1 16-1 シングルタスクのプログラム サンプル 10 PARACT 0 プログラム 15 0N ERROR GOTO *INERROR 20 CLS: LOCATE 20,10 30 INPUT WAIT 100,”平 方 根 を 計 算 し た い 数 値 を 入 力 し て く だ さ い 。 ( 終 了 : E)”, SUTI$ '数 値 を 入 力 し ま す 。 た だ し 、 10 秒 間入力がないとエラーとし、メ...
- マニュアル
...行番号][,増分値] 行番号の自動発生 3-11 BREAK BREAK[DELETE][行番号][,行番号]…] ブレークポイントの設定、解除、一覧表示 3-13 CLS 画面クリア 3-20 CONT CONT 停止状態のプログラムの再開 3-22 DELETE DELETE[開始行番号][−[終了行番号]] プログラムの一部削除 3-35 EDIT EDIT[行番号] プロ...
- マニュアル
...み出し系コマンドを実行中に、コンピュータ宛にPCからデータを送信し表示させます。 10 'CQM1 SAMPLE PROGRAM FOR EXCEPTION 20 CLOSE 1 30 CLS 40 OPEN "COM:E73" AS #1 50 *KEYIN 60 INPUT "DATA --------",S$ 70 IF S$="" THEN GOTO 190 80 PRINT "SEND DATA = ";S$ 90 ST$=S$ 100 INPUT "SEND OK? Y or N?=",B$ 110 IF B$="Y" THEN GOTO 130 ELSE GOTO *KEYIN 120 S$=ST$ 130 PRINT #1,S$・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PC...
- マニュアル
...コンピュータあてにプログラマブルコントローラからデータを送信し表示させます。 10 C200HS SAMPLE PROGRAM FOR EXCEPTION 20 CLOSE 1 30 CLS 40 OPEN ” COM:E73” AS #1 50 *KEYIN 60 INPUT ” DATA---------” , S$ 70 IF S$=” ” THEN GOTO 190 80 PRINT "SEND DATA = ” ;S$ 90 ST$=S$ 100 INPUT ”SEND OK? Y or N?=” , B$ 110 IF B$=” Y”THEN GOTO 130 ELSE GOTO *KEYIN 120 S$=ST$ 130 PRINT #1, S$ ........................... PC...
- マニュアル
...ドを実行中に、 コンピュータ宛に ID コントローラからデータを送信し表示させます。 10 'IDSC SAMPLE PROGRAM FOR EXCEPTION 20 CLOSE 1 30 CLS 40 OPEN "COM:E73" AS #1 50 *KEYIN 60 INPUT "DATA --------", S$ 70 IF S$="" THEN GOTO 190 80 PRINT "SEND DATA = " ; S$ 90 ST$=S$ 100 INPUT "SEND OK? Y OR N?=", B$ 110 IF B$="Y" THEN GOTO 130 ELSE GOTO *KEYIN 120 S$=ST$ 130 PRINT #1, S$ ID コ...
- マニュアル
...1010 ' * 運転コマンドサンプルプログラム (NT20S-ST128用) * 1020 ' ***************************************************** 1030 ' ------------------------------------------ 画面枠作成 1040 SECT=9 1050 DIM CMND$(SECT,10,1),CMND(SECT),TS.B(31) 1060 SCREEN 3:...
- マニュアル
...1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 6 - 34 ' ******************************************************** ' ----------------------------------------------- 画面枠作成 SECT=9 DIM CMND$(SECT,10,1),CMND(SECT),TS.B(31) SCREEN 3:...
- マニュアル
...コマンドサンプルプログラム(NT20-ST128 用) * 1020 ' ************************************************************************ 1030 ' ------------------------------------------ 画面枠作成 1040 SECT=9 1050 DIM CMND$(SECT,10,1),CMND(SECT),TS.B(31) 1060 SCREEN 3:...
- マニュアル
...分岐 */ /* タイムアウト値の設定 */ /* 受信完了時分岐アドレス */ /* アセンブラ関数宣言 */ extern void f_set(); extern int f_sense(); extern void f_cls(); void main() { int i, ans; register unsigned char *bufp; inregs.h.ah = 0x3d; /* ドライバオープン */ inregs.h.al = 0x02; /* リード/ライトモード */ inregs.x.dx = (short)driver_id; intdos(&inregs, &outregs); /* int 21 h */ if ( outregs.x.cflag != 0 ) { printf("ドライバ...
- マニュアル
...CLNG (数値式) 数値を倍長整数に変換する CLOSE CLOSE [#ポート番号] ポートを閉じる デバイスコントロール 7-42 CLS CLS [#ポート番号] 画面をクリアする デバイスコントロール 7-42 COM ON / OFF/STOP COM [ポート番号] ON または COM [ポート番号] OFF または COM [ポート番号] STOP...
- マニュアル
...の通信方式にしたがってIDコントローラの通信フォーマットをディップスイッチで正しく設定してください。 10 CLS 20 OPEN "COM1:E81NN"AS #1 30 WIDTH #1,255 40 PRINT "ライト コマンド ヲ ジッコウ シマス" 50 INPUT "ライト アドレス(HEXデータ:0006-01FF)";WA$ 60 INPUT "ライト デー...
- マニュアル
...のため 'そのデータと同じパターンをON/OFF出力データにセットして子局へ '送信した後、回線切断する。 '-------------------------------------------------------------------------------------------CLOSE CLEAR ...
- マニュアル
...タをパソコンのRS-232Cポートに接続して画面表示させる場合の パソコン側BASICプログラム例は、以下の通りです。 100 CLS 110 CLOSE #1 120 COUNT=0 130 OPEN " COM : E73NN " AS #1 140 INPUT #1, A$ 150 PRINT A$ 160 COUNT=COUNT+1 170 IF COUNT=22 THEN ...