全 1173 件が検索されました。(381 - 400件を表示)
- マニュアル
...NJ/NX シリーズ データベース接続 CPU ユニット ユーザーズマニュアル (SBCA-411) 25 用語説明 用語説明用語 説明 CA 証明書を発行する機関。 認証局。 DB 本書では、サーバ側のデータベースのことを指します。 DB コネクション CPU ユニットと DB との間に...
- マニュアル
...だ製品が米国・カリフォルニア州へ輸出・経由される場合、つぎの表示が義務化されています。 Perchlorate Material - special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate • CPU ユニットにはリチウム一次電池(過塩素酸含有量が 6ppb 以上)を搭載しています。 CPU ユニットが組み込まれた製品(...
- マニュアル
...え待ちをします。 変数 内部変数名称 SetParameter InputPIDSwitchingTime MVStepParams DPC_start Inst_DirectPowerControl PV InputAbort InputAbortMV DPC_Done OuputDPC_MV OutputDPC_StepNum OutputDPC_Busy OutputDPC_...
- マニュアル
...だ製品が米国・カリフォルニア州へ輸出・経由される場合、つぎの表示が義務化されています。 Perchlorate Material - special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate • 製品にはリチウム一次電池(過塩素酸含有量が 6ppb 以上)を搭載しています。 製品が組み込まれた最終製品を米国・カ...
- マニュアル
...示ラベル識別情報表示ラベルには、産業用モニタの関連情報が記載されています。 A B C D NYM R SAFETY US CA OMRON Corporation Kyoto, 600-8530 JAPAN F 項目 E345642 CUSTOM ID INDUSTRIAL MONITOR MADE IN THE NETHERLANDS E 名称 説明 A 製品名 産業用モニタ B 形式*1 形式と構成の詳細 C 電源定格 電源定格の詳...
- マニュアル
...だ製品が米国・カリフォルニア州へ輸出・経由される場合、つぎの表示が義務化されています。 Perchlorate Material - special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate • 製品にはリチウム一次電池(過塩素酸含有量が 6ppb 以上)を搭載しています。 製品が組み込まれた最終製品を米国・カ...
- マニュアル
...だ製品が米国・カリフォルニア州へ輸出・経由される場合、つぎの表示が義務化されています。 Perchlorate Material - special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate • 製品にはリチウム一次電池(過塩素酸含有量が 6ppb 以上)を搭載しています。 製品が組み込まれた最終製品を米国・カ...
- マニュアル
...リーズ 産業用パネル型 PC マシンコントローラ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (SBCA-435) 安全上の要点 See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate • 製品にはリチウム一次電池(過塩素酸含有量が 6ppb 以上)を搭載しています。 製品が組み込まれた最終製品を米国・カ...
- マニュアル
...ル サーボプレスライブラリ編 (SBCA-445) 91 SP_SingleAxisPrgOpr ErrorID => Pwr_ErrID ); //MC_Home HM( Axis := MC_Axis000, Execute := UpTrig_Pwr_Status, Done => Hm_D, Busy => Hm_Bsy, CommandAborted=> Hm_Ca...
- マニュアル
...だ製品が米国・カリフォルニア州へ輸出・経由される場合、つぎの表示が義務化されています。 Perchlorate Material - special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate • バッテリはリチウム一次電池(過塩素酸含有量が 6ppb 以上)です。 バッテリを取り付けた CPU ユニットが組み込まれた...
- マニュアル
...だ製品が米国・カリフォルニア州へ輸出・経由される場合、つぎの表示が義務化されています。 Perchlorate Material - special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate • 製品にはリチウム一次電池(過塩素酸含有量が 6ppb 以上)を搭載しています。 製品が組み込まれた最終製品を米国・カ...
- マニュアル
...だ製品が米国・カリフォルニア州へ輸出・経由される場合、つぎの表示が義務化されています。 Perchlorate Material - special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate • バッテリはリチウム一次電池(過塩素酸含有量が 6ppb 以上)です。 バッテリを取り付けた CPU ユニットが組み込まれた...
- マニュアル
... ) を組み込んだ製品が米国 -California 州へ輸出・経由される場合、次の表示が義務化されています。 Perchlorate Material - special handling may apply. See http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate 形CP2E-N/S□□D□-□はリチウム一次電池(過塩素酸塩含有量が6ppb以上)形CP2W-BAT02 を装着することができます。 形 CP2E-N/S □□ D □ - □に形 ...
- マニュアル
...測定値(現在値) InputAbort BOOL 中断 InputAbortMV BOOL DPC_Done BOOL DPC 完了 OuputDPC_MV REAL DPC の MV 出力 OutputDPC_StepNum USINT OutputDPC_Busy BOOL OutputDPC_CA BOOL OutputDPC_Error BOOL OutputDPC_ErrorID WORD OutputDPC_ErrorIDEx DWORD OuputPIDAT_MV REAL TempControlStart BOOL Inst_LimitAlarmDvStbySeq_REAL LimitAlarmDvStbySeq_REAL UpperAlarmLimit REAL 上限偏差設定値 SP REAL 目標値 LowerAlarmLimit REAL 下限偏差設定値 AlarmHysteresis REAL 警報ヒステリシス DPC 実行中 温度制御開始 LimitAlarmDvStbySeq_REAL_H_...
- マニュアル
...8 30 NJ/NX シリーズ 外形寸法図集 (SBCA-487) 3-25 3 NX シリーズ I/O システム 3-6-3 包装機用温度センサ形 E52-CA££A£ D=1 S£ 棒端子(フェル−ル) 製品ラベル スリーブ(PPS樹脂)*2 S1: φ5.5 +0.1 -0.3 S2: φ6.4 +0.1 -0.3 リード線 *1 S1: φ2.8 S2: φ3.6 − 白(−) 30±5 L±3% 30...
- マニュアル
...クン X.509 自己署名済 testdeviceself 1 TLSSession1 自己署名証明書ファイルと自己署名証明書に対応する秘密鍵ファイル X.509 CA 署名済 testdeviceca TLSSession2 CA 署名証明書ファイルと CA 署名証明書に対応する秘密鍵ファイル 2 *1. 選択するデバイスの認証の種類に応じて、...
- マニュアル
...だ製品が米国・カリフォルニア州へ輸出・経由される場合、つぎの表示が義務化されています。 Perchlorate Material - special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate • バッテリはリチウム一次電池(過塩素酸含有量が 6ppb 以上)です。 バッテリを取り付けた CPU ユニットが組み込まれた...
- マニュアル
...だ製品が米国・カリフォルニア州へ輸出・経由される場合、つぎの表示が義務化されています。 Perchlorate Material - special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate • 製品にはリチウム一次電池(過塩素酸含有量が 6ppb 以上)を搭載しています。 製品が組み込まれた最終製品を米国・カ...
- マニュアル
...ログラム例使用する測温体の温度仕様コードをプログラムで設定する方法 ●形C200H-TSOO1の場合温度センサが熱電対K(CA)、0∼800℃(温度仕様コード"07")で使用する場合のプログラム例についてご説明します。 なお、本ユニットは0号機に指定した...
- マニュアル
...一般用普通級 R ― RX-G SX-G ― 一般用普通級 構 成 材 料 + 脚 − 脚 銅 銅 銅 S K E J ― CA RX-H SX-H ― 耐熱用普通級 KX-G WCA-G 一般用普通級 KX-GS WCA-GS 一般用普通級 KX-H WCA-H 耐熱用普通級 KX-HS WCA-HS 耐熱用精密級 WX-G WCA-G 一般用普通級 WX-H WCA-H 耐熱用普通...