全 2741 件が検索されました。(1981 - 2000件を表示)

  • カタログ

    ... function Calculations function It is possible to register the image used in the setup. When you use the live image during setup sometimes the set up is not correct due to position differences in the work. However, with the registered image saved in the ...

  • カタログ

    ...と、ワークの位置ズレ等で正しく設定されないことがありますが、登録した画像なら常に安定した設定が可能です。 SDメモリカードに「設定時のマスタ画像」として保存すれば、計測異常時等に簡単に照合できます。 演算機能計測値の四則...

  • カタログ

    ...能、外部静電気センサ接続警報出力/クリーニング出力:フォトMOSリレーによる出力 (DC30V、300mA) 静電気センサヘッド形ZJ-SD-100 周囲温度範囲 動作時、保存時:0∼+50℃(ただし氷結、結露しないこと) 周囲湿度範囲 動作時、保存時: 35∼65%RH(ただし氷結、結露しな...

  • カタログ

    ...グ機器に対応 • 数値だけではとらえにくい形状の変化などを波形で視覚的にとらえる • 波形で比較、波形データをSDメモリカードに保存 • 日本語タッチパネル • 2chアナログ入力 4ページの 「正しくお使いください」をご覧ください。 特長波形...

  • カタログ

    ...ON ON ON 7 マスク入力 外形寸法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ピン番号 名称 1 N.C 2 RD 3 SD 4 N.C 5 SG 6 N.C 7 N.C 8 N.C 9 N.C アプリケーションユニット部 ZX-SAM13 30 4.2 3 64.3 (単位 mm) 4.2 (336) (46) 31.5 15 13.2 13 ビニール絶縁丸形コードφ5. 23芯(...

  • マニュアル

    ...場所 屋内(腐食ガス、オイルミスト、金属粉などのないこと) 周囲温度 -10 ∼ 50℃ 3G 3M X2 SY IN VE RT ER SD RIV E RU N Hz RU N 周囲湿度 20 ∼ 90%RH(結露がないこと) 保存温度 -20 ∼ 65℃ 質 量 100g 以下 A STO RE P SE T PW R AL M PR G ■外観と各部の名称 ■輸送・設置・配線につい...

  • マニュアル

    .... When constructing an intranet, communication failure may occur due to cable disconnection or the influence of unauthorized network equipment. Take adequate measures, such as restricting physical access to network devices, by such means as locking the installation area. When using a device equipped with the ...

  • マニュアル

    ...'s S8VS-09024BE) T-branch connector: D6FZ-FC02 Double-sided connector cable: D6FZ-JD B  Status indicator Recording the measured data into the device Connecting to the network LAN Cable, HUB for LAN Supporting 10BASE-T and 100BASE-TX ...

  • マニュアル

    ...岐コネクタ 形D6FZ-FC02 □両側コネクタケーブル 形D6FZ-JD□B 78 2 4 56 1 STEP □LAN ケーブル、LAN 用 HUB 10BASE-T、100BASE-TX 用 □SD メモリカード(SDHC 対応) 動作確認済:形 HMC-SD291(2GB) 90 1 ロータリ SW 10 の位 1 の位 (0 固定)(工場出荷時設定:1) <DIP SW> No. 意味 1 通信ターミネータ設定:...

  • マニュアル

    ...端子からアラーム出力させることができます。 ●データ出力・閲覧 本体メモリへ測定値を収録し、収録済み測定値をSDメモリカードに保存することができます。 SDメモリカード(*)保存データはCSV形式です。 パソコンソフト を使用することに...

  • マニュアル

    ... can select the measurement target of the monitoring target and set the threshold value to output an alarm from the output terminal. ● Data output and viewing Measurement values can be recorded to the unit's memory and the recorded measurement values can be stored into the ...

  • マニュアル

    ...:DO--12・OO/13:00k19DO(土・日綴目は17:00まで) ■営集団痺末年姑壱除く上記フリーコール以外に055噌82・5002(通■鞠rかかりまr「) 1;SD,L外iたJSくことにより、国遠セ〆シンクWWMP=oa巧J:t・ ●FAXによるお問い合わせばお舗相原宣FAXO55982・5051 ●その他のお問い合ゼ...

  • マニュアル

    ...などの無理な力を加えないで下さい。 ・モバイルコンソール形 E3X-MC11、形 E3X-MC11-SV2、形 E3X-MC11-S は使用できません。 ・形 E3X-DA-N/SD/NA とは相互干渉防止機能が働きません。 形 E3X-DA-S/MDA とは相互干渉防止機能が働きます。 ・通信ユニット形 E3X-DRT21-S は使用で...

  • マニュアル

    ...When constructing an intranet, communication failure may occur due to cable disconnection or the influence of unauthorized network equipment. Take adequate measures, such as restricting physical access to network devices, by means such as locking the installation area. When using a device equipped with the ...

  • マニュアル

    ...形E53-ENO1(RS-232C) 「1 上位コンピュータ RS.232C'訂升多EsAKfEKIAN/EN '一一一「 No 11'RS-232C〕 1 FG IAK/EK AN/εN 1 、≠コ〕 2 SD 20 11 3 RD │fgI f2 iill 45 RSCS 18L-一 13 SGI] 6207 DRERSG シールド線一一一・接続形態は、11です。 tケーブル長は、合計で最大15mです。 線路長を延長する場合は、当社RS-232C...

  • マニュアル

    ...ける登録商標です。 その他、本書に記載されている会社名・製品名は各社の登録商標または商標です。 LED(RD) 色 LED(SD) SD 黄 RD 黄 説明 状態点灯 パソコンからデジタル調節計へデータを送信中 消灯 パソコンからデジタル調節計へデータを送信...

  • マニュアル

    ...\USB\ E58-CIF, and then click the Next Button. 4) The "Completing the Found New Hardware Wizard" Dialog Box will be displayed. Click the Finish Button. 5) The "Windows Security" Dialog Box will be displayed. Click the Install Button. 1765mm LED (...

  • マニュアル

    ...17 27 CT 16 26 OPTION3 25 15 14 24 13 RSP + 23 − 12 22 4-20mA 33 11 + 21 COM 18 OPTION2 − + − W B SD 20 RDA 19 RD 19 RDB 20 SG 18 SG 18 RS-232C E5AK-T□B□ O A SDB 31 + Event input1/2 A B + E5AK-T□01□ E5AK-T□02□ COM 24 + + − Event input3/4 E5AK-T□F□ Pt E5AK-T□03□ EV4 25 − Transfer output mA 20 EV3 26 L 29 − 19 + 4-20mA − 31 ● OPTION3 30 V 32 RS-485 RS-422 ● OPTION2 C − TC E5AK-T□B□ + • Do not wire ...

  • マニュアル

    ...mA − TC RS-232C E5AK-□B□ OPTION2 + Pt + EV3 26 L 4-20mA EV4 25 29 COM 24 − Transfer output M EXTERNAL DIMENSIONS (unit: mm) M SETTING THE OUTPUT UNIT SD 20 Event input1/2 10 9 8 + 7 − 6 + A SDB 31 + + + − Event input3/4 E5AK-□F□ E5AK-□B□ 100 PV [OUT] E53-R E53-S E53-Q E53-Q3 E53-Q4 E53-C3 E53-C3D E53-V34 E53-V35 OUT1 8.8.8.8 OUT2 8.8.8.8 M CABLE CONNECTIONS SV RMT RSP MANU OUT1 OUT2 STOP SUB1 SUB2 • RS-232C interface: E5AK-M01M • RS-422 ...

  • マニュアル

    ...% output. • CMW: communications writing enable/disable indicator Lit when communications writing is “enabled” and is out when it is “disabled”. • RSP: Lit during remote SP Mode. • FSP: Lit during Constant-value SP Mode. *5 5 2 RS-232C ...