全 2436 件が検索されました。(1741 - 1760件を表示)

  • マニュアル

    ...異常終了コードを Hex 変換して格納 ※異常終了コードの詳細は、 「9.7.1. エラーコード一覧」を参照してください。 61 9.プログラム ●5. クローズ処理 No. 5.1. 概要クローズ処理起動 内容クローズ処理を起動します。 通信処理の終了(非実行状態に...

  • マニュアル

    ...繰返し、正常/異常終了、タイムアウト異常、相手機器異常を判定します。 受信処理終了後、クローズ処理へ遷移します。 61 9.プログラム No. 4.6. 概要受信処理繰返し情報の算出 内容 「4.5. 正常/異常判断処理」にて受信処理繰返しと判定された場...

  • マニュアル

    ...終了コード格納エリアにセットします。 参考終了コードについては、本資料「9.8. 異常処理」を参照してください。 61 9.プログラム 9.6. プロトコルマクロデータプロトコルマクロデータは、 「シーケンス」、 「ステップ」、 「送受信メッセージ」、 「受信マト...

  • マニュアル

    ...SktTCPConnect _instance.Execute Topen_TON _instance.Q 監視時間経過 SktTCPConnect _instance.Busy SktTCPConnect _instance SktTCPConnect _instance.Error Local_ErrCode .BoolData[10] SktClose _instance.Execute (タイムアウト) ...

  • マニュアル

    ...プログラムでは使用しません。 ) Rcv_Size 出力 INT 格納受信データ長:受信データのデータ長 【外部変数】 なし 61 9.プログラム 【プログラム内容】 62 9.プログラム 9.6. タイムチャートプログラムのタイムチャートです。 タイムチャートパターンの定...

  • マニュアル

    ...16#**** Local_ErrCode.b[3] クローズ処理異常 Local_ErrCode.b[11] タイムアウト Output_skTclose ErrorID 16#0000 16#**** Local_Status.Busy (相手機器異常) 61 9.プロジェクトファイル ●クローズ処理 SktTCPRcv _instance.Done など SktClose _instance.Execute Tclose_TON _instance.Q SktClose _instance.Busy SktClose _instance.Busy 停止中 SktClose _instance.Done SktClose _instance.Error SktClose _instance.ErrorID SktGetTCPStatus _instance.Execute SktGetTCPStatus _instance.Busy SktTCPRcv _instance.Done など SktClose _instance.Execute...

  • マニュアル

    ...う 単位 - 未使用 (本プロジェクトでは使用しません。 ) - - 初期値 - - - - - - ・内部変数テーブル:なし 61 9.プロジェクトファイル・プログラム 62 9.プロジェクトファイル ●ファンクションブロック(SendMessageSet)の内容名称 FB/FUN グラフィック表現 汎用シリアル無手順通...

  • マニュアル

    ...**** SktTCPRcv _instance.Done SktTCPRcv _instance.Error SktTCPRcv _instance.ErrorID 0000 0000 0000 **** Local_ErrCode.b[12] 相手機器異常 Output_MErrCode SktClose _instance.Busy (相手機器異常) 61 9.プログラム ●クローズ処理 SktTCPRcv _instance.Done など SktClose _instance.Execute Tclose_TON _instance.Q SktClose _instance.Busy SktTCPRcv _instance.Done など SktClose _instance.Execute Tclose_TON _instance.Q SktClose _instance.Done SktClose _instance.Error SktClose _instance.ErrorID SktGetTCPStatus _instance.Execute SktGetTCPStatus _instance.Busy SktClose _instance.Busy SktClose _instance.Done 0000 SktClose _instance.Error SktClose _...

  • マニュアル

    ...未使用) 「16#0000」および「16#FFFF」の場合は、以下の状態を意味します。 値 内容 16#0000 正常終了 16#FFFF 初期化状態 61 9.プログラム 9.7.2. 相手機器異常 相手機器で異常が発生したときの異常コードです。 ●相手機器異常コード[Output_CWFErrCode1、Output_CWFErrCode2] 【Output_CWFErrCode1】(終了コード) ビ...

  • マニュアル

    ...(相手機器異常なし) 上記条件の中で、いずれか 1 つでも異常が発生した場合、エラーごとの異常フラグが ON します。 61 8.ソフトウェア部品 ●3. 正常終了状態管理 No. 3.1. 概要正常終了処理 内容 「2.3. 正常/異常判断処理」にてプログラムの正...

  • マニュアル

    ...ルド]を選択します。 4 [ビルドウィンドウ]内のエラーおよびワーニングが、ともに 「0」であることを確認します。 61 10.付録 2 5 ツールによるリモート I/O 通信の設定 メニューバーから、 [コントローラ]-[通信設定]を選択します。 6 [通信設定]ダイ...

  • マニュアル

    ...示されます。 書き込みが完了すると、モード変更確認のダイアログが表示されますので、 [はい]をクリックします。 61 10.付録 2 11 ツールによるリモート I/O 通信の設定 [デバイスパラメータの編集] ダイアログに戻りますので、 [照合]をクリッ...

  • マニュアル

    ...理監視タイマをスタートし、クローズ処理要求のための特定ビットを ON します。 ・終了コード格納エリアをクリア 61 8.ソフトウェア部品 No. 5.4. 概要正常/異常判断処理 内容クローズ処理の結果、正常/異常終了、タイムアウト異常、クローズ...

  • マニュアル

    ...8.3. 異常判断処理 ....................................................................................51 8.4. メモリマップ ....................................................................................52 8.5. ラダープログラム .............................................................................55 8.6. プロトコルマクロデータ .....................................................................

  • マニュアル

    ...ペランド)を設定し ランド代入処理 ます。 送受信変数設定 受信データの格納エリアを初期化します。 1.3. 61 9.プログラム ●2. PMCR 命令実行中状態管理 No. 2.1. 概要 PMCR 命令実行中 内容 PMCR 命令の実行中状態に遷移します。 プログラムの正常/異常...

  • マニュアル

    ...《 o. 、' GNDABz 戸, │ ,一 =〉〈 電源ユニット一16-一 ) ---------------------[End of Page 2099]--------------------- 、 、 '・「111 :;lL 〆一、'×]XT 赤 〉 /、[×桃 X ll緑}}61青 `, AG 「《(《{《《{ , Xii黄 . o十〇〇M ) X{iX燈1・{ 孔UN-一∼1∼CLIM 支("叉〔一1〔一 ' '白 ) ・ {.1llll黒レ 、 ! 剛MING酬 ) 白戸蜘丁▼(ぐト 7黒酬FG −ZE十5VEOV8G十】L匡一1班LGl100/110VACo.APPNLG20R ¢ り GND∀BZ 〕 lX;・ 〕 │:一 (使用しない場合は短絡し...

  • マニュアル

    ...ャ 87×10-4 kg㎡(GD24) 減速機仕様付加形式 −GO5口 −GO9[コ −G20口減速比 1/5 1/9 1/20 出力軸定格トルク N・m ・61 110 240 出力軸瞬時最大トルク N・m 160 300 660 出力回転数 r/min 800 444 200 モータ軸換算イナーシャ 7.1×10-4 95×10-4 17×10-4 kg㎡(GD24) 出力軸許容荷重 N 1700 4700 6100 モー...

  • マニュアル

    ...いでください。 ※E本製品はサーマルスイッチ内蔵タイプです。 園圃ぽ 7 皇芋霜 同曽留一 ,1穎 ∠ ・』4 ' ,1』61 1起 ,1 コ } 認 1 12加・ ) 侶)接続図 』い 6 X X × X X × X】【X X × x × o費綬 ● '"鍾弘…E .」. , 6●ee " =■ 外部回生抵抗(REXT)を取付けるときは、端子台のJP-RG間のシ...

  • マニュアル

    ...・速度指令のゼロ調整を行う。 ・位置決め完了幅の設定を大きくする。 〕 2-5 ---------------------[End of Page 8671]--------------------- 第2章位置コ㍗トロー弓艦61接続偏差カウンタエラー(オーバー)が発生する・偏差カウンタは、指令位置と実際のモータ位置との差を管理するカウ・ンタで...

  • マニュアル

    ...タかム はべ リアラ ムリセット欝∴藁竃i Grph-Xプロゲラ4鎖}了F9次うインS"SF16メニュー 入糊膏' 一 ":6nl蝿=6 POT:61⑩τ:o PCL:01●CL:0 RεSεT:OS口唱;0 白:08こOZフ0 PU:1PU=1四二〇出力信号角田:0曰くIR:0 TG小=臼㏄日P:1 飢01:日ρLO2=0員UO3=0 ■速度やトルクの...