全 131 件が検索されました。(121 - 131件を表示)

  • マニュアル

    ...Tw Secure the Units with an End Plate (PFP-M) if there is a possibility of the Amplifier Units moving, e.g., due to vibration. 6. Connecting the Fiber Unit *E3X-DA0-S: Refer to E3X-CRT Operation Manual (E412-E1-01)or ...

  • マニュアル

    ...Light ON/Dark ON を切り換えます。 [L/D] 表示灯の点灯が切り換わります。 [L/D 表示灯 ] の が点灯します。 通信ユニット形E3X-ECTとの最大連結可能台数は30台です。 通信ユニット形E3X-CRTとの最大連結可能台数は16台です。 振動等がある場合は、アンプユ...

  • マニュアル

    ...使用できません。 *3:パワーチューニングを有効にした場合の相互干渉防止可能台数は6台までです。 *4:形E3X-CRT、形E3X-ECT 専用のコネクタ接続タイプです。 - 表 示 1CH側の現在の受光量を表示します。 (工場出荷時) 受光量 しきい値 約5秒後、表示設...

  • マニュアル

    ... may take time until the received light intensity and measured value become stable immediately after the power is turned on depending on use environment. · The Mobile Console E3X-MC11, E3X-MC11-SV2 and E3X-MC11-S cannot be connected. · The Communication Unit E3X-DRT21-S, E3X-CRT, ...

  • マニュアル

    ...意) (日/英語) EtherCAT スレーブセンサ通信ユニット 安全上のご注意このたびは当社のEtherCATスレーブ センサ通信ユニット形E3X-ECTをお買い求めいただきまして誠にありがとうございました。 安全にご使用いただくために、本紙と形...

  • マニュアル

    ...照参考手册上规定的扭矩,紧固从站的螺丝、电缆的螺 到CPU单元 感谢您购买本公司的EtherCAT系列传感器通信单元, 型号E3X-ECT。 为了您能安全地使用本产品,请务必阅读本说明书和E3X-ECT的参考手册。 有关参考手册,可以与本公司最近的代理商联系并索...

  • マニュアル

    ...ジタルセンサ通信ユニット E3NW シリーズ 形 E3NW-ECT 同期 不可 ファイバセンサ通信ユニット E3X シリーズ 形 E3X-ECT 同期 不可 ファイバ同軸変位センサ ZW シリーズ 形 ZW-CE1 同期 不可 名称 タイプ 位置決め専用視覚センサ FQ-M シリーズ EtherCAT 通信機能...

  • マニュアル

    ...です。 号機№/運転用リレーエリア変更はテンプレート流用時の「アドレス設定」にて変更して下さい。 NS8 EtherCAT 接続の E3X-ECT の各種設定/モニタ画面 (NS8 用:ノード 1)です。 NJ 側プログラムが必要で E3X-ECT...

  • マニュアル

    ...)-ECT Synced Slaves Not possible FZM1-series Vision Sensors FZM1-35-ECT Synced Slaves Not possible Digital Sensor Communications Unit E3NW Series E3NW-ECT Synced Slaves Not possible Fiber Sensor Communications Unit E3X Series ...

  • .../ 21/41/51のみ) ●(形E3NX-FA0のみ) CE CE ●(形E3X-HD0のみ) 形E3X-CRT 通信ユニット使用可否 標準価格(¥) CE 形E3NW 形E3X-ECT 15,700∼ 9,800 ― ― 8,800 8,800∼ *1. 高速タイプは検出距離が短くなります。 各詳細ページを参照ください。 *2. 形E3X-NAは汎用タイプの検出距離です。 EtherCAT通...

  • 商品情報

    ...>インバータ形3G3MX2-V1 / 3G3RX2用EtherCAT通信ユニット 形3G3AX-MX2-ECT / 形3G3AX-RX2-ECT<センサ>・光学式/磁気式ON/OFFセンサ用通信ユニット 形E3NW-ECT、形E3X-ECT・変位/測長センサ ZW8000 / 7000 / 5000シリーズ・画像センサ FH(ただし形FH-L550(-10)を除く) / FHV7 / FQ-Mシリーズ<配線用機器・部材>・EtherCAT分岐...