全 114 件が検索されました。(61 - 80件を表示)
- カタログ
... dispose the product with on the case in accordance with relevant regulations (laws and regulations). 14.The mutual interference prevention function does not work when in combination with series other than E3X-ZV/E3X-MZV series. 15.The Communication Unit E3X-DRT21-S, E3X-CRT, ...
- カタログ
... may take time until the measured value become stable immediately after the power is turned on depending on use environment. 6. The Mobile Console E3X-MC11, E3X-MC11-SV2 and E3X-MC11-S cannot be connected. 7. The E3X-DRT21-S, E3X-CRT, ...
- 技術解説/使用上の注意事項
...(CompoNet)、 形E3NW-CCL(CC-Link)とお使いいただけます。 形E3X-HDシリーズは形E3X-HD0をお使いいただきますと、 形E3X-CRT(CompoNet)もしくは形E3X-ECT(EtherCAT)とお使いいただけます。 ファイバアンプ コントロー ル ねじ型や円柱型の取りつけ穴はどれぐらいの寸法で開けれ...
- マニュアル
...合があります。 ・モバイルコンソール形E3X-MC11、形E3X-MC11-SV2、形E3X-MC11-Sは使用できません。 ・通信ユニット形E3X-DRT21-S、形E3X-CRT、形E3X-ECT、形E3N-CRTは使用できません。 ・万が一、異常を感じたときには、 すぐに使用を中止し、電源を切った上で、 当社支店・営業所まで...
- マニュアル
... models are connected and used, the product may malfunction. · If the unit receives excessive sensor light, the mutual interference prevention function may not work properly, resulting in malfunction of the unit. In such case, increase the threshold. · The Communication Unit E3X-DRT21-S, E3X-CRT, ...
- マニュアル
...功能可能会无法充分发挥作用,发生误动作。 此时请调大阈值。 ・ 可以连接通信单元型号 E3NW,但无法连接型号 E3X-DRT21-S、E3X-CRT、E3X-ECT。 ・ 万一感觉异常时,请立即切断电源停止使用,并联系本公司或代理商。 ・ 请勿使用稀释剂、汽油、丙酮、煤油类溶剂清洁。 动作值 x0....
- マニュアル
...に誤動作する場合があります。 その場合はしきい値を大きく設定してください。 ・通信ユニット形E3X-DRT21-S、形E3X-CRT、形E3X-ECT、形E3NWは使用できません。 ・万が一、異常を感じたときには、 すぐに使用を中止し、電源を切った上で、 当社支店・営業所までご...
- マニュアル
...功能可能会无法充分发挥作用,发生误动作。 此时请调大阈值。 ・ 可以连接通信单元型号 E3NW,但无法连接型号 E3X-DRT21-S、E3X-CRT、E3X-ECT。 ・ 万一感觉异常时,请立即切断电源停止使用,并联系本公司或代理商。 ・ 请勿使用稀释剂、汽油、丙酮、煤油类溶剂清洁。 模式 / 输出...
- マニュアル
...に誤動作する場合があります。 その場合はしきい値を大きく設定してください。 ・通信ユニット形E3X-DRT21-S、形E3X-CRT、形E3X-ECT、形E3NWは使用できません。 ・万が一、異常を感じたときには、 すぐに使用を中止し、電源を切った上で、 当社支店・営業所までご...
- マニュアル
...功能可能会无法充分发挥作用,发生误动作。 此时请调大阈值。 ・ 可以连接通信单元型号 E3NW,但无法连接型号 E3X-DRT21-S、E3X-CRT、E3X-ECT。 ・ 万一感觉异常时,请立即切断电源停止使用,并联系本公司或代理商。 ・ 请勿使用稀释剂、汽油、丙酮、煤油类溶剂清洁。 ・ 放大器单...
- マニュアル
...能となります。 ・モバイルコンソール形E3X-MC11、形E3X-MC11-SV2、形E3X-MC11-Sは使用できません。 ・通信ユニット形E3X-DRT21-S、形E3X-CRT、形E3X-ECT、形E3N-CRTは使用できません。 ・形E3C/E2C/E3Xとは相互干渉防止機能が働きません。 ・過大なセンサ光が入光した場合は、相互干渉...
- マニュアル
...に誤動作する場合があります。 その場合はしきい値を大きく設定してください。 ・通信ユニット形E3X-DRT21-S、形E3X-CRT、形E3X-ECT、形E3NWは使用できません。 ・万が一、異常を感じたときには、 すぐに使用を中止し、電源を切った上で、 当社支店・営業所までご...
- マニュアル
...に誤動作する場合があります。 その場合はしきい値を大きく設定してください。 ・通信ユニット形E3X-DRT21-S、形E3X-CRT、形E3X-ECT、形E3NWは使用できません。 ・万が一、異常を感じたときには、 すぐに使用を中止し、電源を切った上で、 当社支店・営業所までご...
- マニュアル
...功能可能会无法充分发挥作用,发生误动作。 此时请调大阈值。 ・ 可以连接通信单元型号 E3NW,但无法连接型号 E3X-DRT21-S、E3X-CRT、E3X-ECT。 ・ 万一感觉异常时,请立即切断电源停止使用,并联系本公司或代理商。 ・ 请勿使用稀释剂、汽油、丙酮、煤油类溶剂清洁。 ・ 放大器单...
- マニュアル
...に誤動作する場合があります。 その場合はしきい値を大きく設定してください。 ・通信ユニット形E3X-DRT21-S、形E3X-CRT、形E3X-ECT、形E3NWは使用できません。 ・片方のCHのみを使用する場合、未使用CHの出力線は配線しないでください。 未使用CHの受光量...
- マニュアル
...Light ON/Dark ON を切り換えます。 [L/D] 表示灯の点灯が切り換わります。 [L/D 表示灯 ] の が点灯します。 通信ユニット形E3X-ECTとの最大連結可能台数は30台です。 通信ユニット形E3X-CRTとの最大連結可能台数は16台です。 振動等がある場合は、アンプユ...
- マニュアル
...相互干渉防止機能が働きません。 形E3X-DA-S/MDAとは相互干渉防止機能が働きます。 ・通信ユニット形 E3X-DRT21-S、形 E3X-CRT、形 E3X-ECT は使用できません。 ・保護カバーは必ず装着した状態で使用してください。 誤動作の危険があります。 ・清掃にはシンナー、...
- マニュアル
...棄してください。 ・形E3X-ZV/MZVシリーズ以外とは相互干渉防止機能が働きません。 ・通信ユニット形E3NW、形E3X-DRT、形E3X-CRT、形E3X-ECTは使用できません。 ・APC (オートパワーコントロール) 機能は搭載していません。 ・アンプを密着して取付けた場合と省配線...
- マニュアル
... Please dispose the product with on the case in accordance with relevant regulations (laws and regulations) · The mutual interference prevention function does not work when in combination with series other than E3X-ZV/E3X-MZV series. · The Communication Unit E3X-DRT21-S, E3X-CRT, ...
- マニュアル
...棄してください。 ・形E3X-ZV/MZVシリーズ以外とは相互干渉防止機能が働きません。 ・通信ユニット形E3NW、形E3X-DRT、形E3X-CRT、形E3X-ECTは使用できません。 ・APC(オートパワーコントロール)機能は搭載していません。 ・アンプを密着して取付けた場合と省配線...