全 1430 件が検索されました。(1181 - 1200件を表示)

  • マニュアル

    ...含みます。 ・ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 ●記載事項のご注意 「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。 ・ 定格値および性能値...

  • マニュアル

    ...の原因の場合 c)当社以外による改造または修理による場合 d)当社商品本来の使い方以外の使用による場合 e)当社出荷当時の科学・技術の水準では予見できなかった場合 f)その他、天災、災害など当社側の責ではない原因による場合...

  • マニュアル

    ...C200HW-ZW3DV2-V2 CS/CJ/ SYSMAC / CVM1/CV/ 形C200HW-ZW3AT2-EV2 CQM1H シリーズ用形C200HW-ZW3PC2 パソコン(PC/ATまたはPC/AT互換機)用 形3G8F5-CLK21 形3G8F5-CLK21-E (*) ISAバス用(ワイヤタイプ)サポートボードに付属 * :海外版 形3G8F6-CLK21 PC98用(ワイヤタイプ) サポートボードに付属 α 1 特長とシステム構成 適用...

  • マニュアル

    ...ポンス格納先頭CH 番号 C:D00000 D00001 D00002 D00003 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 F 9 A 1 E D00004 D00005 0 0 0 0 0 3 0 C コマンドデータバイト数9 レスポンスデータバイト数送信先ネットワークアドレス1 送信先DeviceNet ノードアドレス05Hex 送信先号機アドレス...

  • マニュアル

    ...りつけ時 4-取 りつけ 穴 A (検 出幅) 取付 金具( 上・下 ) 取付 金具( 中間) ( 注3) B D C 2-取 りつけ 穴 28 25 E (注1) 光軸 54.25 E (注 1) 30 40.3 20.3 4-M5 M12コ ネクタ ( 注2) 8 D 2-M5( 注1) 48 15 15 (注 1) 20 (59 .6) 36 • 28( 注1) 取り つけ穴 加工寸 法 形式 A 検出幅 F3S-B122PF3S-B182PF3S-B242PF3S-...

  • マニュアル

    ...算出できます。 形F3SN-A□□□□P14シリーズ寸法C2(検出幅):形式中の4桁の数字寸法A = C2+86 寸法B = C2+54 寸法D = 15.5 寸法E = C2-9 寸法F:右表参照形F3SN-A□□□□P14シリーズ以外寸法C1(検出幅):形式中の4桁の数字寸法A = C1+64 寸法B = C1+32 寸法D = 18.5 寸法...

  • マニュアル

    ...sensor from operating. • Use shielded twisted pair cable (cross-sectional area: φ0.3mm2 or more) when extending the communication lines with a cable other than the dedicated cable (F39-JC ), and connect the shield to the 0V line. • When replacing the cable connector with other connectors (...

  • マニュアル

    ...中間金具使用数 寸法F(注) ~0640 0 - 0641~1280 1 F=B/2 1281~1822 2 F=B/3 寸法A = C1+64 寸法B = C1+32 寸法E = C1-37 寸法F:右表参照 [注]: 上記計算により得られた値Fを使用しない場合は、F=670mm以下としてください。 取付穴加工寸法 2-取付金具 20 4-M5 30 2 8 (16)...

  • マニュアル

    ...中間金具使用数 寸法F(注) ~0640 0 - 0641~1280 1 F=B/2 1281~1822 2 F=B/3 寸法A = C1+64 寸法B = C1+32 寸法E = C1-37 寸法F:右表参照 [注]: 上記計算により得られた値Fを使用しない場合は、F=670mm以下としてください。 取付穴加工寸法 2-取付金具 20 4-M5 30 2 8 (16)...

  • マニュアル

    ... operation of the Sensor is subject to the reflection of intensive light (such as other laser beams or electric ark welding machine). (2) The Sensor may not detect the object or the resolution may be insufficient depending on the material or shape of objects. (i....

  • マニュアル

    ..., or slightly outside, the detection range, it may not be correctly taught. Make sure the pattern is as close as possible to the center of the detection range. NG Most suitable Slightly pale D A B E Registers the pattern with the greatest contrast with the background. Plain Measurement Determines the contrast and average density to differentiate OK and NG images. Plain Color Stain Pattern A.T.OFF Teaching status (Plain) OK NG 7 NG NG Too pale C 8 Registers the pattern within the frame as the model. Registers only the pattern within the teaching area as the ...

  • マニュアル

    ... and Connections Camera The Camera captures images of the measurement objects. Up to 4 Cameras can be connected to one Controller. If F150-F F F or F160-F F F Cameras are being used, the connected Cameras must belong to the same series, i....

  • マニュアル

    ... Connections * Camera The Camera captures images of the measurement objects. Up to 4 Cameras can be connected to one Controller. If F150-F F F or F160-F F F Cameras are being used, the connected Cameras must belong to the same series, i....

  • マニュアル

    ... Connections * Camera The Camera captures images of the measurement objects. Up to 2 Cameras can be connected to one Controller. If F150- F F F or F160- F F F Cameras are being used, the connected Cameras must belong to the same series, i....

  • マニュアル

    ... Related settings Operation Manual, SECTION 5 System Settings Item Setting range Meaning SECTION 4 Parallel Connection Methods Strobe trigger delay 0 to 63 (0*) If an F500-S1 camera is used, the default strobe trigger delay (1=30µs) (i....

  • マニュアル

    ... Related settings Operation Manual, SECTION 5 System Settings Item Setting range Meaning SECTION 4 Parallel Connection Methods Strobe trigger delay 0 to 63 (1*) If an F210-S1 camera is used, the default strobe trigger delay (1=30µs) (i....

  • マニュアル

    ...外の原因の場合 c)当社以外に よ る改造または修理に よ る場合 d)本製品本来の使い方以外の使用に よ る場合 e)当社出荷当時の科学 ・ 技術の水準では予見で き なか っ た場合 f)その他、 天災、 災害な ど当社側の責ではない原因に よ る場合...

  • マニュアル

    ...外の原因の場合 c)当社以外によ る改造ま たは修理に よ る場合 d)本製品本来の使い方以外の使用によ る場合 e)当社出荷当時の科学 ・ 技術の水準では予見で き なか っ た場合 f)その他、 天災、 災害な ど当社側の責ではない原因によ る場合...

  • マニュアル

    ...ます。 ・「適合性等」: 「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d) 法令の遵守および(e)各種規格の遵守 ●記載事項のご注意 「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。 ・ 定格値および性能値は、単...

  • マニュアル

    ...式にて算出できます。 形F3SN-A□□□□N14 寸法C2(検出幅):形式中の4桁の数字寸法A = C2+86 寸法B = C2+54 寸法D = 15.5 寸法E = C2-9 寸法F:右表参照形F3SN-A□□□□N25, 40, 70 寸法C1(検出幅):形式中の4桁の数字寸法A = C1+64 寸法B = C1+32 寸法D = 18.5 寸法...