全 122 件が検索されました。(101 - 120件を表示)

  • マニュアル

    ... 00 S+7 リア ゾーン 7 ゾーン 6 ゾーン 5 ゾーン 4 ゾーン 3 ゾーン 2 ゾーン 1 S+8 Y 軸 エ リ ア S+11 ビジーフラグ 原点なしフラグ ティーチング完了 エラーフラグ アラームフラグ 書E 込E みP 中R O M 書E 込E みP 完R 了O M 原点...

  • マニュアル

    ...を表示します。 コマンド :X軸(n+1)∼ (n+4) (CH) ステータス :X軸(s+0)∼ (s+7) (CH) :Y軸(n+5)∼ (n+8) (CH) :Y軸(s+8)∼ (s+14) (CH) [オンライン(L)]メニューで[コマンド・ステータス情報]をクリックします。 6 コマンドとステータスエリアの割り付けの詳細エリアにつ...

  • マニュアル

    ... (s) *3 d=エリアセンサの最小検出物体直径 (mm) {計算例} Tm=0.05 s, Ts=0.02 s, d=30 mm のとき S=2,000 mm/s×(0.05 s+0.02 s)+8(30 mm-14 mm) =268 mm (2)式の計算結果が 100 mm 未満の場合は、S=100 mm とします。 また、500 mm を越える場合は、K=1600 mm/s とした次の式で...

  • マニュアル

    ...)/0.4μm(1000s時) 応答速度*5 1ms/100皿s切替デジタル出力出力形態*6 12ビットバイナリ出力(分・割転送:転送周期0.1巫s)*8 繰り返し精度*7 10μm 応答速度 0.4ms 判別出力出力形態 NPNオープンコレクタ出力DC30V100mAmax.2出力残留電圧1V以下応差 ±1%F.S 応...

  • マニュアル

    ...40GByte HDD サン プ リ ング レー ト 1S/s~1MS/s(1チ ャ ネル時) 1S/s~500kS/s(2チ ャ ネル時) 1S/s~200kS/s(4チ ャ ネル時) 1S/s~100kS/s(8チ ャ ネル時) ※全チ ャ ネル同時サン プ リ ング 記録チ ャ ネル数 アナ ログ (0/1/2/4/8) デジ タ ル (0/8) セ ンサ計測値 (0~9) ※アナログ と デ...

  • マニュアル

    ...Ts = Response time of the F3SR-B from ON to OFF (s) •d = Detection capability of the F3SR-B (mm) [Calculation example] When Tm = 0.05 s, Ts = 0.015 s, and d = 30 mm: S = 2,000 mm/s × (0.05 s + 0.015 s) + 8...

  • マニュアル

    .../instruction times 5,000 instructions). The I/O refresh time would be as follows for three 8-point Input Units and three 8-point Output Units mounted in the CPU Rack, and eight units mounted in a Slave Rack. (8 points x 3) x 70 µ...

  • マニュアル

    ...1 ノ 5V ..一_一ー一:一一..一_一.一一.、 OUT(+) OV(一) Ratedinputvoltage(Vcc) 12to24VDC Ratedinputcurrent 10mAat24VDC Albwablevohagerange ±10% ONdelay(sθeNote1} 1msmax. OFFdalay(sgeNote1} 1msrwax. ONvoltag9 10Vmin. Numberofcirc岨...

  • マニュアル

    ... µs/instruction × 5,000 instructions). The I/O refreshing time would be as follows for three 8-point Input Units and three 8-point Output Units mounted in the CPU Rack, and eight Units mounted in a Slave Rack. (8 points x 3) x 70 µ...

  • マニュアル

    ... be used as ordinary output bits. With this instruction, 4 digits or 8 digits are displayed in 12 cycles. Operation will proceed from the first execution without regard to the status prior to execution. Application Example This example shows a program for displaying the CQM1’...

  • マニュアル

    ... or 8 digits are displayed in 12 cycles. Operation will proceed from the first execution without regard to the status prior to execution. 92 Advanced I/O Instructions Application Example Section 5-4 This example shows a program for displaying the ID Controller’...

  • マニュアル

    ...S栖pO →醐 O 匿噸一礪・͡1り {』 H願助ASOIl一 61 ---------------------[End of Page 3630]--------------------- 輪ぽkT㎞i鴫・ rぷ一…' 1一 S繭9墨n撫〃 ▲ ▲S…8蹴d繊. Whichareainthgl'Om加10ryisd8sign8tedbytoth6systgmfrontheva『iabl8inthesendmessag●. CommunicationMessageAtnt'butes Sec舗on3ロ4 Receiving CPUun論P5αgudSuppαt8uord PMCR→←一一 洞8C8㎞r情ssag8 SequenceNo.001 Sequ釦ce Bxec蝋on 〃Omg而ory 殻…}一…パ、 _鴫 , S拍pO ● 臨ぽT㎝』4 9pRece4vi㎎手{●ade「IAd}ヒカ'eSS ■ R㏄●iw-co㎜ar娼...

  • マニュアル

    ... status function. 61 Section Command Trace (C500-NC113/NC211) Commands: Status data: 6-5 X axis (n+1) to (n+4) (words) Y axis (n+5) to (n+8) (words) X axis (s+0) to (s+7) (words) Y axis (s+8) to (s+14) (words) Click “Comm(L)” and then click “Command status.” The Command Status Screen will appear. Refer to the C500-NC113/NC211 Position Control Unit Operation Manual (W323) for the detailed areas to which commands and status data are allocated. 6-5 Command Trace (C500-NC113/NC211) Use the following procedure to display the commands ...

  • マニュアル

    ... code: 1C Hex S+6 00 2F Class ID: 002F Hex 253 Section 6-1 C200H I/O Link Units S+7 Word Contents (Hex) 00 01 Meaning Instance ID: For IR Area 1: 0001 Hex S+8 0A 00 S+9 28 00 Read start address: 10 = 000A Hex Address L: 0A Hex, Address H: 00 Hex No. of bytes of read data: 40 bytes = 28 Hex (The rightmost byte is not used.) D: Destination Information Results are stored as shown in the following table. Word D Contents (Hex) 00 10 (0 010) Meaning Master’s Unit address: ...

  • マニュアル

    ...Master’s node number = 3F (Hex) specifies 63 Master’s unit address = FE (Hex) specifies the local Unit • Command Words (Source information) Word S S+1 S+2 S+3 S+4 S+5 S+6 S+7 S+8 S+9 Contents Function (Hex) 82 07 Specifies starting response word = DM 2000 82 (Hex) specifies the DM area D0 00 07D0 (Hex) specifies address 2000 (Refer to the C200HX/HG/HE Operation Manual (W303) for details.) 00 64 Response monitoring time = 64 (Hex) specifies 10.0 seconds 00 0B Number of bytes of command data beginning with word S+...

  • マニュアル

    ... periodic task Primary periodic task Number of variables 8 4 10 Total size of variables 600 bytes 200 bytes 1,000 bytes Calculate the variable access time as shown below. [(600 + 200 + 1,000) bytes × 0.0006 ...

  • マニュアル

    ... of the F3SG-R from ON to OFF (s) •d = Detection capability (or object resolution) of the F3SG-R (mm) [Calculation example] When Tm = 0.05 s, Ts = 0.008 s, and d = 14 mm: S=2,000 mm/s x (0.05 s + 0.008 ...

  • マニュアル

    ... of the F3SG-R from ON to OFF (s) •d = Detection capability (or object resolution) of the F3SG-R (mm) [Calculation example] When Tm = 0.05 s, Ts = 0.008 s, and d = 25 mm: S=2,000 mm/s x (0.05 s + 0.008 ...

  • マニュアル

    ... of the F3SG-RR from ON to OFF (s) •d = Detection capability (or object resolution) of the F3SG-RR (mm) [Calculation example] When Tm = 0.05 s, Ts = 0.008 s, and d = 14 mm: S=2,000 mm/s x (0.05 s + 0.008 ...

  • マニュアル

    ... of the F3SG-R from ON to OFF (s) •d = Detection capability (or object resolution) of the F3SG-R (mm) [Calculation example] When Tm = 0.05 s, Ts = 0.008 s, and d = 25 mm: S=2,000 mm/s x (0.05 s + 0.008 ...