全 2493 件が検索されました。(781 - 800件を表示)

  • マニュアル

    ... CompoNetマスタユニット 取扱説明書(安全上のご注意)(日/英語) e * / RS-232C SYS MAC IOWR CPU CPU RS-232C NT-AL001/ CJ1W-CIF01 CPU CS C PU / C S 1G/H/D-C PU H/S / 6 ) PLC DM/EM DM/EM PLC BUSY LED CS1D-BC/BI PLC C S 1W-C LK12/52 PLC -V1 C S 1W-ET N01 CS1D-PA/PD 24V CS1D CPU CPU CS1D-CPU CPU CPU CS1D-CPU CPU 0675523-7D CS1D PLC / CS1D-BC/BI 0V CPU...

  • マニュアル

    ...さい。 設定データに不正がある場合、ユニットは運転を停止し、装置や機械が想定外の動作をする恐れがあります。 CSシリーズ安全上のご注意このたびは当社のプログラマブルコントローラ(PLC)をお買い求めいただきまして誠にありが...

  • マニュアル

    ...売拠点は、Webページでご案内しています。 お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。 SYSMAC CS-series Programmable Controllers Safety Precautions OMRON Corporation OMRON Corporation 2003-2018 All Rights Reserved 1618379-7B Thank you for purchasing an OMRON Programmable Controller (PLC). To ensure safe operation, please be sure to read the safety precautions provided in this document along with all of the user manuals for the Programmable ...

  • マニュアル

    ... communications. Also, parameters can be read and written with explicit messages. 18 E3NW-CRT User’s Manual Section 1 Features and System Configuration Features Section 1 Overview ■ This Unit provides a communications interface between OMRON PLCs (e.g., the ...

  • マニュアル

    ... Thermocouple type (E5CS- □ KJ, E5CS- □ KJX) ●Temperature indication X ON 6 °C Step2 Set the control temperature. Alarm output ON 1 OFF OFF Suitability for Use ■ Operation ON OFF Specifications E5 CS Control mode selector switch OFF Conformity to Safety standards *1 AL 456 PROTECT ON Press in on the hook on the bottom of the front panel and draw out the controller. ON ON Basic insulation is provided between the power supply, input, and output terminals. When double insulation is required, apply supplemental insulation defined in IEC 60664 that is suitable for the maximum operating voltage with clearances ...

  • マニュアル

    ...送性能が悪くなり100mを保証できません。 詳細はケーブルメーカーに確認してください。 信号名 RD SD SG RS/CS制御はできません。 シールドされたケーブルを使用してください。 役割無接続データ受信データ送信無接続信号用接地無接続無...

  • マニュアル

    ...Not connected Not connected NC RD SD NC SG NC NC NC NC External device to be connected ・Camara cable mounting Pin No. Signal name RD * SD * SG * RS/CS control cannot be used. Pin No. 2 3 5 Signal name 148.5 Use a shielded cable. Pin numbers will depend on the external device being connected. Refer to the manual for the personal computer or PLC being connected. Use a compatible connector. ‡5HFRPPHQGHGLWHPV Model XM3D-0921 XM2S-0911 Manufacturer Sockets OMRON Corporation Hood OMRON Corporation Min. bending radius Approx. 46 ■Mounting ■Wiring ‡7LJKWHQWKHVFUHZVVHFXUHO\ZKHQLQVWDOOLQJWKHSURGXFW ‡7RNHHSSURSHUDLUIORZNHHSWKHWRSRIWKH)+6HQVRU&RQWUROOHUPPRUPRUHDSDUWIURPRWKHUGHYLFHV Install the ...

  • マニュアル

    ...さい。 ■ アラーム出力/イベント入力/RS-485 の配線 + - マルチドロップ最大 31 台接続 * ①RS-485 (+) 温度調節計 形 EJ1、 + CS/CJ シリーズシリアル通信ユニットなど - ②RS-485 (-) ③主設定 ④主設定 COM ⑤勾配設定 ⑥勾配設定 COM 負荷 ⑦アラーム出力1 (+) ⑧アラーム出力 1 (-) 自動 負荷 ⑨アラー...

  • マニュアル

    ... allocated as Output Enable Bits). The IN Area is allocated for data such as the communications status and the process values of the Temperature Controller channels and the OUT Area is allocated for the set points of the channels and other data. When using a ...

  • マニュアル

    ...manual) • Basic specifications • System design • System configuration • Mounting and wiring • Maintenance • Troubleshooting --Describes how to set parameters and adjust (Availdevices (i.e., components such as Temperature able Controllers) using the CX-Thermo. only as online help.) ■ ...

  • マニュアル

    ...(Available only devices (i.e., components such as Temperature as online Controllers) using the CX-Thermo. help.) ■ DeviceNet Master Unit Name DeviceNet Operation Manual Cat. No. W267 DeviceNet Master Units Operation Manual W379 ...

  • マニュアル

    ... computer RS-232C: 25-pin E5@N-H Host computer (DOS/V) RS-232C: 9-pin RS-232C RS-232C No. 11 SD 12 RD 13 SG SD (TXD) 2 RD (RXD) 3 RS (RTS) 4 CS (CTS) 5 DR (DSR) 6 7 SG ER (DTR) 20 FG E5@N-H RD (RXD) SD (TXD) ER (DTR) SG DR (DSR) RS (RTS) ...

  • マニュアル

    ...No. 11 SD RD SD (TXD) 3 12 RD SG ER (DTR) 4 13 SG 5 SG 5 6 DR (DSR) 6 7 RS (RTS) 7 20 CS(CTS) 8 SD (TXD) 2 RD (RXD) 3 RS (RTS) 4 CS (CTS) DR (DSR) SG ER (DTR) FG E5@N-H No. 11 12 13 1 Cable Diagram Cross-sectional area of conductor AWG24: 0.205 mm2 AWG14: 2.081 mm2 RS-422 (E5AN/EN-H Only) • Connections are 1:1 or 1:N. With 1:N, a maximum of 32 nodes including the host can be connected. • The maximum total ...

  • マニュアル

    ... value, etc. E5CC-T No.2 C 25 0 Settings can be copied. E5C-T Digital Temperature Controllers Programmable Type Communications Manual (H186) 6-3 6 6-1-1 Introduction • You can connect to an OMRON CS/CJ-series or CP-series PLC or to a Mitsubishi Q-series or L-series PLC. • Up to 23 E5@C-T parameters can be assigned for reading and up to 43 E5@C-T parameters can be assigned for writing in PLC memory. Each E5@C-T Controller is allocated 70 words of PLC memory. (A total of 2,...

  • マニュアル

    ...No. 2 Upload Area E5CD No.2 No. 2 Download Area Settings can be copied. E5@D Digital Temperature Controllers Communications Manual (H225) 6-3 6 6-1-1 Introduction • You can connect to an OMRON CS/CJ-series, CP-series, NJ-series, or NX1P2 PLC, to a Mitsubishi Q-series, L-series, FX-series, or iQ-R-series PLC, or to a Keyence KV-series PLC. • Up to 13 E5@D parameters can be assigned for reading and up to 13 E5@D parameters can be assigned for writing in PLC memory. Each E5@D Controller is allocated 30 ...

  • マニュアル

    ... in erroneous operation. a) In the case of the NJ/NX-series Controller, set the system-defined variable “_DeviceOutHoldCfg (Device output hold setting)”. For details, refer to NJ/ NX-series CPU Unit Software User’s Manual (Cat. No. W501). b) In the case of the ...

  • マニュアル

    ...A-1-3 Main Unit Specifications..............................................................................................................A-2 Infrared Thermal Sensor .............................................................................................................A-7 Configuration Tool .......................................................................................................................A-9 A-2 Tag Data Link Connection Setting Procedures.................................................................A-10 A-2-1 A-2-2 A-2-3 Preface......................................................................................................................................A-10 Using the ...

  • マニュアル

    ... Aggregated Data on page 6-12 for more details about aggregated data, such as statuses. Only the settings from Ch1 to Ch4 are available for the model NX-HTC3510. Precautions for Correct Use If you change the operation mode of the NJ/NX-series Controller or the ...

  • マニュアル

    ...-H No.2 25.0 0.0 No. 2 Download Area Settings can be copied. E5@D-H Digital Temperature Controllers Communications Manual (H240) 6-3 6 6-1-1 Introduction • You can connect to an OMRON CS/CJ-series, CP-series, NJ-series, or NX1P2 PLC, to a Mitsubishi Q-series, L-series, FX-series, or iQ-R-series PLC, or to a Keyence KV-series PLC. • Up to 13 E5@D-H parameters can be assigned for reading and up to 20 E5@D-H parameters can be assigned for writing in PLC memory. Each E5@D-...

  • マニュアル

    ... the front of the DeviceNet Unit. The Setup Tool is provided on the Setup Tool Software (SBCE-001). 1 1-3 1 Features and System Configuration 1.2 System Configuration The DeviceNet Unit provides the following system configuration. DeviceNet Master Unit for ...