全 255 件が検索されました。(61 - 80件を表示)

  • マニュアル

    ... power consumption for each count. The total number of ON times of Event input 1 and Event input 2 is defined as input. 14 The output pulse cycle can be calculated by the following formula: Output pulse cycle [s] = 3600 [s]/Power [W]/Pulse output unit [...

  • マニュアル

    ... made. Active power alarm output 0.0 to 150.0 (Upper/lower thresholds, 0.0 to 19.9 hysteresis and OFF-/ON-delay) 0.0 to 99.9 Integral power consumption -w, var.d, saving selection var.g, var.a Unit: Wh...

  • マニュアル

    ...二次側電圧値を連続して設定、単位:V 1p2w:単相2線式、1p3w:単相3線式、 3p3w:三相3線式、3p4w:三相4線式 110 単位:% 単位:Wh OFFは即時更新、単位:秒 52.p.al(*2) 備考欄 上下限閾値、 ヒステリシス、オフ・オンディレーを連続して設定参照上限閾値:80.0%、下限閾値:...

  • マニュアル

    ... Nos. 18 and 20 (terminals set in the output terminal function setting). 18 18 OUT1 OUT2 19 20 The output pulse cycle can be calculated by the following formula: Output pulse cycle [s] = 3600 [s]/Power [W]/Pulse output unit [...

  • マニュアル

    ... Nos. 18 and 20 (terminals set in the output terminal function setting). 18 OUT1 18 OUT2 19 20 The output pulse cycle can be calculated by the following formula: Output pulse cycle [s] = 3600 [s]/Power [W]/Pulse output unit [...

  • マニュアル

    ...(Upper/lower thresholds, hysteresis and OFF-/ON-delay) Integral power consumption saving selection 53.r.al (*2) 54.a.al (*2) 55.v.al (*2) 56.pf.a (*2) 57.q.al (*2) 60.i.sl Unit: % Unit: Wh off is instantly updated. Unit: Sec At ON, set voltage and power factor, Frequency is 50 Hz fixed. Can be set only at simple measurement ON. Can be set only at simple measurement ON. Set the key operation buzzer sound to ON/OFF. 0.000 to 99.999 10.co2 0.387 Unit: kg-CO2 /kWh 11.chg 10.000 ...

  • マニュアル

    ...出力パルスの周期は、以下の計算式で求めることができます。 出力パルスの周期[s]=3600[s] / 電力[W] / パルス出力単位[Wh] 例: 三相3線式で、入力電力が200k[W]、パルス出力単位が10k[Wh]のときは、出力パルスの周期=3600[s] / 200k[W] / 10k[...

  • マニュアル

    ...出力パルスの周期は、以下の計算式で求めることができます。 出力パルスの周期[s]=3600[s] / 電力[W] / パルス出力単位[Wh] 例: 三相3線式で、入力電力が200k[W]、パルス出力単位が10k[Wh]のときは、出力パルスの周期=3600[s] / 200k[W] / 10k[...

  • マニュアル

    ... following information to understand label details and placement locations. 1-4-1 AMR Information Label The AMR information label is described below. The following example may differ slightly from your product's label. 1 2 X 3 6 Energy: 936 ...

  • マニュアル

    ...Conversion display units 3 places: XXX Each place: 0 to 9, A to Z, /, -, _ CHAR CO2 Set the units for the conversion value using any 3 characters 09 Pulse output units 1 / 10 / 100 / 1K / 5K 10K / 50K /100K (...

  • マニュアル

    ...Manufactured by Weidmuller H0.25/12 H0.34/12 H0.5/14 H0.75/14 H1.0/14 H1.5/14 Manufactured by Wago FE-0.25-8N-YE FE-0.34-8N-TQ FE-0.5-8N-WH FE-0.75-8N-GY FE-1.0-8N-RD FE-1.5-8N-BK PZ6 roto Variocrimp4 Make sure that the outer diameter of the wire coating is smaller than the inner diameter of the insulation sleeve of the recommended ferrule. 2. Installation and wiring 2.4 Wiring the measured voltage input To measure voltage, wire the measured voltage input ...

  • マニュアル

    ...AI 0,25-8 10 12 AI 0,25-10 8 10 AI 0,34-8 10 12 AI 0,34-10 8 10 AI 0,5-8 H0.5/14 FE-0.5-8N-WH 10 12 AI 0,5-10 H0.5/16 FE-0.5-10N-WH 8 10 AI 0,75-8 H0.75/14 FE-0.75-8N-GY 10 12 AI 0,75-10 H0.75/16 FE-0.75-10N-GY 8 10 AI 1-8 H1.0/14 FE-1.0-8N-RD 10 12 AI 1-10 H1.0/16 FE-...

  • マニュアル

    ...FE-0.25-8N-YE 10 12 AI 0,25-10 8 10 AI 0,34-8 10 12 AI 0,34-10 8 10 AI 0,5-8 H0.5/14 FE-0.5-8N-WH 10 12 AI 0,5-10 H0.5/16 FE-0.5-10N-WH 8 10 AI 0,75-8 H0.75/14 FE-0.75-8N-GY 10 12 AI 0,75-10 H0.75/16 FE-0.75-10N-GY 8 10 AI 1-8 H1.0/14 FE-1.0-8N-RD 10 12 AI 1-10 H1.0/16...

  • マニュアル

    ...FE-0.25-8N-YE 10 12 AI 0,25-10 8 10 AI 0,34-8 10 12 AI 0,34-10 8 10 AI 0,5-8 H0.5/14 FE-0.5-8N-WH 10 12 AI 0,5-10 H0.5/16 FE-0.5-10N-WH 8 10 AI 0,75-8 H0.75/14 FE-0.75-8N-GY 10 12 AI 0,75-10 H0.75/16 FE-0.75-10N-GY 8 10 AI 1-8 H1.0/14 FE-1.0-8N-RD 10 12 AI 1-10 H1.0/16...

  • マニュアル

    ...FE-0.25-8N-YE 10 12 AI 0,25-10 8 10 AI 0,34-8 10 12 AI 0,34-10 8 10 AI 0,5-8 H0.5/14 FE-0.5-8N-WH 10 12 AI 0,5-10 H0.5/16 FE-0.5-10N-WH 8 10 AI 0,75-8 H0.75/14 FE-0.75-8N-GY 10 12 AI 0,75-10 H0.75/16 FE-0.75-10N-GY 8 10 AI 1-8 H1.0/14 FE-1.0-8N-RD 10 12 AI 1-10 H1.0/16...

  • マニュアル

    ...12 14 AI 0,25-12 - - 10 12 AI 0,34-10 - - 12 14 AI 0,34-12 - - 10 12 AI 0,5-10 H0,5/16 FE-0.5-10N-WH 12 14 AI 0,5-12 H0,5/18 FE-0.5-12N-WH 10 12 AI 0,75-10 H0,75/16 FE-0.75-10N-GY 12 14 AI 0,75-12 H0,75/18 FE-0.75-12N-GY 10 12 AI 1-10 H1,0/16 FE-1.0-10N-RD 12 14 AI 1-12 H1,0/18 FE-1.0-12N-RD...

  • マニュアル

    ...AI 0.25-10 AI 0.34-8 - H0.34/12 - FE-0.34-8N-TQ 10 8 12 10 AI 0.34-10 AI 0.5-8 - H0.5/14 - FE-0.5-8N-WH 10 8 12 10 AI 0.5-10 AI 0.75-8 H0.5/16 H0.75/14 FE-0.5-10N-WH FE-0.75-8N-GY 10 8 12 10 AI 0.75-10 AI 1-8 H0.75/16 H1.0/14 E-0.75-10N-GY FE-1.0-8N-RD 10 8 12 10 AI 1-10 AI 1....

  • マニュアル

    ...H1.5/16 H2.5/16DS H4.0/20D H6.0/20 H10.0/22EB H10.0/28 H16.0/28 ワゴ製 FE-0.25-8N-YE − FE-0.34-8N-TQ − FE-0.5-8N-WH FE-0.5-10N-WH FE-0.75-8N-GY E-0.75-10N-GY FE-1.0-8N-RD FE-1.0-10N-RD FE-1.5-8N-BK FE-1.5-10N-BK FE-2.5-10N-BU FE-4.0-12N-GY FE-6.0-12N-YE FE-10-12N-RD FE-10-18N-RD FE-16-18N-...

  • マニュアル

    ... エリア読出 RJ AR エリア読出 RE EM エリア読出 WR CIO エリア書込 WL データリンクリレーエリア書込 WH HR エリア書込 WC タイマ/カウンタ現在値エリア書込 タイマ/カウンタの現在値エリアの指定チャネルから指定書込データをチャネル...

  • マニュアル

    ...)は、以下のとおりです。 ヘッダコード I/O メモリの読出 RR RH 種類 RC RG RD RJ I/O メモリの書込 WR WH I/O メモリの書込 WC WD WJ CPU ユニットステータス関連 MS SC MF テスト TS I/O メモリエリア QQMR 複合読出 QQIR 上位リンク通信処理 XZ ** IC 14 - 30 名...