全 255 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- 技術解説/使用上の注意事項
...だけの仕事をしたか、使ったエネルギーの量になります。 電力(W)×時間(h) で計算されます。 単位はワットアワー(Wh)です。 例)1kWh=100V×10A×1時間 10kWh=100V×100A×1時間 0 セ ーフティ -A リレ ー ●三相交流三相交流とは、電流または電圧の位相を互いに120度ずらした3...
- マニュアル
....5/16 H0.75/14 H0.75/16 H1.0/14 H1.0/16 H1.5/14 H1.5/16 H2.5/16DS PZ6 roto FE-0.25-8N-YE --FE-0.34-8N-TQ --FE-0.5-8N-WH FE-0.5-10N-WH FE-0.75-8N-GY FE-0.75-10N-GY FE-1.0-8N-RD FE-1.0-10N-RD FE-1.5-8N-BK FE-1.5-10N-BK FE-2.5-10N-BU Variocrimp4 CRIMPFOX6T-F CRIMPFOX10S Note 1. Make sure that the outer diameter of the wire coating is smaller than ...
- マニュアル
...ョット粒レトやガイドに負荷がかかり、扉の撰閉がUこくし蘭虫この綱村長穴鯨取1寸を調整してください f…。 Wh田the曲〔ambe(paied〔m〔bsedftnh 鵠=罐罐艦奉和・ w抽出e㎎ぜ廿te㎜m伽gl止 ---------------------[End of Page 4785]--------------------- WIC肛161…SIC鴉{ヨTSHll喘…ISE D㎞面andmSiChethertSinfimnatimen 氏_1___」一_」一'fL____ 鴇istaufeir胞lr[㎏liche6ef[‖irdur〔...
- マニュアル
...Theyand are constant. AWG22 0.3 0.75mm2 L1 14mm not fit.arevoltage PHOENIX rated working to the solenoid. able to used asApply inputthe to the safety circuit. 8mm L2 AI0.5-8 WH AWG20 6). When wiring the D4SL-N, remove the terminal block board out of the D4SL-N. Wiring Figure 6) can make the (See system that observe both the door open/close 3). Please 8-2. CONTACT After this, make to insert the connector. Do not putthe the lock electric power whensure wiring. AI0.75-8 GY AWG18 detection 1). switch and monitor switch NC contacts ...
- マニュアル
...,75-10 AI1-8 H0.25/12 --H0.34/12 --H0.5/14 H0.5/16 H0.75/14 H0.75/16 H1.0/14 FE-0.25-8N-YE --FE-0.34-8N-TQ --FE-0.5-8N-WH FE-0.5-10N-WH FE-0.75-8N-GY FE-0.75-10N-GY FE-1.0-8N-RD AI1-10 AI1,5-8 AI1,5-10 CRIMPFOX6 CRIMPFOX6T-F CRIMPFOX10S H1.0/16 H1.5/14 H1.5/16 FE-1.0-10N-RD FE-1.5-8N-BK FE-1.5-10N-BK PZ6 roto Variocrimp4...
- マニュアル
...,75-10 AI1-8 H0.25/12 --H0.34/12 --H0.5/14 H0.5/16 H0.75/14 H0.75/16 H1.0/14 FE-0.25-8N-YE --FE-0.34-8N-TQ --FE-0.5-8N-WH FE-0.5-10N-WH FE-0.75-8N-GY FE-0.75-10N-GY FE-1.0-8N-RD AI1-10 AI1,5-8 AI1,5-10 CRIMPFOX6 CRIMPFOX6T-F CRIMPFOX10S H1.0/16 H1.5/14 H1.5/16 FE-1.0-10N-RD FE-1.5-8N-BK FE-1.5-10N-BK PZ6 roto Variocrimp4...
- マニュアル
...8 10 AI 0,25-8 12 AI 0,25-10 ---- 8 10 AI 0,34-8 12 AI 0,34-10 8 10 AI 0,5-8 H0.5/14 FE-0.5-8N-WH 10 12 AI 0,5-10 H0.5/16 FE-0.5-10N-WH 8 10 AI 0,75-8 H0.75/14 FE-0.75-8N-GY 10 12 AI 0,75-10 H0.75/16 FE-0.75-10N-GY 8 10 AI 1-8 H1.0/14 FE-1.0-8N-RD 10 12 AI 1-10 H1.0/16 FE-...
- マニュアル
.../12 --H0.5/14 H0.5/16 H0.75/14 H0.75/16 H1.0/14 H1.0/16 H1.5/14 H1.5/16 FE-0.25-8N-YE --FE-0.34-8N-TQ --FE-0.5-8N-WH FE-0.5-10N-WH FE-0.75-8N-GY FE-0.75-10N-GY FE-1.0-8N-RD FE-1.0-10N-RD FE-1.5-8N-BK FE-1.5-10N-BK PZ6 roto Variocrimp4 Note 1 Make sure that the outer diameter of the wire coating is smaller than the inner diameter of the insulation...
- マニュアル
...Name Re GMDYYWWDA0001 IFpP29/149/134/[1P16S]M/-20+50/90 1-20 le Nominal Voltage lire Use only Charging Station (73910-010) doit Pour prévenir les blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'utilisation. 2048 ...
- マニュアル
...力容量 DC12V~DC30V 30mA 以下 ON 時残留電圧 1.2V 以下 OFF 時漏れ電流 0.1mA 以下 パルス出力単位 1,10,100,1k,5k,10k,50k,100k(Wh) パルス ON 時間 500ms 固定 2-8 設置と配線 重要 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・ OUT、COM 間に外部電源を直接接続しないでください。 必ず負荷を接続してください。 ・ パルス出...
- マニュアル
...算係数を設定 08 換算表示単位 3 桁:XXX 各桁:0 ∼ 9、A ∼ Z、/、-、_ CHAR CO2 09 パルス出力単位 1 / 10 / 100 / 1K / 5K 10K / 50K /100K (Wh) WH/P 100 0A 自動 LCD 消灯 OFF / 1.0 / 5.0 / 10.0 (分) DISP 5.0 0B 警告 ON/OFF ON / OFF ALARM ON 0C タリフ ON/OFF ON / OFF TARIF ON 0D パスワード変更 0000 ∼ 9999 PASSW 0001 90 ソフトバージョ...
- マニュアル
...-0.34-8N-TQ フエニックス・コンタクト製 ワイドミュラー製 ワゴ製 0.5 20 8 AI0.5-8 H0.5/14 FE-0.5-8N-WH 0.75 18 8 AI0.75-8 H0.75/14 FE-0.75-8N-GY 1 18 8 AI1-8 H1.0/14 FE-1.0-8N-RD 1.5 16 8 AI1.5-8 H1.5/14 FE-1.5-8N-BK CRIMPFOX6 CRIMPFOX6T-F CRIMPFOX10S PZ6 roto Variocrimp4 推奨圧着工具 ※1....
- マニュアル
...位)に移動し、 [ENTER]キーを押して設定状態にします。 ・[上][下]キーで 「1K」 を選択し、 [ENTER] キーで確定します。 MENU 100 WH/P MENU 09 ENTER SET 100 WH/P SET を選択 1K WH/P OUT SET ON を選択 ON ACTV OUT CT3 ENTER SET CT1 CT2 MENU A1 10 UNO SET 【手順7】 ・[上][下]キーでMENU A9(パルス端子割当) に移動し、 [ENTER]キー...
- マニュアル
...(L-L) : AC173 ∼ 277V(L-L) : 4 点(フォトモスリレー出力) : DC40V、50mA 以下 : 1.5V 以下(出力電流 50mA 時) : 0.1mA 以下 : 1,10,100,1k,5k,10k,50k,100k(Wh) : 500ms 固定 プロトコル同期方式通信速度最大伝送距離最大接続台数 : Modbus(RTU) 、CompoWay/F : 調歩同期 : 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200bps : 1200m : 99 台(Modbus)、31 台(CompoWay/F) 2 本体下...
- マニュアル
...台数 本体仕様 : 4 点(フォトモスリレー出力) : DC40V、50mA 以下 : 1.5V 以下(出力電流 50mA 時) : 0.1mA 以下 : 1,10,100,1k,5k,10k,50k,100k(Wh) : 500ms 固定 稀に感電の恐れがあります。 CT* 接続時は、必ず CT 取付け対象回路の電源を切ってから行ってください。 稀に感電や軽度のけ...
- マニュアル
...Sync method Communication speed Maximum transmission distance Maximum number of devices connected Content : 4 (PhotoMOS relay outputs) : DC40V, 50mA or less : Less than 1.5V (when output current is 50mA) : 0.1mA max. : 1,10,100,1k,5k,10k,50k, 100k(...
- マニュアル
...出力パルスの周期は、以下の計算式で求めることができます。 出力パルスの周期[s]=3600[s]/電力[W]/パルス出力単位[Wh] 例: 三相3線式で、入力電力が200k[W]、パルス出力単位が10k[Wh]のときは、 出力パルスの周期=3600[s]/200k[W]/10k[...
- マニュアル
...出力パルスの周期は、以下の計算式で求めることができます。 出力パルスの周期[s]=3600[s]/電力[W]/パルス出力単位[Wh] 例: 三相3線式で、入力電力が200k[W]、パルス出力単位が10k[Wh]のときは、 出力パルスの周期=3600[s]/200k[W]/10k[...
- マニュアル
...が5Aのときのみ有効 簡易計測ON時は無効、VT一次側電圧値、 VT二次側電圧値を連続して設定、単位:V 単位:% 単位:Wh OFFは即時更新、単位:秒 ON時電圧と力率を設定、周波数は50Hz固定簡易計測ON時のみ設定可能簡易計測ON時のみ設定可能 単位:kg-...
- マニュアル
... day and displays it. The OR judgment of Event input 1 and Event input 2 determines the ON time. 13 OUT1 14 The output pulse cycle can be calculated by the following formula: Output pulse cycle [s] = 3600 [s]/Power [W]/Pulse output unit [...