全 83 件が検索されました。(61 - 80件を表示)
- マニュアル
... read by programs. Interpret the value as a set of bit flags, each of which indicates a corresponding condition. Value Description ^H1 Reserved for future use. ^H2 Reserved for future use. ^H4 ESTOP circuit is open (see note below). ^...
- マニュアル
...常 [ H5 ] 8 1-7.CPUユニットが不良 [ H6 ] 9 1-8.I/Oテーブル未登録 [ H7 ] 9 1-9.簡易バックアップリストア異常 [ H8 ] 9 1-10.CPUユニットのメモリが不良 [ HA ] 10 1-11.CPUユニットが不良 [ Hb] 10 1-12.ルーチングテーブル論理異常 [ HC ] 10 1-13.I/Oリフレッシ...
- マニュアル
...240 ' 250 LOFF%=&HFF : LON%=0 : LBLINK%=0 260 GOSUB *LEDSUB 270 FOR I=0 TO 5000 280 NEXT I 290 LOFF%=0 : LON=&H4A : LBLINK%=0 300 GOSUB *LEDSUB 310 FOR I=0 TO 5000 320 NEXT I 330 LOFF%=&H8 : LON=&H10 : LBLINK%=&H82 340 GOSUB *LEDSUB 350 FOR I=0 TO 5000 360 NEXT I 370 GOTO 230 380 ' 390 ' 400 *LEDSUB 'LED ON/OFF/BLINKジッコウ 410 DEF SEG=LEDSEG% : LO%=0 420 CALL LED% (LO%,LOFF%,LON%,LBLINK%) 430 RETURN 440 ' 450 ' 460 END PARACT 説明・ 行 番 号 120∼ 210、 ...
- マニュアル
...70 END 80 END PARACT Ok RUN 10進数 16進数 1 &H1 2 &H2 3 &H3 4 &H4 5 &H5 6 &H6 7 &H7 8 &H8 9 &H9 10 &HA 11 &HB 12 &HC 13 &HD 14 &HE 15 &HF 16 &H10 3−60 ステートメント IF THEN ELSE 機 能 『数式』を16進文字列に変換して返します。 書 式 IF <条件式> THEN {文│行番号│ *ラベル} [Else{文│行番号│ *ラ...
- マニュアル
...します。 正常読み出し後、消灯します。 参 考 メモリカードからのリストアに失敗した場合、前面 7 セグメント LED に「H8」とエラー表示されます。 メモリカードのデータが正しくない可能性がありますので、バックアップ操作が正常に完了した...
- マニュアル
...LR LM セットボルト (AT) 4-Z2 キー・タップ部寸法 φD2 QK t1 h b M(深さ L) φC2 *2. 形R88G-HPG50□は、公差“h8”(φD3h8)となります。 2-54 2 商品形式と外形寸法 2-2 外形寸法 / 取付寸法 2000r/min モータ用形 式 2 商品形式と外形寸法 D4 D5 E F1 F2 107 133 120 □130 135 145 115 114 1/11 形R88G-...
- マニュアル
...LR LM セットボルト (AT) キー・タップ部寸法 4-Z2 φD2 QK t1 h b M(深さ L) φC2 *2. 形R88G-HPG50□は、公差“h8”(φD3h8)となります。 2-52 2 商品形式と外形寸法 2-2 外形寸法 / 取付寸法 2000r/min モータ用形 式 2 商品形式と外形寸法 D4 D5 E F1 F2 107 133 120 □130 135 145 115 114 1/11 形R88G-...
- マニュアル
...値 説明 ^H1 今後の使用のための予備 ^H2 今後の使用のための予備 ^H4 ESTOP 回路が開いています(下記参照)。 ^H8 HIGH POWER ボタンが押されています(下記参照)。 ^H10 非常停止チャネル 1リレーオープン ^H20 非常停止チャネル 2リレーオープン ^H40 フロントパ...
- マニュアル
...12㏄H2号機i設定時 13㏄H3号機設定時 14㏄H4号機設定時 15㏄H5号機設定時 16㏄H6号機設定時 17㏄H7号機設定時 18㏄H8号機設定時 19㏄H9号機設定時各高機能ユニットエリア内のスレーブの割り付け接点 40㏄H 41㏄H 42㏄H 43㏄H 44㏄H 45㏄H A号機設定時 B...
- マニュアル
..._D1_ NW-7 メ ニ ュ ーシー ト C/Dを計算 し ない(工場出荷時の設定) コマン ド H7 _H7_ C/Dを計算する H6 H8 C/Dを転送 し ない H9 _H9_ ST/SPを転送 し ない(工場出荷時の設定) F0 _F0_ ST/SP: ABCD/ABCD F3 メ ニ ュ ーシー ト / コ マ ン ド 一覧 _...
- マニュアル
...Mb Mc Md Me Mf 用 途 リレー種別 リレー番号 H0 H1 H2 H3 H4 H5 H6 内部保持 H7 リレー H8 H9 Ha Hb Hc Hd He Hf 用 途 タイマ/保持タイマ設定表タイマ タイマ番号タイマ番号 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 タイマ T8 T9 Ta Tb Tc Td Te Tf #0 #1 #2 #3 保持タイマ #4 #5 #6 #7 付 録...
- マニュアル
...240 ’ 250 LOFF%=&HFF: LON%=0: LBLINK%=0 260 GOSUB *LEDSUB 270 FOR I=0 TO 5000 280 NEXT I 290 LOFF%=0: LON%=&H4A: LBLINK%=0 300 GOSUB *LEDSUB 310 FOR I=0 TO 5000 320 NEXT I 330 LOFF%=&H8: LON%=&H10: LBLINK%=&H82 340 GOSUB *LEDSUB 350 FOR I=0 TO 5000 360 NEXT I 370 GOTO 230 380 ’ 390 ’ 400 *LEDSUB ’LED ON/OFF/BLINK EXECUTION 410 DEF SEG=LEDSEG%: LO%=0 420 CALL LED% (LO%, LOFF%, LON%, LBLINK%) 430 RETURN 129 Section 7-2 GP-IB Programming 440 ’ 450 ’ 460 END PARACT Remarks: • Lines 120 ...
- マニュアル
...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HEXADEC工MAL &H1 &H2 &H3 &H4 &H5 &H6 &H7 &H8 &H9 &HA &HB &HC &HD &HE &HF &H10 工FTHENE工』SE Purpose= Syntax= Comments: Example: ProgramSamPle: Statement,Selectsstatementtobeexecutedaccordingtoresultofcond'tiona1-exρression. 工Fconditわηa/-exρre5SわηTHEN{statementl〃nθ−no.liabe4 【ELSE{statementl"ηθ一η0,lIabe4]、 IFconditわηa"exprθ5SわηGOTO{tine-no.1'abθ4 【ELSE{statθmentl"ηθ一η0.1'abe41 EvaluatesconditiOnal−θxPress'onandexecutesthe5tatemθntfollowingTHEN ifthevalueoftheconditiona/-expresSiOniStrue(non-zero).lfOOnditiOna/-expressionevaluatestofalse(zero),thestatementfollowingELsEisexecuted. ifaiinθ−no.ortabetisgiveninsteadofastatement,theprogramwillbranch tothatlineorlabel. NoteAnyinputexpressionusedinconditional・expressionmustbeassignedinadvance....
- マニュアル
.... 13 CToverflOW Bitsettolwhenthedetθdedheatercurrentexceeds55.OA, 12toO9 ●一一 Notused.EiachbitissettoO. 08 RUN Bifsettolduringoperation. 07andO6 ■一一 Notused.EachbitissettoO. 05 Coolingcontroloutput Bitsettolwhenthecon甘oloutput{transistororvoltageoutput)isON. 04 Heatingcontroloutput 03 酊 Bitsettolduringauto・tuning(AT}. 02 ...
- マニュアル
...3.SelectamessagefromthedroP・downlist.Select〈tew...fromthe drop-downlisttocreateanewreceivemessage,ors剖ectEdit...fromthe drop-downlisttoeditanexistingreceivemessage.TheMessageData dialogisdisplayed,asdescribedpreviousty. 麟eSsegeNanaSD{MBLI ロ き のご」」」圏ご」当惑」ヨ』吋i x − 凶 ▲ 〈a》S《R{1)・2} 撹"...
- マニュアル
..., the MCPWR indicator on the front of the CPU Unit will turn ON, flash once, and then will remain lit while data is being read. After the data is read correctly, the indicator will turn OFF. Note The 7-segment display on the front panel will display “...
- マニュアル
...(0,8),RMINFO(0,9),1,,,1 ’ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ’ Main routine ’ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– GOSUB *SETJUDGE ’Display criteria CALL *BTMMSG(”ESC:Quit ”) DO GOSUB *MEAS K=KEYIN(0) ’Waiting for key input IF K=&H1 THEN RJ=RJ+1 GOSUB *SETJUDGE IF K=&...
- マニュアル
...M5 M6 M7 M8 M9 Ma Mb Mc Md Me Mf Application Bit type Holding bits Address H0 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Ha Hb Hc Hd He Hf Application Timer and Holding Timer Settings Timer Timer Address T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Ta Tb Tc Td Te Tf Holding timer #0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 Note 140 Operation setting(See note.) X ■ O F X ■ O F X ■ O F X ■ O F X ■ O F X ■ O F X ■ O F X ■ O F X ■ O ...
- マニュアル
...M5 M6 M7 M8 M9 Ma Mb Mc Md Me Mf Application Bit type Holding bits Address H0 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Ha Hb Hc Hd He Hf Application Timer and Holding Timer Settings Timer Timer Address T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Ta Tb Tc Td Te Tf Holding timer #0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 Operation setting (See note.) X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W...
- マニュアル
...M5 M6 M7 M8 M9 Ma Mb Mc Md Me Mf Application Bit type Holding bits Address H0 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Ha Hb Hc Hd He Hf Application Timer and Holding Timer Settings Timer Timer Address T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Ta Tb Tc Td Te Tf Holding timer #0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 Note 140 Operation setting (See note.) X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O ...