全 82 件が検索されました。(61 - 80件を表示)

  • マニュアル

    ...等干扰发生写入错误时(ERR/EEP闪烁),请通过本体上的设定键进行初始化处理。 13)不可使用手持式控制器(E3X-MC11□)。 14)不能与E3X-DA-N系列进行光通信。 15)电源遮断时,有时会发生输出脉冲,所以请先遮断负载或负载线的电源。 16)请不要用稀释剂、汽油、丙酮、...

  • マニュアル

    ...り、圧縮などの無理な力を加えないで下さい。 ・モバイルコンソール形 E3X-MC11、形 E3X-MC11-SV2、形 E3X-MC11-S は使用できません。 ・形 E3X-DA-N/SD/NA とは相互干渉防止機能が働きません。 形 E3X-DA-S/MDA とは相互干渉防止機能が働きます。 ・通信ユニット形 E3X-DRT21-S は...

  • マニュアル

    ...コンソールで操作する場合モバイルコンソール形E3X-MC11-SV2を使用してください。 形E3X-MC11は使用できません。 11) 形E3X-DA-Nとは光通信できません。 12) 電源投入直後は使用環境に応じて受光量が安定するまで時間がかかる場合があります。 13)...

  • マニュアル

    ...コンソールで操作する場合モバイルコンソール形E3X-MC11-SV2を使用してください。 形E3X-MC11は使用できません。 11) 形E3X-DA-Nとは光通信できません。 12) 電源投入直後は使用環境に応じて受光量が安定するまで時間がかかる場合があります。 13)...

  • マニュアル

    ...ンプ用通信ユニット 形 E3X-SRT21 ファイバアンプ用通信ユニットは、光電センサのデジタルファイバアンプユニット 形 E3X-DA-N シリーズまたは端子台ユニット 形 E39-TM1(*1)用の通信ユニットです。 *1:以下の説明では、「デジタルファイバアンプユ...

  • マニュアル

    ...ユニットは、当社の高度な制御技術と豊富な経験により開発された、光電センサ・デジタルファイバアンプユニット 形 E3X-DA-N シリーズ/端子台ユニット 形 E39-TM1 用の通信ユニットです。 対象となる読者の方々 本マニュアルは、次の方を対象...

  • マニュアル

    ...PNP 形E2C-EDA9 PNP ・ コ ー ド 引き出 し タ イ プは接続で き ません。 接続 し た場合は、 電源 リ セ ッ ト 機能が働き ません。 ・ 形E3X-DA-Nシ リ ーズは接続で き ません。 ・ 形E3X-DA7、 E3X-DA9のみの機能を使用する場合は、 E3X-DRT21-Sのロ ッ ト No.が2008/11/1以降にてご使用 く だ さ ...

  • マニュアル

    .... (74.8) Mounting Holes Two, 4.2 dia. or M4 5-6 5-6-1 Fiber Amplifier Communications Units E3X-SRT21 Fiber Amplifier Communications Unit The Fiber Amplifier Communications Units are Communications Units for E39-TM1 Terminal Block Units or ...

  • マニュアル

    .... . . . . 125 vii About this Manual: This manual describes the installation and operation of the E3X-DRT21 (DeviceNet), E3X-SRT21 (CompoBus/S), and E3X-CIF11 (RS-422) Fiber Amplifier Sensor Communication Units. These Units enable optical fiber communications for OMRON ...

  • マニュアル

    ...NPN PNP • If the Sensor is connected using a connector with a cable, external noise may prevent correct communication of ON/OFF signals to the Communication Unit. • Note that prewired models cannot be connected. Connecting these units will disable the power reset function. • ...

  • ...品に関するFAQ ソリューション サポート すべて 全1件が検索されました。(1-1件を表示) ファイバアンプ(形E3X-DA-Nシリーズ)用通信ユニット 2024年09月受注終了 推奨代替機種を探す ダウンロード カタログ マニュアル 2DCAD 3DCAD ソフトウェア...

  • 商品情報

    ...-S/T84S-Sへ交換が必要です。  上記形式以外のファイバユニットはそのまま使用できます。・複数台連結して使用時、E3X-HDはE3X-DA-N/NA/SDシリーズと光通信できません。 すべてE3X-HDに置き換えが必要になりますのでご注意ください。 形式E3X-DA11-...

  • 商品情報

    ...さい。(表5)E3X-HD100m以下延長には0.3㎜2以上のコードをご使用ください。(表6)E3X-MDA(表7)E3X-SDE3X-NA(表8)E3X-DA-S(表9)E3X-DAC-S(表10)E3X-DA-N-E3X-V (表1) E3NX-CAシリーズ  分類接続方式入出力NPN出力PNP出力標準タイプコード引き出し(2m)1出力E3NX-CA11 2ME3NX-CA41 2M省...

  • 商品情報

    ... *6(表2)E3NX-FAありあり *6(表3)E3NX-MAありあり *6(表4)E3X-HDありあり *6(表5)E3X-MDA *1ありなし(表6)E3X-DA-S *2 *3ありなし(表7)E3X-DA-N *4 *5 ありなし-E3X-SD/形E3X-NAなしなし-E3X-Vなしなし *1 E3X-MDAは2021年8月に生産を終了しました。*2 E3X-DA□SE-S、DA□-S、...

  • 商品情報

    ...ァイバアンプ形E3X-SD/形E3X-NA(高性能タイプ) *2(表3)デジタルファイバアンプ形E3X-DA-S*3 *4デジタルファイバアンプ形E3X-DA-N*5 *6 *1 形E3X-MDAは2021年8月に生産を終了しました。*2 形E3X-SD6、SD8は2017年3月に生産を終了しました。*3 形E3X-DA□SE-S、...

  • 商品情報

    ...で、MODEキーを押しながら、DOWNキーを3秒以上長押ししてください。(MODEキーを押した後すぐにDOWNキーを押してください。)形E3X-DA-N*4 *5(表7)RUNモードで、TEACHキーと MODEキーを同時に3秒以上長押ししてください。(もとの表示に戻ります。) *1 形E3X-MDA...

  • 商品情報

    ...アンプE3X-MDA *1シンプルファイバアンプE3X-SD/NA *2(表4)デジタルファイバアンプE3X-DA-S*3 *4デジタルファイバアンプE3X-DA-N*5 *6 (表1)E3X-ZV、MZVシリーズ 省配線コネクタタイプ シリーズ分類入出力出力形式親コネクタ子コネクタE3X-ZV標...

  • 商品情報

    ... アンプ分離形 10台まで(表1) 形E3NX-CA(表2) 形E3NX-FA(表3) 形E3NX-MA(表4) 形E3X-HD(表5) 形E3X-MDA(表7) 形E3X-DA-S (表8) 形E3X-DAC-S(表9) 形E3X-DA-N- 形E3C-LDA 5台まで(表6) 形E3X-SD/NA- - 4台まで--形E3NC-L2台まで-形E3T形E3Z形E3ZM形E3ZM-C形E3S-C(透過形を除く*2)形E3NC-S形...

  • 商品情報

    ...台*2形E3NX-□□以外のファイバアンプとは混在できません。(表2) 形E3NX-FA(表3)形E3NX-MA(表4)形E3X-HD16台10台*2 *3形E3NX-□□、形E3X-DAC-S、形E3X-DA-Nシリーズとは混在できません。形E3X-HD、形E3X-MDA、形E3X-SD、形E3X-NA、形E3X-DA-Sの混在は可能です。ただし、使用条件等によ...

  • 商品情報

    ...E3X-MDA *1(表2)形E3NX-CA(表7)形E3X-SD *2、形E3X-NA(表3) 形E3NX-FA(表8)形E3X-DA-S *3 *4(表4)形E3NX-MA(表9)形E3X-DAC-S *5(表5)形E3X-HD(表10)形E3X-DA-N *6 *7 (表1) 形E3X-ZV、MZVシリーズ  分類接続方式入出力NPN出力PNP出力標準タイプコード引き出し(2m)1出力形E3X-ZV11 2M...