全 82 件が検索されました。(41 - 60件を表示)

  • マニュアル

    ...10)The E3X-MC11-S and The E3X-MC11-SV2 of the Movele Console cannot be used. 11)E3X-DRT21-S of the communication unit for a digital sensor cannot be used. 12)Optical communications are not possible at the time of connection use with an ...

  • マニュアル

    ...り、圧縮などの無理な力を加えないで下さい。 ・モバイルコンソール形 E3X-MC11、形 E3X-MC11-SV2、形 E3X-MC11-S は使用できません。 ・形 E3X-DA-N/SD/NA とは相互干渉防止機能が働きません。 形 E3X-DA-S/MDA とは相互干渉防止機能が働きます。 ・通信ユニット形 E3X-DRT21-S は...

  • マニュアル

    ...り、圧縮などの無理な力を加えないで下さい。 ・モバイルコンソール形 E3X-MC11、形 E3X-MC11-SV2、形 E3X-MC11-S は使用できません。 ・形E3X-DA-N/SD/NAとは相互干渉防止機能が働きません。 形E3X-DA-S/MDAとは相互干渉防止機能が働きます。 ・通信ユニット形 E3X-DRT21-S、形 ...

  • マニュアル

    ...□□F has the small windows on the both side of the case. These are for preventing mutual interference, when connecting the sensors. So, the mo-bile console E3X-MC11 can not be used with E3X-NA series. When E3X-NA series is used with ...

  • カタログ

    .... Even designers will be satisfied with this function. Detection of low-reflective workpieces such as black rubber Two-fold faster response time Press Even having strong power means nothing if the quality quickly deteriorates. Since the release of the ...

  • カタログ

    ...べてのアンプが同じ値を表示します。 設計者も納得の機能です。 強いパワーも早々に劣化しては台無しです。 形E3X-DA-Nシリーズから綿々と継承されたオムロン独自のAPC回路が、 さらなる安心をお届けします。 安定検出を長期間お約束。 こ...

  • カタログ

    ...e3x-drt21_srt21_cif11_ds_e_3_5_csm1295.pdf Communications Units for E3X-DA-N-series Fiber Amplifiers E3X-DRT21/SRT21/CIF11 CSM_E3X-DRT21_SRT21_CIF11_DS_E_3_5 Three New Communications Units for Fiber Amplifiers DeviceNet Communications Unit E3X-DRT21 CompoBus/S Communications Unit E3X-SRT21 RS-422 Communications Unit E3X-CIF11 Note: E3X-DA@TW series have been discontinued at the end of March 2012. E3X-DA6/DA8/DA6D have been discontinued at the end of March 2017. E3X-DAB6, E3X-DAB8, E3X-DAG6, and E3X-DAG8 have been discontinued at the end of March ...

  • カタログ

    ...e3x-drt21_srt21_cif11_ds_j_3_8.pdf ファイバアンプ (形E3X-DA-Nシリーズ)用通信ユニット E3X-DRT21/SRT21/CIF11 CSM_E3X-DRT21_SRT21_CIF11_DS_J_3_8 3つの通信ユニット登場 DeviceNet用形E3X-DRT21 CompoBus/S用形E3X-SRT21 RS-422用形E3X-CIF11 注. 形E3X-DA□TWシリーズは、2012年3月末に受注終了しました。 形E3X-DA6/DA8/...

  • カタログ

    ... light is received via the Sensor, the mutual interference prevention function may not work. In this case, make the appropriate adjustments using the sensitivity adjuster. The mutual interference prevention function will not operate when the E3X-SD/NA is used side-by-side with ...

  • カタログ

    ...ユニットを増設する場合には形SRT1-XID04S、形SRT1-XKD04Sをご使用ください。 注3. 接続ユニットの消費電流を含まない値。 ¡形E3X-DA/N コネクタタイプ形E3X-DA16 形式 タイマ機能 超高速モード(動作・復帰:各0.25ms) 標準モード(動作・復帰:各1ms) 超長距離モード(動作・...

  • カタログ

    ...ル 150±0.2 SRT2-□D0□CL(-1) ファイバアンプ用通信ユニット(CompoBus/Sタイプ) E3X-SRT21 デジタルファイバアンプユニット形E3X-DA-NシリーズをCompoBus/Sに接続 • ON/OFF出力、電源の配線が不要になり省配線を実現。 • 接続するファイバアンプユニットの台数は1∼14...

  • マニュアル

    ...-MC11、形E3X-MC11-Sは使用できません。 (通信ユニット接続専用タイプはモバイルコンソールが使用できません。 ) 11) 形E3X-DA-Nとは光通信できません。 12) 電源投入直後は使用環境に応じて検出量が安定するまで時間がかかる場合があります。 13)...

  • マニュアル

    ...で操作する場合モバイルコンソール形E3X-MC11-SV2を使用してください。 形E3X-MC11、 形E3X-MC11-Sは使用できません。 9) 形E3X-DA-Nとは光通信できません。 10) 電源投入直後は使用環境に応じて検出量が安定するまで時間がかかる場合があります。 11) 電...

  • マニュアル

    ...ール形E3X-MC11-SV2を使用してください。 ただし、一部使用できない機能があります。 形E3X-MC11は使用できません。 11) 形E3X-DA-Nとは光通信できません。 12) 電源投入直後は使用環境に応じて受光量が安定するまで時間がかかる場合があります。 13) 電...

  • マニュアル

    ...ソール形 E3X-MC11-SV2 を使用してください。 ただし、一部使用できない機能があります。 形 E3X-MC11 は使用できません。 9)形 E3X-DA-N との連装使用時、光通信は機能しません。 10)電源遮断時に出力パルスが発生する場合がありますので、負荷あるいは負...

  • マニュアル

    ...ール形E3X-MC11-SV2を使用してください。 ただし、一部使用できない機能があります。 形E3X-MC11は使用できません。 9) 形E3X-DA-Nとは光通信できません。 10) 電源投入直後は使用環境に応じて受光量が安定するまで時間がかかる場合があります。 11) 電...

  • マニュアル

    ...Use the E3X-MC11-SV2 Mobile Console for the E3X-DA-S series Amplifier Units. However, there is a function which cannot be used in part. Other Mobile Consoles, such as the E3X-MC11, cannot be used. 12)Optical communications are not possible with an ...

  • マニュアル

    ...Use the E3X-MC11-SV2 Mobile Console for the E3X-DA-S series Amplifier Units. However, there is a function which cannot be used in part. Other Mobile Consoles, such as the E3X-MC11, cannot be used. 12)Optical communications are not possible with an ...

  • マニュアル

    ... it is mounted to the Amplifier Unit. 12)Mobile console E3X-MC11-SV2 doesn't correspond to the new feature such as tough mode and ON delay OFF delay timer now. E3X-MC11-S cannot be used. 13)Optical communication are not possible with the ...

  • マニュアル

    ...ソール形E3X-MC11-SV2を使用してください。 ただし、一部使用できない機能があります。 形E3X-MC11は使用できません。 10) 形E3X-DA-Nとは光通信できません。 11) 電源投入直後は使用環境に応じて受光量が安定するまで時間がかかる場合があります。 12) ...