全 113 件が検索されました。(61 - 80件を表示)
- カタログ
...E3X-HD41 2M Wire-saving Connector E3X-HD6 E3X-HD8 M8 Connector E3X-HD14 E3X-HD44 Model for Sensor Communications Unit (Dimensions page 12) Appearance Model Applicable Sensor Communications Unit E3X-ECT *1 E3X-HD0 *1 ...
- カタログ
... Fiber Amplifiers ers with zero-line connection. You can change settings from an external device to greatly reduce setup work. mart Fiber E3X-HD Use the Fiber Heads that are suitable for the application environment. Connection of multiple units is available. (...
- カタログ
...13.Please dispose the product with on the case in accordance with relevant regulations (laws and regulations). 14.The mutual interference prevention function does not work when in combination with series other than E3X-ZV/E3X-MZV series. 15.The Communication Unit E3X-DRT21-S, ...
- カタログ
.... It may take time until the measured value become stable immediately after the power is turned on depending on use environment. 6. The Mobile Console E3X-MC11, E3X-MC11-SV2 and E3X-MC11-S cannot be connected. 7. The E3X-DRT21-S, ...
- 技術解説/使用上の注意事項
...、 形E3NW-ECT(EtherCAT)、形E3NW-CRT(CompoNet)、 形E3NW-CCL(CC-Link)とお使いいただけます。 形E3X-HDシリーズは形E3X-HD0をお使いいただきますと、 形E3X-CRT(CompoNet)もしくは形E3X-ECT(EtherCAT)とお使いいただけます。 ファイバアンプ コントロー ル ねじ型や円柱型の取りつけ穴はどれぐらい...
- マニュアル
...発生する場所・強い電界や磁界が生じる場所・放射能を被曝する恐れのある場所・電源線や動力線が近くを通る場所 E3X-CRTをご使用の場合、通信ユニットの左側最右のアンプユニットの右側に付属のエンドプレートを必ず取り付けDINレ...
- マニュアル
...意 因为CPU在运转停止的状态下(编程模式),也可以 在旋转开关设定以及接线完成后,用指定扭矩紧固上盖的螺 使用E3X-CRT时,请在通讯单元的左侧、和最右侧放大器的右 进行I/O刷新。 所以,在更改输出单元的输出位分配、 丝。 采用不正确的扭矩可能...
- マニュアル
...かる場合があります。 ・モバイルコンソール形E3X-MC11、形E3X-MC11-SV2、形E3X-MC11-Sは使用できません。 ・通信ユニット形E3X-DRT21-S、形E3X-CRT、形E3X-ECT、形E3N-CRTは使用できません。 ・万が一、異常を感じたときには、 すぐに使用を中止し、電源を切った上で、 当社支店・営業...
- マニュアル
...If other models are connected and used, the product may malfunction. · If the unit receives excessive sensor light, the mutual interference prevention function may not work properly, resulting in malfunction of the unit. In such case, increase the threshold. · The Communication Unit E3X-DRT21-S, ...
- マニュアル
...ります。 その場合はしきい値を大きく設定してください。 ・センサ通信ユニット形E3NWが使用できますが、形E3X-DRT21-S、形E3X-CRT/ECTは使用できません。 ・万が一、異常を感じたときには、 すぐに使用を中止し、電源を切った上で、 当社支店・営業所までご相...
- マニュアル
...能せずに誤動作する場合があります。 その場合はしきい値を大きく設定してください。 ・通信ユニット形E3X-DRT21-S、形E3X-CRT、形E3X-ECT、形E3NWは使用できません。 ・万が一、異常を感じたときには、 すぐに使用を中止し、電源を切った上で、 当社支店・営業所...
- マニュアル
...ります。 その場合はしきい値を大きく設定してください。 ・センサ通信ユニット形E3NWが使用できますが、形E3X-DRT21-S、形E3X-CRT/ECTは使用できません。 ・万が一、異常を感じたときには、 すぐに使用を中止し、電源を切った上で、 当社支店・営業所までご相...
- マニュアル
...能せずに誤動作する場合があります。 その場合はしきい値を大きく設定してください。 ・通信ユニット形E3X-DRT21-S、形E3X-CRT、形E3X-ECT、形E3NWは使用できません。 ・万が一、異常を感じたときには、 すぐに使用を中止し、電源を切った上で、 当社支店・営業所...
- マニュアル
...ります。 その場合はしきい値を大きく設定してください。 ・センサ通信ユニット形E3NWが使用できますが、形E3X-DRT21-S、形E3X-CRT/ECTは使用できません。 ・万が一、異常を感じたときには、 すぐに使用を中止し、電源を切った上で、 当社支店・営業所までご相...
- マニュアル
...出が可能となります。 ・モバイルコンソール形E3X-MC11、形E3X-MC11-SV2、形E3X-MC11-Sは使用できません。 ・通信ユニット形E3X-DRT21-S、形E3X-CRT、形E3X-ECT、形E3N-CRTは使用できません。 ・形E3C/E2C/E3Xとは相互干渉防止機能が働きません。 ・過大なセンサ光が入光した場合は、相...
- マニュアル
...能せずに誤動作する場合があります。 その場合はしきい値を大きく設定してください。 ・通信ユニット形E3X-DRT21-S、形E3X-CRT、形E3X-ECT、形E3NWは使用できません。 ・万が一、異常を感じたときには、 すぐに使用を中止し、電源を切った上で、 当社支店・営業所...
- マニュアル
...能せずに誤動作する場合があります。 その場合はしきい値を大きく設定してください。 ・通信ユニット形E3X-DRT21-S、形E3X-CRT、形E3X-ECT、形E3NWは使用できません。 ・万が一、異常を感じたときには、 すぐに使用を中止し、電源を切った上で、 当社支店・営業所...
- マニュアル
...ります。 その場合はしきい値を大きく設定してください。 ・センサ通信ユニット形E3NWが使用できますが、形E3X-DRT21-S、形E3X-CRT/ECTは使用できません。 ・万が一、異常を感じたときには、 すぐに使用を中止し、電源を切った上で、 当社支店・営業所までご相...
- マニュアル
...能せずに誤動作する場合があります。 その場合はしきい値を大きく設定してください。 ・通信ユニット形E3X-DRT21-S、形E3X-CRT、形E3X-ECT、形E3NWは使用できません。 ・片方のCHのみを使用する場合、未使用CHの出力線は配線しないでください。 未使用CHの...
- マニュアル
...をパワーチューニングレベルの半分に調整します。 しきい値設定 :2 のときの受光量と同じ値に設定されます。 形E3X-CRT 3 設定完了 受光量設定 1pnt 2 ファイバユニット挿入口にファイバユニットを確実に奥まで差し込みます。 ロックレバ...