全 1173 件が検索されました。(721 - 740件を表示)

  • マニュアル

    ...−A/Dconve了sionmethod liSequenlialconverslor}system ・.Samplingtlme. `tO4ms〔Seenote1) Disρlayref了eshpenod `0.1/tO/2,0/3、0/40s{switchselectable) Max.disp{ayeddigits.一ー一......一・ 4diglts(上9999} Dlsplay 7-segrn帥tLED Pol白ritydisρlay "一"{sdisplayedautomat`...

  • マニュアル

    ...先、または貴社担当オムロン営業員にご相談ください。 Application Rat i ngs This product is electric control equipment that detects leakage current and outputs the alarm. Ap p l i ca b l e ci r cu i t Single-phase 2-wire, 3-phase 3-wire(S phase ground) Wiring M o n i to r i n g ci r cu i t Power supply voltage Tw o ci r cu i ts 100 to 240VAC 50/60Hz Operating voltage range 85% to ...

  • マニュアル

    ...た警報条件から復帰 処理継続 C9 ピーク電力警報 2 HH 発生 ピーク電力警報 2 HH に設定した警報条件が発生 CA ピーク電力警報 2 HH 復旧 ピーク電力警報 2 HH に設定した警報条件から復帰 処理継続 CB ピーク電力警報 2 HHH 発生 ピーク電...

  • マニュアル

    ...特定する。 データキャリア(形V600-D23P66SP)は事前に洗 • 浄していないものを使用しています。 析出元素 Si…700ng/m 、S…1000ng/m 、Ca…30ng/m 、 お願い 「耐薬品性」や「析出物質」についてはあくまで参考であり、温度や薬品濃度などの条件が異なれば、変化率や析出量など...

  • マニュアル

    ...濃塩酸(100%)80 ℃にデータキャリアを 300 時間浸漬させた後、析出物質を分析するものです。 ・析出物質(濃度) Si…700ng/ml、S…1000ng/ml、Ca…30ng/ml お願い 「耐薬品性」や「析出物質」についてはあくまで参考であり、温度や薬品濃度などの条件が異なれば、変化率や析出...

  • マニュアル

    ... client instance """ Note: If prompted to update to latest version, create instance as: client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2) """ client = mqtt.Client() # Set user and password client.username_pw_set(username=USERNAME, password=PASSWORD) # Set TLS/SSL parameters client.tls_set(...

  • マニュアル

    ...に同梱される取扱説明書やMSDSなどの紙面へ下記の表示を行うことが必要となります。 Perchlorate Material - special handing may apply, see http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/ perchlorate/ ●電磁感受性(EMS) EN61000-6-2:2005 ・RS-232C/RS-422Aシリアルポートをご使用の場合は、UL2464U-TKVVBS(立井電線)相当の対撚りシールドケーブル (...

  • マニュアル

    ...this product incorporated intoCalifornia in the United States, the following statement must be indicated on the individual packing box and shipping box or ondocuments such as manuals or MSDS included in the package. Perchlorate Material - special handing may apply, see http://www.dtsc....

  • マニュアル

    .... This product cannot be used in any other countries. 6 WE70-AP/CL-US(United States), WE70-AP/CL-EU(Austria, Denmark, Finland, Germany, United Kingdom, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, Spain, France, Belgium, Greece, Portugal, Czech, Hungary, Poland, Slovenia, Slovakia), WE70-AP/CL-...

  • マニュアル

    ... as they apply. ●The following precaution must be displayed on all products containing lithium primary batteries with a perchlorate content of 6 ppb or higher when exporting them to or shipping them through California, USA. Perchlorate Material-special handling may apply. See http://www.dtsc....

  • マニュアル

    ... is inserted, start the Load NC Program to load the NC program. LPF Card_OK STRING# ’NCProg1.txt ’ _cncNotDelPrg CNC_LoadProgramFile Done Execute FileName Busy DeletePrg CommandAborted Error ErrorID Lpf_D Lpf_Bsy Lpf_...

  • マニュアル

    ...Node No. Command code IC 1 2 2 ETX BCC 1 1 5-16 Response Codes The response codes are described in the following table. Type Normal end Host communications co u ca o s error Response code 00 Normal end 10 Parity error 11 12 13 14 18 Communications error e o 70 71 72 7A 7B 7C Normal end 7D 7E 7F 74 75 System error Name Meaning No error occurred and the command ended normally. A parity error occurred for one of the characters in the command. Framing error A framing error occurred for one of the ...

  • マニュアル

    ...NC CAMERA 0 24VDC 1.2A + MONITOR COMOUT CONSOLE 2D CODE READER BUSY NG V530-R2000 RUN POWER ERROR ERROR RUN COMIN RESET TRIG CAMERA 1 RD RY CA MEMO - RS-232C/422 Incorrect V530-R2000 User’s Manual ix PREFIX PREFIX n Ambient Temperature • Maintain a minimum clearance of 50 mm above Control box and below the V530-R2000 to improve air circula- APPLICATION CONSIDERATIONS tion. • Do not install the V530-R2000 immediately above significant heat sources, such as heaters, transformers, or large-capacity resistors. Controller • Do not let the ambient operating temperature exceed 50°C (122°F). Louver • ...

  • マニュアル

    .... Hinweis : Falls das Netzteil mit einem Kurzschluß oder einem Überstrom über eine lange Zeit beaufschlagt ist, können die Bauteile des Gerätes nacheinander beschädigt werden. ■ Spannungsmangelanzeige Die LED (DC LOW rot) leuchtet auf um bei Spannungsabfall zu warnen. Die Erkennung des Spannungsabfalles liegt bei ...

  • マニュアル

    ...En el peor de los casos podría producirse un incendio. • No utilizar baterías nuevas y viejas mezcladas, de diferentes tipos o diferentes capacidades residuales. 【Funcionamiento】 • Al detener la unidad con el S8T-DCBU-01 por emergencia, desconecte la batería y corte la alimentación de ...

  • マニュアル

    ... sauvegarde. Ceci peut réduire la ■ Schutz gegen falschen Batterieanschluss durée de vie de la batterie. Der Ladeschaltkreis ist abgetrennt, wenn die 4. une pointe de courant maximal spécifié dans la Fig.4 ■ Protection contre une connexion erronée de batterie Batterieanschlussklemmen-Spannung unter ...

  • マニュアル

    ... den natürlich kühlenden Luftstrom ab. * 1 Durchflußrichtung Luftstrom * 2 75 (mm) oder mehr * 3 75 (mm) oder mehr * 4 20 (mm) oder mehr ■ Überspannungsschutz Dieses Gerät schützt sich und die Last automatisch vor Überspannung. Der Überspannungsschutz tritt ein, wenn die Spannung ...

  • マニュアル

    ... den natürlich kühlenden Luftstrom ab. * 1 Durchflußrichtung Luftstrom * 2 75 (mm) oder mehr * 3 75 (mm) oder mehr * 4 20 (mm) oder mehr ■ Überspannungsschutz Dieses Gerät schützt sich und die Last automatisch vor Überspannung. Der Überspannungsschutz tritt ein, wenn die Spannung ...

  • マニュアル

    .... Dabei können interne Teile beeinträchtigt oder beschädigt werden. Nicht das Produkt für Anwendungen verwenden, wo die Last häufige Einschaltstromstöße und Überlast verursacht. „ Überspannungsschutz Dieses Gerät schützt sich und die Last automatisch vor Überspannung. Der Überspannungsschutz tritt ein, wenn die Spannung ...

  • マニュアル

    ... diseñada para radiar calor por medio de una corriente de aire natural. *1 Dirección de circulación de aire *2 75 (mm) mín. *3 75 (mm) mín. *4 20 (mm) mín.  Tolerancia del voltaje de entrada Voltaje nominal: 100 a 240 V de ...